Connectez-vous / Enregistrez-vous pour accéder aux avantages de votre compte
Récemment recherché
      • Publié le 17 sept. 2024
      • Mis à jour le 17 sept. 2024
    • 5 min

    Pourquoi installer des bornes de recharge en entreprise?

    La borne de recharge est un élément essentiel pour charger les voitures électriques. Elle fournit l’énergie permettant aux véhicules de parcourir des kilomètres.

    borne de recharge

    Les bornes de recharge sont utilisées pour alimenter les voitures électriques. L’augmentation de la vente de voitures électriques a multiplié leur apparition et leur plus grande accessibilité. Installer des bornes de recharge en entreprise permet de faciliter l’usage de la voiture électrique. Les collaborateurs peuvent de ce fait emprunter des véhicules moins polluants pour un environnement plus sain.

    Quels types de bornes de recharge installer?

    Il existe différents types de bornes de recharge pour véhicules électriques. En fonction des besoins des collaborateurs de votre entreprise, vous pouvez choisir le type de** borne de recharge** la plus adaptée. Parmi les différents types de bornes, on peut noter la borne de recharge sur pied, la borne de recharge murale, et la borne équipée de la fonction de recharge rapide. En plus de la différence entre les types de bornes, il faut noter l’existence de différents types de prises implémentés sur ces bornes.

    Les types prises sont les suivants:

    • La prise domestique qui correspond à la prise trouvée dans nos foyers et qui permet de brancher tout type d’appareil.
    • La prise renforcée qui s’inspire de la précédente, tout en étant plus résistante. Elle aide à prévenir, mieux que la prise domestique, les risques de surchauffe.

    En plus de ces deux types susnommés, il y a la prise de Type 1 utilisée en Asie et en Amérique et qu’on peut retrouver, entre autres, sur des voitures de la marque Renault ou Peugeot. La prise de Type 2 est celle qui est répandue en Europe et des véhicules de la marque BMW ou Tesla sont adaptés à ce modèle. Cette prise a permis la création d’une nouvelle qui s’en inspire. Il s’agit de la prise de Type 2 Combo CCS. Cette prise est utilisée dans le cadre d’une recharge rapide avec du courant continu. Nous pouvons ajouter la prise de Type 4. Elle sert principalement dans le système de recharge rapide.

    Ces différentes prises peuvent être utilisées dans des** bornes de recharge **qui intègrent ce qu’on appelle des convertisseurs de tension. Ces derniers permettent d’adapter la tension du réseau électrique en fonction du véhicule branché sur la borne. Ils contribuent donc à la sécurisation des phases de recharge

    Quels sont les avantages financiers?

    Les avantages financiers liés à l’installation de bornes de recharges sont nombreux. On peut citer en premier l’économie de carburant. Le coût de ce liquide précieux prend de plus en plus son envol. Cela impacte fortement les entreprises. Lorsque l’activité d’une entreprise est rythmée par le déplacement des collaborateurs chez les différents clients et prospects, le carburant devient un enjeu majeur. En installant des bornes de recharge, une réduction de coût peut être envisagée fortement, car les bornes peuvent tirer leur énergie à partir d’une production locale d’électricité provenant de panneaux solaires. Il ne faut pas oublier que certains gouvernements proposent des subventions et des réductions de taxe.

    Quels sont les avantages en termes de RSE?

    Le coût financier n’est pas le seul argument motivant pour l’installation de bornes de recharge. Même si ce n’est pas un argument négligeable, nous pouvons aussi voir que les bornes de recharge contribuent à améliorer les actions de l’entreprise en ce qui concerne la préservation de l’environnement. Réduire l’émission de CO2 et de gaz à effet de serre est aujourd’hui une nécessité pour une planète malmenée de toute part. Installer des bornes de recharges pour transformer son parc automobile en un parc plus écologique, plus vert est un acte de préservation de notre planète. 

    Améliorer la transition énergétique de ses collaborateurs

    La réduction de la consommation de CO2 et de l’impact du carbone de chaque collaborateur est un engagement répandu dans les nouvelles politiques des entreprises. Investir dans des bornes de recharge accessibles et adéquates constitue un grand pas dans ce sens. Le fait de mettre en place des bornes de recharge sur le parking de son entreprise, avec en plus des emplacements dédiés exclusivement aux véhicules électriques est une étape indispensable. A travers l’installation de bornes de recharge, vous pouvez aussi encourager l’achat de véhicules électriques. Les collaborateurs ayant un véhicule de ce type bénéficieront gratuitement ou à moindre coût de stations de recharge. 

    Améliorer son image de marque

    L’entreprise peut valoriser son image en installant des bornes de recharge. Cet acte en faveur de la préservation de l’environnement peut être inclus dans un rapport de développement durable qui met en exergue la réduction des émissions de CO2. Un événement pour l’inauguration de ces bornes peut être mis en place. Il s’agit alors d’inviter les partenaires, les autorités locales, ainsi que la presse afin de communiquer sur la matérialisation de l’engagement en faveur de la planète.

    Comment anticiper les évolutions réglementaires?

    La Loi LOM encourage la création de véhicules propres afin de réduire les émissions de CO2. Elle a, entre autres, pour objectif de moderniser la politique sur les moyens de locomotion pour qu’ils soient plus verts et efficaces.

    L’entreprise doit créer un système de veille réglementaire pour suivre les évolutions de la loi. Cela permettra d’anticiper les impacts éventuels sur l’activité de l’entreprise. Il est possible aussi d’engager un dialogue permanent avec les autorités compétentes pour saisir très tôt la quintessence de toutes les futures réglementations.

    Comme nous l’avons vu précédemment, l’installation de bornes de recharge comporte de nombreux avantages pour l’entreprise, les collaborateurs, et la planète! Consultez notre site web afin de voir les différents modèles disponibles.

    Pour aller plus loin

    1 / 2

    Liens connexes