Connectez-vous / Enregistrez-vous pour accéder aux avantages de votre compte
Récemment recherché
      • Publié le 17 sept. 2024
      • Mis à jour le 7 oct. 2024
    • 6 min

    Pourquoi et comment installer un détecteur de monoxyde de carbone CO?

    L’installation d’un détecteur de CO2 permet de nous protéger dans nos espaces de vie contre les risques d’intoxication. Il s’agit d’un élément de sécurité essentiel pour éviter des accidents qui peuvent être mortels.

    detecteur de co2

    Un détecteur de CO permet de contribuer à un environnement sain pour notre bien-être. Lorsque nous sommes dans un espace fermé, un air détérioré a un impact sévère. L’installation d’un détecteur aide à détecter toute anomalie dans la qualité de l’air ambiant.

    Qu’est-ce qu’un détecteur de monoxyde de carbone?

    Le détecteur de monoxyde de carbone mesure et décèle la présence de CO dans l’air. Gaz toxique et néfaste pour la santé, le CO peut provenir d’appareils à combustion défaillants. Grâce au détecteur qui est muni de capteurs capables d’évaluer la présence de monoxyde de carbone, il est possible d’être alerté en cas de danger. Les capteurs d’un détecteur peuvent être électrochimiques, biomimétiques, ou à semi-conducteurs. Ce qui permet de prendre des mesures idoines telles que l’aération ou l’évacuation des lieux concernés. Le détecteur, aussi appelé capteur de CO2, permet donc de protéger notre santé contre un gaz toxique.

    Pourquoi mettre un détecteur de monoxyde de carbone dans une pièce?

    L’installation d’un **détecteur de monoxyde de carbone **permet de surveiller la qualité de l’air à travers des mesures du niveau de CO. Un niveau élevé de CO est un signe de mauvaise qualité de l’air. Cela va sans dire que la présence du détecteur permet de prévenir les problèmes sanitaires. Les conséquences d’un niveau élevé de CO peuvent aller de la fatigue à la somnolence, en passant par le mal de tête. Le détecteur de CO permet d’augmenter la ventilation d’une pièce à travers les données à temps réel mises à disposition. Le détecteur de CO est un allié pour la préservation d’un espace sain et agréable.

    Quels sont les dangers d’une présence de CO?

    Le monoxyde de carbone peut être, entre autres, la cause:

    • d’intoxication,
    • de problèmes neurologiques,
    • de danger pour les personnes à risque,
    • de risque d’incendie.

    Il est possible d’allonger la liste avec d’autres conséquences toutes aussi graves. Gaz hautement toxique, l’exposition à un niveau bas peut mener à des symptômes aigus, et l’exposition à un niveau élevé mène à une perte de conscience pouvant découler sur une mort. Les enfants, les femmes enceintes, ainsi que les victimes de maladies respiratoires peuvent mettre en péril leur vie en étant exposés à la présence de monoxyde de carbone.

    Comment détecter le monoxyde de carbone dans une pièce?

    La première étape consiste à installer un détecteur de monoxyde de carbone

    Il est important d’acheter un détecteur conforme aux normes de sécurité établies. Son installation doit se faire dans l’endroit à surveiller, tout en évitant les causes de fausses alarmes telles que la proximité avec l’extérieur, s’il est proche d’une fenêtre, ou les sources de chaleur et d’humidité par exemple. Veillez à vous assurer que le détecteur fonctionne parfaitement et procédez à l’entretien périodique nécessaire et conseillé par le fabricant. Lorsqu’une installation de détecteur remplit toutes les conditions susmentionnées, ainsi que celles indiquées dans le manuel d’utilisation, il est facile de détecter toute présence de monoxyde de carbone.

    Normes et réglementations sur la présence de monoxyde de carbone dans un bureau

    La mise en place de normes permet de protéger la santé des travailleurs, et d’assurer la prévention contre les risques d’intoxication. En France, les mesures prises contre la présence de CO dans les lieux publics sont très encadrées, car ce gaz peut être mortel.

    Il y a deux normes établies pour ce qui est des valeurs limites.

    • Valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) : la valeur limite d’exposition professionnelle est définie à 20 ppm (parties par million) par jour et au cours d’une exposition qui n’excède pas 8 heures.
    • Valeur limite d’exposition courte durée (VLECD) : la valeur limite d’exposition courte durée est, quant à elle, définie à 60 ppm. Cette exposition ne doit en aucun cas dépasser 15 minutes.

    Dans le cadre du code du travail, il est à noter qu’une aération adaptée du lieu de travail est obligatoire afin de lutter contre l’accumulation de monoxyde de carbone. Les appareils de chauffage, sources de CO, doivent être conformes aux normes en vigueur. Leur entretien doit être effectué régulièrement afin de prévenir les risques d’émissions de CO. Le code du travail recommande aussi l’installation de détecteurs de CO dans les endroits où le risque d’une forte exposition au monoxyde de carbone est probable.

    D’autres règles et procédures établies pour préserver le bien-être des travailleurs existent aussi. Il s’agit de mesures régulières de la qualité de l’air, de la mise en place d’un plan de prévention et d’une procédure d’urgence en cas d’intoxication.

    Comment installer un détecteur de monoxyde de carbone?

    • Emplacement : un détecteur de CO doit être installé à hauteur de respiration, en évitant la proximité avec les portes ou les fenêtres et les sources de chaleur.
    • Installation : en fonction du modèle choisi, vous pouvez être amenés à le fixer ou à le placer sur une étagère en respectant la hauteur indiquée.
    • Mise en fonctionnement : s’il s’agit d’un détecteur muni d’une prise filaire, branchez-le sur une prise de courant adaptée, et s’il s’agit d’un détecteur alimenté par des piles, insérez les références indiquées.
    • Test de fonctionnement: testez le détecteur pour vous assurer de son parfait fonctionnement

    De manière régulière, procédez à l’entretien et la maintenance nécessaires pour préserver l’efficacité de votre détecteur.

    Comme nous l’avons vu précédemment, l’installation d’un détecteur de monoxyde carbone (CO) est un outil de prévention pour la préservation de la santé des travailleurs. Consultez notre site web afin de voir les différents modèles disponibles.

    Pour aller plus loin

    Guide sur les détecteurs de gaz

    Guide sur les détecteurs de gaz

    Les détecteurs de gaz sont des appareils qui permettent la détection en temps réel d’un gaz émis accidentellement dans un espace confiné. La présence d’un gaz spécifique dans l’air peut engendrer des conséquences graves sur la santé et la sécurité au travail ou à domicile et des dégâts matériels sur les équipements industriels à proximité.

    Liens connexes