- Publié le 10 janv. 2023
- Mis à jour le 29 août 2023
- 6 min
Comment nettoyer en fonction de la surface ?

Différentes méthodes de nettoyage existent et sont à portée de main. On peut citer en vrac : le nettoyage par l’aspirateur, le lavage à l’eau savonneuse, le nettoyage manuel, au balai ou à la serpillère, le nettoyage par la cireuse ou l’auto laveuse. Aussi, pour un nettoyage efficace, l’utilisateur doit adapter les équipements et les techniques de nettoyage à chaque surface.
Le lavage des sols à l’eau
Ce type de nettoyage commence par l’aspiration de la poussière présente sur l’ensemble des locaux. Une panoplie d’aspirateurs peut ainsi être mise à contribution. Avant d’engager le nettoyage proprement dit, il faut aspirer la poussière dans tous les coins et recoins du lieu à nettoyer.
L’aspirateur de sol Karcher 1.38KW 27L et l’extracteur de poussière DeWALTSans fil 54V sont deux produits que nous vous recommandons pour le nettoyage des grandes surfaces.
Ce modèle d’aspirateur possède de nombreux atouts. Sa légèreté et sa maniabilité sont un avantage pour nettoyer facilement les pièces d’un immeuble. Par ailleurs, la grande puissance de cet appareil reste inégalable en ce sens qu’elle peut atteindre 1,38 kilowatt. Avec une telle puissance, l’on est assuré d’un nettoyage idéal. En dehors des qualités citées, cette machine est dotée d’une grande capacité et d’un sac de poussière de 27 litres.
Associé à l’extracteur de poussière DeWALT doté d’une très grande puissance de captage, les caractéristiques des deux appareils réunis offrent à ce duo performance et efficacité pour un rendement optimal.
Le nettoyage des entrepôts et des chantiers
En ce qui concerne les entrepôts, il est conseillé de choisir un aspirateur de type eau et poussière. Disposant d’une capacité de 1.4KW, cet impressionnant appareil aspire la poussière et les liquides présents dans une pièce. Équipé d’un sac de poussière de 35 litres, il fonctionne aussi bien pour les grandes surfaces que pour le nettoyage des machines. Un équipement destiné au nettoyage d’un entrepôt nécessaire de posséder.
Quant aux grands chantiers, l’aspirateur et la serpillère ne suffisent point, du fait du manque de temps pour le séchage du sol. C’est ici que le choix d’une autolaveusese fait indispensable. Elle n’a pas de concurrent sur les grands chantiers. La particularité de cet équipement se justifie par le fait qu’il est équipé d’un dispositif de lavage tout-en-un. Autrement dit, elle accomplit plusieurs tâches en même temps, à la grande satisfaction de l’utilisateur.
À titre d’illustration, cet appareil est capable de nettoyer, d’aspirer et de sécher au même moment sans interruption. Un autre avantage de cette machine est son adaptation à tous types de sols. En utilisant l’autolaveuse dans les grands chantiers, on gagne en célérité et en énergie.
En plus, l’autolaveuse procure un maximum de sécurité, car les sols sont utilisables juste après le passage de l’appareil. Enfin, avec l’autolaveuse, les risques de glissade sont considérablement réduits, contrairement à la serpillère. Autant dire que l’entretien du sol avec l’autolaveuse est de qualité.
Le nettoyage industriel
Le terme « nettoyage industriel » est utilisé pour des services de nettoyage offerts par un prestataire spécialisé dans l’entretien des locaux d’entreprises. Il peut s’agir de bureaux administratifs, des lieux destinés à l’accueil des usagers, des espaces commerciaux, des laboratoires ou des usines. En secteur tertiaire, le nettoyage des bureaux recouvre un large éventail d’interventions.
L’entretien diffère selon que les locaux sont destinés à l’activité, aux bureaux ou à une administration. Le premier critère permettant de distinguer les types de locaux est la disposition des postes de travail (bureaux individuels ou open spaces).
Le type de sol c’est-à-dire la présence de matériaux spécifiques comme les parquets, le marbre ou le plastique est un autre critère. Il convient de préciser qu’à chaque matériau correspond un traitement particulier. Le dernier critère concerne le type de réglementation à laquelle sont soumis les locaux objet de la prestation.
Le nettoyage des lieux destinés à l’accueil du public

Commerces, magasins et centres commerciaux sont des espaces de travail dont l’entretien se fait à l’aide des machines. Pour le nettoyage des allées dans un magasin, l’agent peut utiliser une monobrosseà très haute vitesse.
Pour le nettoyage d’un sol en thermoplastique, la mise à disposition d’une monobrosse thermoplastique est conseillée. En outre, le recours à ce type de machine est fonction de la taille du site. Comme le nettoyage d’un hypermarché ne peut se faire avec une serpillère, de même il est inconfortable de nettoyer un magasin de petite taille en utilisant une grosse machine.
De plus, nettoyer un site qui vend des denrées alimentaires n’a absolument rien à voir avec le nettoyage d’un espace destiné à une utilisation autre. Les agents censés intervenir sur des lieux de vente des produits alimentaires reçoivent une formation spécifique. Dans ce type de locaux, l’efficacité du nettoyage tient surtout à la désinfection des lieux.
Le nettoyage des usines
Une qualification optimale est exigée aux agents intervenant sur les sites de production. En effet, intervenir sur de tels espaces exige de respecter les protocoles mis en place du fait de la difficulté et de la dangerosité qu’ils comportent. De telles interventions se font en deux phases : une phase de nettoyage et une phase de désinfection des machines.
S’il s’agit d’une entreprise agroalimentaire, ce type d’intervention est d’une importance capitale. Il n’y a pas longtemps que les prestations de nettoyage des usines ont commencé à être externalisées.
Au départ, ce travail était réalisé en interne par les entreprises elles-mêmes. C’est suite aux évolutions observées dans le domaine de l’organisation des unités de production que ce secteur a commencé à être sous-traité aux entreprises spécialisées. Quoi qu’il en soit, qu’importe le type de nettoyage dont vous avez besoin, prenez le temps de bien vous renseigner avant de prendre une décision.
Éléments associés
Aspirateurs de sol
Un large choix d'aspirateurs pour le nettoyage de vos sols en fonction de la surface et du type de saleté.
Extracteurs
Avec ou sans fils, choisissez l'extracteur de poussière qui vous convient le mieux en fonction de sa puissance et la capacité de son sac.
Autolaveuses
Dispositif de lavage tout-en-un, capable de nettoyer, d’aspirer et de sécher au même moment sans interruption.