• Publié le 3 oct. 2024
    • Mis à jour le 18 sept. 2025
  • 13 min

L’éclairage en entreprise, un enjeu stratégique à l’approche de l’hiver

éclairage hiver

À l’approche de l’hiver, les journées raccourcissent et les conditions climatiques deviennent plus difficiles. La lumière naturelle disponible est réduite et limite l’éclairage des espaces de travail, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs, pourtant indispensable pour assurer la sécurité des employés et maintenir leur efficacité. Un éclairage de qualité ne se limite pas au simple confort visuel : il constitue un facteur déterminant dans la prévention des accidents, le bien-être au travail et le respect des normes de sécurité en vigueur. La période précédant l’hiver est le moment idéal pour évaluer et remettre en conformité vos installations lumineuses.

Un éclairage de qualité pour plus d’efficacité et de sécurité au travail

Sécurité et productivité au travail : des enjeux indissociables

L’éclairage joue un rôle central dans les environnements de travail, en particulier dans les entreprises industrielles où les tâches exigent précision et attention. Or, des zones mal éclairées entraînent des erreurs humaines, des glissades, des chutes ou des collisions avec le matériel : un éclairage de qualité réduit donc les risques d’accidents

La fatigue oculaire provoquée par une luminosité insuffisante ou inadaptée nuit à la concentration des employés et à leur bien-être (et donc à leur productivité). La fatigue visuelle se manifeste par des maux de tête, des douleurs oculaires et une baisse de l’attention. Ces symptômes compromettent la qualité du travail : les employés sont plus susceptibles de commettre des erreurs ou de se démotiver du fait de mauvaises conditions de travail. 

Dans les ateliers, les entrepôts ou les zones de production, un éclairage inapproprié affecte aussi directement la qualité du travail. Une lumière trop faible ou mal orientée rend difficile l’exécution de certaines tâches et ralentit le rythme de production. 

L’impact accru des mois d’hiver

La saison hivernale est particulièrement critique pour les entreprises pour ce qui concerne la lumière naturelle. Sa diminution quotidienne et le raccourcissement des journées obligent à utiliser des sources lumineuses artificielles pendant de longues périodes. Ces installations doivent non seulement fonctionner de manière optimale, mais aussi respecter les normes en matière de confort visuel et de sécurité. 

L’absence d’éclairage adapté sur les zones extérieures (parkings, voies d’accès, zones de chargement...) expose les employés et les visiteurs à des risques accrus, notamment en début et en fin de journée. Ces zones nécessitent un éclairage suffisant pour éviter les accidents. 

En outre, la hausse des coûts de l’énergie conduit les entreprises à être vigilantes sur le choix de leurs systèmes d’éclairage pour que leur utilisation ne devienne pas un gouffre financier. 

lumière artificiel

Nos best seller

  • Code commande RS 193-8240
  • Référence fabricant 779.PEN2PB
la pièce
55,68 €
  • Code commande RS 251-7314
  • Référence fabricant E071AA00
la pièce
75,75 €
la pièce
12,40 €
  • Code commande RS 207-0792
  • Référence fabricant NSGALAXY1200
la pièce
39,46 €
  • Code commande RS 223-4526
  • Référence fabricant ORLANDO50G
la pièce
41,20 €
la pièce
69,75 €
  • Code commande RS 195-0234
  • Référence fabricant 4058075300743
la pièce
44,40 €
la pièce
5,61 €
  • Code commande RS 222-9678
  • Référence fabricant LD4PAN3653
la pièce
57,94 €
la boîte de 10
49,29 €
maintenance hivernal

Connaître les normes et réglementations d’éclairage en entreprise

Pour garantir un environnement de travail sûr et performant, les entreprises sont soumises à des normes et des règlements visant à assurer la sécurité, la santé et le bien-être des employés. Les grands principes à respecter sont de bon sens : assurer un éclairage suffisant et adapté aux activités effectuées dans le local, éviter l’éblouissement en préférant des surfaces mates ou satinées et des implantations en dehors du champ visuel, éviter les contrastes trop importants et assurer un rendu des couleurs proche de la lumière naturelle. 

Les exigences en termes de seuils de luminosité pour l’éclairage intérieur

Les normes d’éclairages en entreprise sont principalement définie par la norme NF X35-103 « Ergonomie – Principes d’ergonomie visuelle applicables à l’éclairage des lieux de travail » et la norme européenne est EN 12464. Elles stipulent les niveaux d’éclairage requis pour chaque type d’espace et d’activité (voir la fiche INRS) :

  • les postes de travail de précision ou les zones de production nécessitent un éclairage intense pour garantir la parfaite exécution des tâches, avec un seuil recommandé de 500 lux minimum et jusqu’à 1000 lux pour la perception de détails ;
  • les bureaux et espaces administratifs se satisfont d’un éclairage entre 300 et 500 lux qui évite la fatigue visuelle et améliore la concentration ;
  • les zones de stockage et entrepôts sont généralement moins exigeantes en lumière et peuvent se contenter de 100 à 300 lux, l’important étant de ménager un éclairage homogène pour éviter les zones d’ombre potentiellement dangereuses lors des déplacements et manipulations de marchandises.

Panneaux LED

Les lampes de panneau à LED offrent une alternative économique aux luminaires modulaires traditionnels.

Lampes pour machine-outils

Les lampes pour machines-outils sont des lampes économiques de haute qualité, utilisées pour l'inspection visuelle des machines et des instruments, pour le travail de précision sur machine-outil.

Eclairage hauteur

L'éclairage de baie s'applique aux accessoires d'éclairage avec des exigences de puissance élevées qui sont généralement installés dans de grandes zones à hauts plafonds.

L’éclairage des zones extérieures

Les parkings, voies d’accès piétonnes ou routières et zones de chargement sont souvent négligées, mais elles représentent un enjeu majeur en termes de sécurité. En hiver, lorsque la visibilité est réduite, l’éclairage doit être adapté pour éviter les accidents. Les normes d’éclairage dépendent là aussi des usages :

  • 20 à 30 lux minimum pour les cheminements piétons d’un parking et 50 à 100 lux pour les zones de circulation des véhicules ;
  • 50 à 100 lux pour les voies d’accès pour les véhicules et les zones de chargement.

Projecteur

Les projecteurs sont un excellent moyen d'éclairer de grandes zones intérieures et extérieures.

Lampes sodium

Les lampes au sodium, également appelées lampes SON, sont des ampoules utilisées pour l'éclairage de grands espaces.

L’éclairage d’urgence et les blocs de sécurité

L’éclairage d’urgence est indissociable des normes de sécurité en entreprise. En cas de panne de courant ou d’incident, les installations doivent être équipées de blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES). Ils garantissent un niveau minimum de visibilité pour l’évacuation des lieux. Ces systèmes d’éclairage de secours doivent rester fonctionnels pendant au moins une heure après la coupure d’alimentation.

Les BAES doivent être régulièrement testés et entretenus pour garantir leur bon fonctionnement en cas d’urgence. Ils sont installés de manière à couvrir efficacement les voies d’évacuation, les issues de secours et les espaces ou des interventions d’urgence pourraient avoir lieux (locaux techniques, escaliers...).

Respecter les normes d’éclairage et de sécurité est une obligation légale de l’employeur qui doit garantir la santé et la sécurité des salariés au travail. En cas de manquement ou d’accident, la responsabilité de l’entreprise peut être engagée.

Garantir une bonne visibilité et sécurité sur vos sites

Agissez en prévention en délimitant les zones de danger et en garantissant des conditions de travail optimales. Un bon éclairage permet de mieux identifier les risques potentiels et de réduire les accidents, assurant ainsi un environnement de travail sécurisé.

Comment évaluer l’état de l’éclairage de votre entreprise ?

Avec l’arrivée de l’hiver, les entreprises doivent s’assurer que leurs systèmes d’éclairage sont adaptés et conformes aux normes. 

Audit de l’éclairage et diagnostic des installations

Le premier réflexe pour évaluer l’état de l’éclairage est de réaliser un audit complet des installations existantes. Ce diagnostic est mené en interne, mais l’entreprise peut se faire accompagner par des professionnels. 

Il s’agit d’abord de vérifier visuellement l’état des luminaires et l’usure des équipements. Les ampoules défectueuses, les points lumineux obsolètes ou les câbles endommagés réduisent l’efficacité lumineuse, entraînent des pannes fréquentes et sont sources d’accidents. Il est préférable d’anticiper leur remplacement plutôt que d’attendre une défaillance critique pendant l’hiver où l’éclairage est sollicité plus fréquemment. 

Ensuite, vous devez vous assurer que la lumière est répartie de manière uniforme dans l’ensemble des zones de travail et de circulation. Les ombres ou les variations de luminosité affectent la visibilité et donc la sécurité et la productivité. Traquez les zones d’ombre et les points mal éclairés. 

Chaque espace de l’entreprise doit bénéficier d’un éclairage adapté à son usage. Les postes de travail manuel où la précision est essentielle nécessitent une lumière forte et dirigée, tandis qu’une lumière ambiante suffit pour un entrepôt. Analysez l’éclairage actuel, y compris en interrogeant les utilisateurs quotidiens, pour vérifier qu’il répond bien aux usages. L’utilisation d’un luxmètre, outil qui mesure la puissance de la lumière, permet de vérifier si les seuils préconisés par les normes sont respectés.  

Outre l’intensité lumineuse, il est intéressant de mesurer la consommation énergétique des systèmes d’éclairage. Si l’éclairage actuel est énergivore, cela peut justifier des investissements dans des technologies plus modernes, comme les ampoules LED, qui offrent une luminosité optimale pour une consommation très faible. 

Luxmètres

Les luxmètres ou également appelé des photomètres sont des appareils de mesure de l'intensité lumineuse ou de la pollution lumineuse.

Pince multimètre

Une pince multimètre, aussi appelée pince ampèremétrique, est un instrument de mesure électrique combinant les fonctions d'un multimètre classique et d'une pince ampèremétrique.

Escabeaux

L'escabeau le plus courant est un escabeau en A. La sécurité est très importante donc les escabeaux sont dotées de marches antidérapantes ou de rampes pour faciliter la montée.

L’automne, le moment idéal pour la maintenance de l’éclairage

La période automnale est parfaite pour mener ces évaluations et préparer l’éclairage de l’entreprise à l’arrivée de l’hiver. Les journées raccourcies obligent à utiliser les installations lumineuses dès le matin et jusqu’en fin de journée : si des dysfonctionnements apparaissent, ils seront plus rapidement détectés

Réparer une panne d’éclairage en plein hiver peut s’avérer aussi plus difficile du fait du froid, de la pluie ou de la neige. Or, certaines zones ne peuvent se passer de lumière au risque de devenir impraticables. C’est pourquoi il est important d’anticiper en intervenant préventivement à l’automne pour garantir la continuité des opérations de production. 

En effectuant des réglages et des optimisations à l’automne, vous pouvez ajuster l’éclairage de manière proactive pour améliorer la sécurité et la productivité les mois où la lumière naturelle fait défaut. 

Planifier les interventions

Le plan d’action pour améliorer l’éclairage de l’entreprise s’effectue selon trois grands axes : 

  • Remplacer ou moderniser les équipements défectueux par des solutions plus efficaces comme les ampoules LED ;
  • Installer des dispositifs d’éclairage d’urgence ou les remplacer si l’éclairage de secours est insuffisant ou absent dans certaines zones ;
  • Optimiser l’éclairage extérieur en installant des détecteurs de mouvement ou des capteurs crépusculaires afin d’économiser de l’énergie tout en assurant un éclairage fiable.

Ampoules LED

Les ampoules et spots à LED sont omniprésents pour des usages domestiques, les zones commerciales et industrielles.

Capteurs PIR

Les capteurs PIR (infrarouge passif) mesurent la lumière infrarouge (IR) rayonnant d'objets en mouvement qui émettent de la chaleur.

Contrôleur d’éclairage

Les contrôleurs d'éclairage sont des accessoires d'éclairage intelligents qui fournissent divers types de commande et d'automatisation aux systèmes d'éclairage.

Utiliser les innovations en matière d’éclairage pour optimiser performance et économie d’énergie

L’évolution des technologies offre l’opportunité aux entreprises d’améliorer l’efficacité de leurs installations tout en réduisant leur consommation énergétique.  Les LEDs : la référence en matière d’efficacité et de durabilité La technologie LED (diode électroluminescente) s’est imposée comme la solution d’éclairage privilégiée dans les environnements industriels et professionnels. Comparées aux ampoules traditionnelles, les LED présentent de nombreux avantages : 

  • elles consomment jusqu’à 80 % d’énergie en moins tout en offrant une luminosité équivalente, voire supérieure, avec de faibles émissions de chaleur (ce qui diminue le besoin en climatisation) ;
  • elles ont une durée de vie 25 fois plus longue que les ampoules à incandescence (50 000 heures) et nécessitent moins de maintenance et de remplacement, ce qui en fait un investissement particulièrement rentable ;
  • la lumière est plus homogène et les LED s’adaptent avec un large éventail de systèmes d’éclairage, de capteurs de luminosité ou de détecteurs de présence.

Encore plus innovantes, les OLED (diode électroluminescente organique) sont des sources de lumière plates et flexibles offrant une lumière douce et homogène adaptée aux environnements nécessitant une lumière diffuse (espaces de bureaux, cheminements, armoires...). 

Les systèmes d’éclairages intelligents

L’éclairage intelligent utilise des technologies connectées pour augmenter leur efficacité tout en réduisant les coûts énergétiques. Les détecteurs de mouvements et capteurs de luminosité adaptent automatiquement l’intensité de l’éclairage en fonction de la présence humaine et de la lumière ambiante. Ainsi, les zones inoccupées ne sont pas inutilement éclairées.

Il est possible de programmer des horaires d’éclairage spécifiques pour chaque zone de l’entreprise, en fonction des heures d’activité ou d’autres critères. Grâce à une gestion à distance via des applications ou des logiciels, les responsables de maintenance peuvent ajuster l'éclairage depuis une interface centrale, en temps réel. Les dernières technologies utilisent l’éclairage circadien pour adapter la lumière en fonction de l’heure de la journée en respectant le rythme biologique des employés. 

Certains systèmes d’éclairage intelligent incluent des capteurs capables de détecter les défaillances potentielles avant qu'elles ne se produisent (maintenance prédictive). Cela permet d’anticiper la maintenance et d'éviter des pannes coûteuses, tout en assurant un fonctionnement continu des installations. 

Interrupteurs horaires

Les minuteries appelé également interrupteur horaire sont des dispositifs d'installation électrique qui servent à gérer la temporisation de l'alimentation en électricité d'une prise ou d'un circuit électrique

Ampoules intelligentes

Lorsqu'une ampoule de rechange ou une nouvelle ampoule est requise, pensez aux ampoules intelligentes, compatibles avec Internet, facilement personnalisable et contrôlable à distance depuis votre smartphone

L’éclairage solaire pour l’extérieur

Pour les entreprises cherchant à réduire encore plus leur empreinte énergétique, l'éclairage solaire est une solution particulièrement intéressante pour les zones extérieures (parkings, allées piétonnes, accès véhicules...). Ces systèmes utilisent l’énergie solaire pour alimenter des LEDs, offrant ainsi une solution écologique et économique.

Les luminaires solaires n’ont pas besoin d’être raccordés au réseau électrique, ce qui réduit les coûts d'installation et de fonctionnement (il n’y a pas besoin de creuser des tranchées ou d’étendre des câblages électriques). L'énergie est stockée dans des batteries, permettant aux lampes de fonctionner même la nuit ou par temps nuageux.

Facilement et rapidement installés, ces dispositifs sont une solution idéale pour des zones reculées ou difficiles d’accès. L’éclairage solaire est en outre conçu pour résister aux conditions climatiques difficiles (pluie, neige, froid), ce qui en fait une option durable pour les environnements extérieurs en hiver.

panneau solaire extérieur

Préparer l’éclairage de votre entreprise avant l’hiver garantit la sécurité, l’efficacité et la productivité de vos équipes, tout en maîtrisant les coûts énergétiques. De l’audit des installations à l’adoption de technologies modernes en passant par la maintenance prédictive et les appareils intelligents, vous avez toutes les clés pour anticiper les besoins et optimiser votre éclairage. Grâce à ces mesures, vous réduisez les risques liés à une mauvaise visibilité, mais vous contribuez aussi à un fonctionnement plus durable et performant de votre entreprise.

Pour aller plus loin

Liens connexes

Soyez informé.e de nos dernières nouveautés et actualités

Votre adresse e-mail

En m'inscrivant à la newsletter, j'accepte la politique de protection des données de RS France. Je pourrai me désinscrire à tout moment.