- Publié le 13 févr. 2023
- Mis à jour le 6 sept. 2023
- 7 min
Gérer la température dans vos armoires électriques

Article publié le 22/12/2022
Les appareils placés dans une armoire électrique dégagent de la chaleur (effet Joule). Et cette dernière doit impérativement être évacuée pour éviter une surchauffe et assurer le bon fonctionnement des équipements ! Le cas échéant, il y a risque d’extinction des systèmes, arrêt de la production, vieillissement prématuré des éléments…
Dysfonctionnement des installations électriques : quelles causes thermiques ?
De nombreux composants se trouvent dans une armoire électrique. Avec les évolutions techniques, les éléments qui intègrent de l’électronique augmentent dans l’armoire. Mieux vaut donc bien gérer la température à l’intérieur ! Romain nous donne les causes principales des pannes et dysfonctionnements :
- Conditions climatiques non contrôlées (lieu où l’armoire est positionnée) ;
- Analyse thermique interne non effectuée en amont du projet ;
- Conditions environnementales difficiles (pluie, gel…) ;
- Pollution (poussière par exemple).
Température trop élevée ou trop basse ? La gestion thermique doit donc assurer le bon fonctionnement des composants à l’intérieur de l’armoire.
Gestion de la température dans l’armoire électrique : quelles contraintes ?
Selon l’environnement industriel, certaines contraintes vont « compliquer l’analyse et la création d’un bilan thermique ». Romain nous précise donc les problématiques suivantes.

Le matériau de l’enveloppe de l’armoire
Il est nécessaire d’utiliser certains matériaux en fonction du milieu dans lequel on évolue :
- L’acier dans un environnement industriel intérieur (forte dissipation naturelle) ;
- Le polyester pour l’extérieur (faible dissipation de la chaleur) ;
- L’inox pour un environnement intérieur salin (éviter ainsi la corrosion).
Le lieu de pose de l’armoire
Dans le cadre d’une installation intérieure, l’absence de climatisation et la présence de poussière présentent des contraintes. Soleil, humidité et froid ont également un impact sur la température interne de l’armoire.
Dissipation thermique et gestion de la température dans l’armoire électrique
Les équipements électriques dégagent de la chaleur et cette dernière doit être évacuée pour éviter d’atteindre un niveau de température inacceptable. Être au plus proche de la température de fonctionnement reste primordial pour empêcher la dégradation des composants. Chacun présente une température maximale recommandée (par exemple, 50 ° pour un disjoncteur). « Idéalement, il faut se positionner entre 35° et 40° », d’après Romain !
Quelles solutions thermiques pour la gestion de la température dans l’armoire électrique ?
Il existe des techniques pour « rester au seuil de 35° » dans l’armoire électrique. Romain nous présente les solutions thermiques pour faciliter le refroidissement et le chauffage de l’armoire.
Aération naturelle
Un système de ventilation comme ClimaSys, accessoire de gestion thermique, est idéal pour les locaux techniques avec basse température. Le concept : capter un flux d’air frais par le bas pour refroidir le variateur de vitesse et extraire l’air chaud par le haut.
Toutefois, ce type de système s’utilise uniquement en milieu propre, sans poussière notamment.
Ventilation forcée
Comment refroidir plus rapidement et assurer la gestion de la température dans l’armoire électrique ? La solution ClimaSys CV s’avère intéressante pour piloter le ventilateur avec un régulateur. Le but : jouer sur la température de consigne mise dans ce régulateur électronique.
Chauffage
Pour les lieux humides, froids et soumis à des changements fréquents de température, l’offre ClimaSys CR est recommandée. Un régulateur thermique est néanmoins indispensable pour obtenir une température adaptée au système et à sa consigne.

Régulation thermique
Des appareils équipés de sondes existent, comme :
- Le thermostat afin de piloter la température ;
- L’hygrotherm, pour gérer température et hygrométrie ;
- L’hygrostat, pour la partie hygrométrie.
Les objectifs ? Réguler la température et le taux d’humidité, tout en optimisant la consommation d’énergie.
Brassage d’air
Un ventilateur de brassage d’air comme le système ClimaSys CV permet de supprimer les points chauds et de réduire la température dans l’armoire, sans contact avec l’environnement extérieur.
Les autres systèmes de gestion de température pour une armoire électrique
D’autres équipements garantissent une bonne gestion de la température d’une armoire électrique. Découvrez-les sans attendre !
Echange par convection air / eau
Pollution, forte humidité ? Un système comme ClimaSys CE air/eau sert à dissiper les calories à l’extérieur. L’avantage ? Il est possible de contrôler la température de l’eau et la puissance frigorifique dès que vous le souhaitez. Le principe : de l’eau froide passe dans le système et, une fois réchauffée, ressort de l’échangeur. Un système qui offre la « possibilité d’extraire beaucoup de calories » selon Romain !
Echange par convection air / air
Récupérer l’air frais et, par un échange de convection air/air, transférer les calories de l’intérieur de l’armoire à l’extérieur. C’est le principe du système ClimaSys CE, qui fonctionne sans filtre. Seule condition : la température intérieure doit être supérieure d’au moins 10 degrés par rapport à celle extérieure.
Climatisation
Et si la gestion de la température dans une armoire électrique passait par la climatisation ? Un équipement de ce type, comme ClimaSys CU, assèche l’air intérieur de l’enveloppe et extrait les condensats. Avantage supplémentaire : une très forte dissipation.

Gérer la température dans l’armoire : problématiques et solutions
Romain prévient : les « encrassements de filtres vont provoquer une hausse de la température de l’armoire conséquente ». Résultat ? La réduction du débit du ventilateur. Il est temps de bénéficier d’un équipement innovant ! Romain présente une solution de ventilation intelligente : le système ClimaSys SVS. Un véritable allié pour la gestion de la température dans une armoire électrique !
Ses bénéfices : un suivi de la température interne de l’armoire, de l’encrassement des filtres et du système de ventilation. A la clé ? Une meilleure efficacité énergétique de la ventilation, une continuité de service et un système d’alarme (en cas d’élément critique). Ainsi, ce système permet de s’assurer que les fonctions thermiques sur l’armoire sont réalisées dans les meilleures conditions.
Pour la gestion de la température dans une armoire électrique, il s’agit de choisir le bon système. Certains critères entrent alors en jeu : agrandissement ou non de l’armoire, faible ou haute dissipation, lieu d’installation, matériau de l’enveloppe, température extérieure supérieure à la température intérieure… Romain vous propose de réaliser un bilan thermique avec l’outil ProClima Web afin de choisir la solution thermique la plus adaptée à vos besoins !
Produits associés
Ventilateur de boîtier
Le module de ventilateur Schneider Electric est un ventilateur HD extérieur standard ClimaSys. Il nécessite une tension d'alimentation de 230 V avec un débit d'air de 550 m3/h.
Thermostat RS PRO
Vous avez besoin d'un moyen sans bruit de chauffer et de refroidir votre environnement intérieur ? Ce thermostat pratique de RS Pro fonctionne avec les systèmes de chauffage et de refroidissement, tels que la climatisation.
Hygrostat STEGO
L'Hygrotherm électronique Stego série ETF 012 détecte la température ambiante et l'humidité relative dans un boîtier avec des composants électriques/électroniques