- Publié le 10 janv. 2023
- Mis à jour le 15 oct. 2024
- 6 min
Moteur asynchrone triphasé : Comment préserver les performances et la durée de vie de vos moteurs ?

Les moteurs asynchrones sont considérés comme des dispositifs nécessitant peu d’entretien. Néanmoins, ils doivent rester sous étroite surveillance. Cette vigilance a pour but de s’assurer qu’ils délivrent des performances optimales, une consommation d’énergie maîtrisée et une fiabilité maximale. Ces trois critères sont essentiels pour garantir l’efficacité de l’outil de production tout en le préservant des pannes intempestives. Alors, comment préserver les performances et la durée de vie de vos moteurs asynchrones ?
En quoi la dérive mécanique peut influencer la fiabilité des moteurs ?
L’usure, les défauts d’alignement, les desserrages ou encore les vibrations des mécanismes de transmission de puissance sont des facteurs dégradant les performances des moteurs. Les contraintes mécaniques occasionnées augmentent la charge qui leur est appliquée. Ces circonstances provoquent une dérive des conditions initiales, avec notamment une augmentation du courant dans les bobinages. On relèvera de ce fait une consommation d’énergie supplémentaire et un échauffement pouvant dégrader l’isolation des bobinages et occasionner à plus ou moins long terme la panne du moteur.
Quelles sont les solutions ?
L’utilisation des variateurs de vitesse permet de contrôler la vitesse de rotation d’un moteur électrique. réduire l’usage des pièces mécaniques. Par conséquent, la charge pesée sur l’activité de maintenance s’en voit réduite.
En outre, la maintenance préventive consistant à remplacer les pièces d’usure à des fréquences déterminées était jusqu’à aujourd’hui, la seule façon d’éviter l’immobilisation intempestive de la machine. Dorénavant les techniciens de maintenance peuvent compter sur de nouveaux moyens pour vérifier l’état des pièces mécaniques. Ils ont à leur disposition de nouveaux outils qui permettent notamment de vérifier l’alignement des pièces, l’usure des organes mécaniques par analyse des vibrations mais aussi l’échauffement des moteurs et ce, tout en gardant les machines en activité. Nous voilà ainsi entrés dans l’ère de la maintenance prédictive.
Pourquoi l’analyse de la source d’alimentation est essentielle ?
Le milieu industriel est inondé de perturbations. Le phénomène s’est accentué avec l’arrivée de certains dispositifs électroniques comme les alimentations à découpages, les démarreurs progressifs, les variateurs de vitesse, le matériel informatique ou encore certaines sources d’éclairage.
Toutes ces sources de perturbations sont génératrices de tensions transitoires, de déséquilibres des réseaux triphasés ou encore de distorsions harmoniques. Les trois phénomènes ont pour conséquence de réduire les performances des moteurs et de produire un échauffement supplémentaire amenant à la détérioration de leurs enroulements.

Impact des tensions transitoires sur la longévité des moteurs asynchrones
Les tensions transitoires proviennent de sources extrêmes variées. Elles peuvent être générées par le matériel de l’entreprise gérant notamment des commutations de circuits inductifs ou capacitifs. Elles peuvent également provenir de sources externes. On peut noter en particulier la foudre ou les surtensions générées par le réseau haute tension. Les tensions transitoires provoquent la dégradation de nombreux matériel. En ce qui concerne les moteurs, elles viendront endommager partiellement ou pleinement l’isolation des enroulements provoquant des courts-circuits entre conducteurs.
Quelle est la cause du déséquilibre du réseau triphasé ?
Le déséquilibre est généralement provoqué par une mauvaise répartition des charges sur le réseau triphasé. L’ajout d’un matériel monophasé sur le réseau est par conséquent une source de déséquilibre. Il est de fait conseillé de répartir les charges monophasées sur les 3 phases. Les moteurs sont impactés par le phénomène qui crée un couple de freinage et occasionne ainsi l’échauffement des bobinages et leur dégradation prématurée.

Quelle est la source des distorsions harmoniques ?
Les distorsions harmoniques sont produites majoritairement par des charges non linaires présentes sur le réseau. Ces charges de nature électronique utilisent un mode de fonctionnement basé sur un système de découpage du signal à des fréquences supérieures à celles du réseau d’alimentation (50hz en France). Le découpage produit des courants harmoniques de fréquences multiples de la fondamentale 50hz. Ces courants supplémentaires alimentent les enroulements des moteurs sans apporter d’utilité à leur fonctionnement car leur fréquence utile reste le 50hz.
Cette énergie est ainsi entièrement dissipée par les enroulements provoquant également un échauffement supplémentaire.

Le nettoyage – À ne pas négliger !
L’élimination régulièrement de la poussière et autres objets pouvant obstruer les ouïes d'aération et ailettes de refroidissement est essentielle pour maintenir les performances du système de refroidissement de la machine et notamment des moteurs.
Optimisation des performances et de la durée de vie des moteurs asynchrones triphasés
Les moteurs asynchrones triphasés sont largement utilisés dans les applications industrielles en raison de leur simplicité de construction, leur robustesse et leur rendement élevé. Pour garantir leur longévité et leurs performances optimales, il est crucial de comprendre leur fonctionnement et d'adopter des pratiques d'entretien appropriées.
Principes de fonctionnement du moteur asynchrone triphasé
Le moteur asynchrone triphasé fonctionne sur le principe de l'induction électromagnétique. Le stator, alimenté par un courant alternatif triphasé, crée un champ magnétique tournant. Ce champ induit des courants dans le rotor, généralement en aluminium, provoquant sa rotation à une vitesse légèrement inférieure à la vitesse de synchronisme.
Avantages du moteur asynchrone triphasé
Les moteurs asynchrones triphasés présentent plusieurs avantages par rapport à leurs homologues monophasés ou synchrones :
- Rendement supérieur : Pour une masse donnée, ils offrent des performances jusqu'à 50% supérieures aux moteurs monophasés.
- Fiabilité accrue : Leur construction robuste les rend particulièrement fiables et adaptés à de nombreuses applications industrielles.
- Polyvalence : Ils conviennent à une large gamme d'applications, des pompes aux ventilateurs, en passant par les compresseurs.
Optimisation des performances et maintenance préventive
Pour préserver les performances et prolonger la durée de vie desmoteurs asynchrones triphasés, plusieurs aspects doivent être pris en compte :
- Contrôle de l'alimentation électrique : Assurez-vous que l'alimentation est équilibrée et exempte de perturbations harmoniques qui pourraient affecter le fonctionnement du moteur.
- Utilisation de** variateurs de vitesse** : L'intégration de variateurs permet un contrôle précis de la vitesse de rotation, optimisant ainsi la consommation d'énergie et réduisant l'usure mécanique
- Maintenance régulière : Un entretien préventif, incluant le nettoyage des ailettes de refroidissement et la vérification de l'alignement, est essentiel pour maintenir l'efficacité du moteur.
- Surveillance de la température : Le contrôle régulier de la température de fonctionnement peut révéler des problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent critiques.
- Analyse des vibrations : Cette technique permet de détecter précocement les défauts mécaniques qui pourraient affecter les performances du moteur.
Innovations et perspectives futures
L'avenir des moteurs asynchrones triphasés s'oriente vers une efficacité énergétique accrue et une intégration plus poussée dans l'industrie 4.0. Les développements récents incluent :
- Des moteurs à haut rendement de classe IE4, offrant une efficacité énergétique supérieure.
- L'intégration de capteurs intelligents pour une maintenance prédictive plus précise.
- L'utilisation de nouveaux matériaux pour améliorer les performances et réduire les pertes.
En adoptant ces pratiques et en restant à l'affût des innovations technologiques, les industriels peuvent optimiser l'utilisation de leurs moteurs asynchrones triphasés, garantissant ainsi des performances élevées et une longue durée de vie de ces composants
Les moteurs nécessitent peu d’entretien. Seulement leurs performances, fiabilités et durée de vie sont dépendantes de la mécanique qui leur est associée et de la qualité du réseau électrique qui leur est appliqué. C’est pourquoi, il est néanmoins nécessaire de contrôler régulièrement leur température de fonctionnement. Cet unique critère permet de révéler leur état de santé.
Produits associés
Variateurs vitesse
Un variateur de fréquence et de vitesse permet la conversion de la puissance CA de fréquence en une puissance variable.
Moteurs c.a
Les moteurs c.a. sont commandés par un courant alternatif et sont un moyen extrêmement efficace de transformer l'énergie électrique en mouvement mécanique.
Energimètres
Permet de surveiller les performances énergétiques et de minimiser les risques de dommages et de pannes d'équipement électrique.
Pinces multimètres
Une pince multimètre est un outil de test électrique qui combine un multimètre numérique de base avec un capteur de courant.
Pour aller plus loin
Liens connexes
- Moteurs asynchrones - Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne ?
- Comment choisir son variateur de vitesse pour moteur électrique ?
- Moteurs à courant alternatif
- Moteurs pas à pas
- onsemi Contrôleur de survolteur asynchrone démarrage/arrêt de qualité automobile Contrôleur Boost NCV887701
- STMicroelectronics Régulateur de commutation de puissance abaisseur asynchrone 2 A Régulateur abaisseur L6986H
- STMicroelectronics Régulateur de commutation de puissance abaisseur asynchrone 2 A Régulateur abaisseur A6986H
- Maintenance préventive - C'est quoi et comment procéder au plan de maintenance ?