- Publié le 10 janv. 2023
- Mis à jour le 23 sept. 2024
- 7 min
Pannes de fer à souder

Les pannes de fer à souder ont un rôle essentiel dans le processus du brasage électronique. Ce sont elles, qui transfèrent la chaleur aux points de soudure. Ce transfert thermique dépend de leur qualité de fabrication et de leur entretien. C’est pourquoi, il est primordial de bien les entretenir pour obtenir une brasure de qualité.
De plus, la brasure sans plomb utilisée aujourd’hui a apporté son lot de contraintes avec une mouillabilité réduite, une température de fusion plus élevée et une augmentation de la part d’étain, extrêmement corrosif au contact du fer et matériau principal dans la composition des points de panne.
Elles exigent ainsi une plus grande attention car elles s’encrassent à cause des résidus de colophane et montrent des traces d’oxydation plus rapidement, il est crucial d'utiliser des pannes de rechange. Dans ces conditions, l’application de la brasure est altérée et ne permet pas de garantir l’efficacité du joint de soudure.
Les deux méthodes pour nettoyer les pannes de fer à souder
Pour limiter le phénomène, il est important de nettoyer fréquemment les pannes lors des opérations de soudage.
Le nettoyage humide consistant à essuyer la panne sur une éponge humidifiée s’avère efficace dès lors qu’un étamage est effectué juste après le nettoyage.

Le nettoyage à sec quant à lui s’effectue en plongeant la panne dans la laine métallique. Il a l’avantage de laisser une couche de brasure qui permet d’omettre l’étamage après nettoyage.
Après utilisation, nous prenons rarement le temps de nettoyer et préparer les pannes pour une prochaine utilisation. Il nous arrive même de laisser le fer à souder électrique en chauffe après utilisation, ce qui peut endommager la panne. C’est ainsi que nous les retrouvons quasiment hors d’usage, encrassées et oxydées lors de notre prochaine utilisation, surtout si nous n'utilisons pas de pannes de rechange. La régénération des pannes s’avère utile.

Comment régénérer une panne ?
- La première étape consiste à brosser la panne en cuivre avec une brosse métallique.
- Si l’oxydation est plutôt bien avancée, il est préférable de bien charger la panne de soudure (un conseil, sacrifiez une soudure de basse qualité) et de brosser la panne encore une fois.
- Ainsi, vous obtenez une panne idéale pour réaliser des soudures de qualité.
- Vous pouvez améliorer la mouillabilité de la panne en la trempant dans un activateur de flux.
Les stations de soudage prennent soin également des pannes de fer
Les pannes de fer à souder sont des consommables comme les pointes de fer à souder sont essentiels pour maintenir l'efficacité de l'outil.. Leur durée de vie dépend de l’entretien que vous leur apportez mais aussi de la qualité des matériaux utilisés et de leur fabrication. Sans oublier la température à laquelle elles sont soumises.
Quand vous choisissez votre matériel de soudage, il est important de s’attarder sur la façon dont le fabricant a conçu la taille de la panne. Et notamment avec quelle considération prend-t-il en compte la taille de la panne de fer dans le processus de brasage.
Depuis de nombreuses années, le fabricant propose des pointes de fer à souder adaptées à différents types de travaux. Weller met au premier plan la préservation des pannes de fer à souder dans le processus de fonctionnement de ses stations avec le souci d’apporter la meilleure expérience d’utilisation, tout en limitant le budget des consommables. La série WT comprend également des pointes de fer à souder coniques. reflète parfaitement cette préoccupation.
Cette série offre des options de remplacement pour les pannes de fer à souder.
- Le support de sécurité WSR 2 – 1 offre le choix du nettoyage humide ou sec des pannes.
- Le mode veille automatique offre une double opportunité, la préservation de pannes et une économie d’énergie.
- Une unité d’alimentation contrôlée électroniquement qui garantit la puissance nécessaire pour un transfert optimal de la chaleur.
- Un système à cartouche (WTP90) permet de remplacer rapidement les pannes de rechange ou les éléments chauffants.
Alors, pour réaliser des soudures de qualité, avec un confort optimal et un coût modéré des consommables, le choix des stations de soudage Weller est une évidence. Les professionnels du secteur de l’électronique en sont les premiers convaincus.
Les Pannes de Fer à Souder RS PRO
Lorsqu'il s'agit d'assurer une soudure de qualité, le choix et l'entretien de la panne de fer à souder sont cruciaux. Les professionnels savent que la panne est l'élément central du fer à souder électrique, car c'est elle qui transfère la chaleur nécessaire pour fondre la brasure et créer un joint de soudure solide. Pour garantir des performances optimales, la gamme RS PRO propose des pannes de rechange de haute qualité, spécialement conçues pour répondre aux besoins les plus exigeants.
Il est important de sélectionner la bonne taille de la panne et la forme conique adaptée à votre application, que vous travailliez sur un circuit électronique délicat ou sur des composants plus robustes. Les pointes de fer à souder de la gamme RS PRO se déclinent en plusieurs formes, telles que les pannes coniques ou les pannes à souder en forme de ciseaux, pour s’adapter aux différentes situations de brasage.
Le matériau de la panne, souvent en cuivre recouvert d'un alliage, joue également un rôle déterminant dans sa longévité et son efficacité. Les pannes RS PRO offrent une résistance supérieure à l’usure, notamment lors de l'utilisation de soudures sans plomb, plus exigeantes en termes de chauffe.
Pour maintenir une panne en parfait état, il est recommandé de la nettoyer régulièrement à l’aide d’une éponge ou d’un nettoyeur en laiton, afin d’éliminer les résidus de brasure qui peuvent s'accumuler à l’extrémité et nuire à la fusion du métal. Si la panne ne chauffe plus correctement ou si sa forme est endommagée, il est temps de procéder à un remplacement avec une panne RS PRO. RS France propose un large jeu de pannes de rechange RS PRO pour les différentes stations de soudage, assurant ainsi une compatibilité parfaite et une chauffe instantanée optimale.
Enfin, pour les utilisateurs réguliers, il est crucial de consulter le manuel du fabricant pour comprendre les spécifications exactes de la panne recommandée pour votre station de soudage. Avec les bons outils et les bonnes pratiques, vous garantissez non seulement des soudures de haute qualité, mais aussi une durée de vie prolongée pour votre fer à souder.
Pour découvrir notre gamme complète de pannes de rechange RS PRO et d'outils de soudage, cliquez ici. Vous pouvez également consulter notre sélection de pointes de fer à souder RS PRO ici.
Éléments associés
Pannes fer à souder
La plupart des fers à souder ont des pointes interchangeables dont la taille et la forme varient en fonction du type de travail à effectuer.
Postes à souder
Choisissez votre poste à souder adapté à votre tâche: MAG, MIG, semi-automatique, MIG MAG, TIG ou MMA Inverter. Pour un soudage parfait.
Fer à souder
Un fer à souder fournit de la chaleur grâce à une pointe métallique, la panne. Il peut être filaire ou sans fil, électrique ou à gaz.
Accessoires soudage
Faites votre choix parmi une variété d'accessoires de fer à souder : barres de polissage, des outils, plaque de préchauffage...