• Publié le 25 sept. 2024
    • Mis à jour le 14 oct. 2024
  • 9 min

Gérer les consommations d’énergies sur les sites industriels

consommation énergie

L'envolée des prix du gaz et de l'électricité depuis 2022 a profondément impacté les politiques de gestion énergétique des industriels, faisant de cette question un enjeu central pour leur pérennité. Dans ce contexte, l’optimisation de la consommation en énergie est devenue essentielle pour réduire leurs coûts et limiter leur empreinte carbone. PHOENIX CONTACT propose des solutions innovantes qui aident les entreprises à s’adapter aux exigences de l’industrie 4.0, tout en les accompagnant dans leurs défis d’efficacité énergétique, de productivité et de qualité. Car de nos jours, la gestion de l’énergie ne se limite plus aux enjeux de coûts, mais concerne également la compétitivité et la durabilité.

L’industrie 4.0 : pour une meilleure maîtrise des coûts et une meilleure efficacité

Optimiser les consommations d’énergie en temps réel

Face à la hausse continue des coûts énergétiques et aux exigences environnementales de plus en plus strictes, les industriels doivent repenser en profondeur leurs stratégies de gestion de l’énergie. Ce réajustement implique l'intégration de technologies avancées et de processus plus durables pour garantir leur compétitivité, réduire les risques d'interruption et atteindre leurs objectifs de décarbonation. En effet, aujourd’hui, plus que jamais, la production de sa propre énergie et la maîtrise de sa consommation est indispensable pour les sociétés.

Les sites industriels, grands consommateurs d'énergie, connaissent des fluctuations significatives de leurs besoins, en fonction de la nature des processus et des périodes de production. Ces variations, si elles ne sont pas maîtrisées, peuvent entraîner des surcoûts importants. Grâce aux solutions de gestion énergétique en temps réel que propose le marché de l’automatisation industrielle, ces entreprises bénéficient d'une visualisation instantanée et accessible 24h/24 de leurs consommations. Cette surveillance continue permet de détecter rapidement les dérives énergétiques, d’identifier les gisements d’économies et d'optimiser les cycles de production en anticipant les pics de consommation.

En parallèle, les véhicules électriques sont de plus en plus nombreux au sein des parcs automobiles des entreprises. La loi d'orientation des mobilités (LOM) va accélérer cette tendance. Mais se pose la question de : comment gérer les bornes de recharge de véhicules électriques et les charges de véhicules mais surtout de manière simple et automatique. De plus, avec la loi ENR qui impose aux sociétés, administrations, infrastructures d'installer sur leur parking des ombrières photovoltaïques, celles-ci ont tout intérêt à maximiser l'énergie produite localement. Dans ce contexte, il est donc nécessaire de tirer le meilleur de ses infrastructures afin de limiter les pics de consommation et le poste de dépense énergétique. Energie consommée / énergie produite : ne vous posez plus la question avec des solutions d’Energy Management (EMS) : comme le MINT de chez Phoenix Contact.

Anticiper les pannes avec la maintenance prédictive

Selon une étude de 2021 intitulée The True Cost Of Downtime (Le véritable coût des arrêts-machines), les arrêts non planifiés causés par des pannes entraîneraient une perte moyenne de 323 heures de production par an. En intégrant des solutions qui permettent de détecter des failles, des fuites, des consommations d’énergie anormales, ou une usure conséquente, les responsables de maintenance peuvent faire de la maintenance prédictive. Ainsi, les entreprises peuvent anticiper ces pannes et s’épargner des interruptions imprévues et coûteuses. Grâce à des systèmes de surveillance en temps réel et à l’analyse des données des machines, il devient possible de détecter les signaux, même faibles, annonciateurs d’une défaillance imminente. La maintenance prédictive est un atout essentiel pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la compétitivité des industriels, dans un environnement où chaque heure de production compte.

Protéger les réseaux industriels contre les cybermenaces

La cybersécurité est devenue un défi stratégique pour les entreprises industrielles, car les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses et sophistiquées. En parallèle, la télémaintenance se généralise. C’est alors que les accès à distance entre les automates et les machines doivent être sécurisés. Environ 49 % des entreprises ont déjà été victimes de cyberattaques. L’intégration de solutions de cybersécurité dédiés au monde industriel et au réseau OT, comme les pare-feux et les solutions de télémaintenance sécurisée via VPN, permet de protéger à la fois les systèmes OT, d’assurer la continuité des opérations et la résilience face aux menaces émergentes.

PHOENIX CONTACT : des réponses sur mesure pour l’industrie connectée

PHOENIX CONTACT propose des solutions flexibles, évolutives et intégrées, spécialement conçues pour répondre aux exigences croissantes de l’industrie 4.0. Grâce à ses références d’automatisation et de sécurité, la marque permet aux industriels de moderniser les processus, de sécuriser et cybersécuriser les réseaux et de mieux gérer les consommations énergétiques en temps réel. Distribuées par RS, ces solutions offrent une prise en main rapide et une compatibilité optimale avec les infrastructures existantes. Elles permettent ainsi une transition fluide vers des usines plus connectées, résilientes et durables.

Programmation en toute liberté et conformité avec les automates de la série PLCnext : des solutions d’automatisation ouvertes

Le monde industriel évolue et avec la modernisation des machines il faut adapter les applications à l’IIoT et à l’industrie 4.0. Pour cela, il est important de travailler avec de nombreux langages de programmation, en toute liberté avec un écosystème ouvert et sûr. C’est possible avec la technologie PLCnext de Phoenix Contact qui est alors le lien interopérable (multi-protocole) entre les mondes IT et OT (e.g. OPCUA). Vous programmez en langage évolué (comme C/C++, C#, Python ou MATLAB® Simulink®) et en conformité avec la norme IEC 61131-3. Grâce à la simplicité d’utilisation, l’intégration dans le cloud, à la possibilité d’utiliser des logiciels Open Source, vous bénéficiez ainsi de plusieurs typologies de programmation.

Surveillance des consommations en temps réel avec les EMpro

Maîtriser et adapter sa consommation d’énergie pour des raisons budgétaires ou environnementales est d’actualité. Pour cela, il est nécessaire d’avoir en temps réel les informations provenant du bâtiment ou des machines. Ainsi, vous pourrez identifier les potentielles économies d’énergie. C’est alors que pour une gestion efficace, rien de mieux que les compteurs d’énergie EMpro de PHOENIX CONTACT. Avec les mesures d’énergie EMpro et ses services connectés, les données sont collectées et transmises aux systèmes supérieurs de régulation et de commande. Les centrales de mesure et compteurs d’énergie sont intuitifs pour une prise en main rapide. En effet, vous êtes guidés pour intégrer les appareils en un temps record et profitez ainsi de fonctions intelligentes.

Accédez de n’importe où et 24/24H avec des compteurs communicants pour des mesures et statuts enregistrés dans le Cloud et visualisez en un coup d’œil les données grâce à des tableaux de bord interactifs. De plus, bénéficiez d’un raccordement direct avec un compteur dédié au Cloud permet un raccordement au Proficloud sans utiliser de passerelle IoT supplémentaire. Enfin, il est possible de communiquer avec la centrale de mesure en Profinet, EtherNet/IP, Modbus/TCP ou via une API REST.

Transfert fiable des signaux et des données grâce aux entrées et sorties Axioline Smart Elements

Afin de communiquer rapidement avec tous les systèmes de bus et les réseaux ou avec un automate intégré, Phoenix contact propose une large gamme d’entrées et de sorties pour une installation en armoire électrique. Les produits Axioline Smart Eléments sont reconnues pour être compactes, adaptables, interchangeables, performantes, enfichables et indépendantes. Vous trouverez une gamme complète avec toutes les fonctionnalités nécessaires y compris la sécurité fonctionnelle et IO-Link. Grâce à leur extrême compacité : 32 canaux d’E/S dans une largeur totale de 15mm, vous gagnez de la place dans les armoires.

Cybersécurité du réseau OT et des machines via les mGuard

Les solutions mGuard de PHOENIX CONTACT ont été spécifiquement conçues pour répondre aux problématiques croissantes de cybersécurité industrielle. Protégez le réseau usine, les machines, IIoT, cobots et AGVs avec les mGuard (séries 2100 et 4300) : blocage des communications non autorisées (pare-feu), filtrage puissant (adresses MAC et IP, ports et protocoles), intégration simplifiée des machines (NAT), port forwarding, routing, sous-réseau externe sécurisé (DMZ)… Avec leur plage de température étendue (jusqu’à -40°C … +60°C), ils peuvent être utilisés dans des environnements extrêmes. De plus, la notion de cybersécurité étant un leitmotiv pour Phoenix Contact, ils l’intègrent dans les processus et ils sont certifiés selon la norme IEC 62443-4-1 notamment pour la production des mGuard.

PHOENIX CONTACT propose des webinars de sécurité tout le long du mois d’octobre. Les inscriptions et la participation est gratuite. Plus d’informations par ici : https://www.phoenixcontact.com/fr-fr/cybermonth.

Surveillance des accès et de l’état des machinesavec les PSRswitch

L’humain et les machines collaborent, c’est pourquoi il est primordial d’inclure la sécurité fonctionnelle sur les machines et les installations. Il faut une surveillance intelligente des portes de protection et des positions des machines, afin de les mettre dans un état sécurisé en cas d’intervention. Pour cela, utilisez les commutateurs de sécurité sans contact PSRswitch. Bénéficiez d’une sécurité fonctionnelle fiable et permanente avec nos PSRswitch qui sont homologués par le TÜV et donc conformes à toutes les normes de sécurité. Disposez d’une protection maximale – trois niveaux de codage RFID (fixcode, unicode et multicode) et d’un montage flexible sur les portes, les trappes et de manière horizontale ou verticale. Vous pouvez faire un montage en série sécurisé jusqu’à 30 commutateurs de sécurité sans dégrader le niveau de sécurité (jusqu’à Ple / SIL3 selon ISO 13849-1 / CEI 62061).

Il est possible aujourd’hui d’anticiper et d’ajuster sa production en fonction de ses besoins et des contraintes énergétiques, et d’affiner la gestion de sa consommation. Centraliser et exploiter les données en temps réel permet de réduire les coûts, d’améliorer l’efficacité globale des opérations et de progresser vers des objectifs de décarbonation ambitieux, sans entrave à la sécurisation des infrastructures contre les cybermenaces. L’industrie 4.0 se veut résolument résiliente, compétitive et responsable face aux défis environnementaux et économiques actuels.

En s'inscrivant pleinement dans les enjeux de l'industrie 4.0, les technologies de PHOENIX CONTACT apportent des réponses concrètes aux besoins d'efficacité, de sécurité et de durabilité des entreprises. Ces solutions permettent aux industriels d'accélérer leur transition vers des opérations plus intelligentes et respectueuses de l'environnement, et de rester compétitifs face aux défis économiques et énergétiques de demain.

Produits associés

Pour aller plus loin

Liens connexes