• Publié le 18 sept. 2026
    • Mis à jour le 18 sept. 2026
  • 7 min

Détecteurs industriels : Guide complet des technologies NPN et PNP pour vos capteurs de mesure

Technologies de détection

Les technologies de détection couvrent un large éventail d'options de détection, les plus communes étant les détecteurs inductifs, les capteurs photoélectriques, les capteurs capacitifs et les capteurs à ultrasons. Le choix du bon capteur dépend principalement de l'application qui doit en être faite. De manière générale, le choix du capteur fait cependant intervenir d'autres considérations. Dans le cas où il vous faut un détecteur inductif, par exemple, la seconde question que vous devez vous poser est de déterminer le type de sortie dont vous avez besoin : NPN ou PNP ?

Pour bien se lancer dans les technologies de détection

Quelle est la différence entre les deux ? Eh bien il vous faut commencer par déterminer la région géographique dans laquelle le capteur va être utilisé. L'utilisation du NPN est répandue en Asie, dans la mesure où il s'agit du type de sortie qui prédomine, tandis qu'on retrouve le PNP davantage utilisé en Europe. Voilà une information utile, certes, mais la vraie question est de savoir s'il vous faut une sortie "collecteur" ou une sortie "source".

Les transistors sont utilisés dans la sortie d'un capteur et ils sont soit NPN, soit PNP :

  • Les NPN sont des capteurs "collecteurs": ils laissent le courant circuler dans le capteur et vers V-.
  • Les PNP sont des capteurs "sources" : ils laissent le courant circuler dans le capteur à partir de V+.

Schémas pour capteur NPN et capteur PNP

Schémas pour capteur NPN et capteur PNP

Sortie NPN

La charge est connectée à la sortie de commutation et V+, V+ sert donc de point de mesure. Un changement de l'état du signal active le transistor, le courant circule depuis V+ à travers la charge puis le transistor en direction de V-, et ferme ainsi le circuit.

Sortie PNP

La charge est connectée à la sortie de commutation et V-, V- sert donc de point de mesure. Un changement de l'état du signal active le transistor, le courant circule depuis V+ à travers le transistor puis la charge en direction de V-, et ferme ainsi le circuit.

Pour mieux comprendre le comportement d'un capteur, il faut l'imaginer comme un interrupteur.

la pièce
53,30 €
  • Code commande RS 786-5955
  • Référence fabricant IME08-02BPSZT0S
la pièce
33,77 €
la pièce
159,27 €
  • Code commande RS 188-9124
  • Référence fabricant E2E-X6B1TL12-M1
la pièce
60,90 €
la pièce
63,99 €
la pièce
118,00 €

Commutation négative NPN

transitor npn

Avec un capteur NPN, la commutation se produit sur la patte -V. La patte +V fait le lien entre le dispositif et le capteur. Une alimentation +V permanente est connectée au dispositif devant être activé, un PLC ou relais par exemple. Lorsque le capteur est activé, il branche la patte -V et ferme le circuit. Le courant circule à travers le transistor du capteur dans le dispositif et l'allume ou en change l'état.

Commutation positive PNP

Avec un capteur PNP, la commutation se produit sur la patte +V. La patte -V fait le lien entre le dispositif et le capteur. Une alimentation -V permanente est connectée au dispositif devant être activé, un PLC ou relais par exemple. Lorsque le capteur est activé, il branche la patte +V et ferme le circuit. Le courant circule à travers le transistor du capteur dans le dispositif et l'allume ou en change l'état.

À RETENIR : si le courant continu a un V+ commun, il faut un capteur à sortie NPN. // si le courant continu a un V- commun, il faut un capteur à sortie PNP.

Commutation positive PNP

Les capteurs sont généralement décrits par la tension que le fil de transmission présente lorsque l'entrée est branchée. Un capteur PNP a ainsi un signal qui "devient positif" lorsque le capteur a besoin de signaler un état actif (ON). Un capteur NPN a un signal qui "devient négatif" lorsqu'il est actif (ON). Le PNP est parfois considéré comme une option plus sûre dans la mesure où un défaut de terre peut amener un capteur NPN à transmettre un faux signal de commutation. Pour mieux comprendre le comportement de l'électronique d'un capteur, il faut imaginer le capteur comme un interrupteur.

Capteurs NPN et PNP :

transitor npn

Connexion à un PLC

Lorsqu'un capteur est connecté à l'étage d'entrée d'un PLC, l'étage d'entrée détecte l'état dans lequel se trouve le capteur (actif ou inactif), mais il doit être du même type que le capteur. Lorsqu'un capteur PNP est connecté à une entrée PNP, le courant circule du capteur vers l'entrée. Cela signifie qu'à mesure que le capteur PNP délivre le courant, l'entrée PNP doit recevoir le courant. Alternativement, un capteur NPN reçoit le courant tandis que l'entrée PNP délivre le courant.

Connexion à un PLC :

Connexion à un PLC

Types de détecteurs et principes de sortie

Les détecteurs industriels se distinguent principalement par leur type de sortie : NPN et PNP. Le choix entre ces technologies dépend de plusieurs facteurs, notamment la zone géographique d'utilisation - les détecteurs PNP étant plus répandus en Europe, tandis que les sorties NPN sont privilégiées en Asie. La sortie de commutation détermine la manière dont le courant circule dans le circuit.

La commutation positive et négative

Dans un système de détection, la commutation peut être positive (PNP) ou négative (NPN). Pour le PNP, le transistor fonctionne comme une source de courant, connectant la charge à V+. À l'inverse, dans un système NPN, le transistor agit comme un collecteur, reliant la charge à V-. Cette différence fondamentale influence le comportement du signal et la manière dont le capteur interagit avec le circuit externe.

Connexions et signaux de sortie

Le signal de sortie varie selon le type de transistor utilisé. Dans une sortie PNP, la charge est connectée entre la sortie de commutation et V-, tandis qu'avec une sortie NPN, elle se trouve entre la sortie et V+. Cette configuration détermine comment le courant circule dans le circuit lorsque le capteur est actif, influençant ainsi la détection des objets.

Applications et choix du détecteur

Le choix entre un détecteur NPN ou PNP dépend principalement de l'application. Les capteurs de proximité inductifs, par exemple, peuvent utiliser l'une ou l'autre technologie. La tension d'alimentation et le type d'entrée du système de contrôle (comme un automate programmable) sont des facteurs déterminants dans la sélection du type de sortie approprié.

Les connexions aux systèmes de contrôle

L'interface entre le capteur et le système de contrôle nécessite une attention particulière. Pour fonctionner correctement, l'entrée du système doit être compatible avec le type de sortie du capteur. Une résistance de rappel (pull-up) peut être nécessaire dans certaines configurations pour assurer une détection fiable et éviter les faux signaux.

FAQ

Produits associés

capteur inductif

Capteur inductif

Les capteurs de proximité sont conçus pour détecter la présence et la proximité d'un objet à portée sans contact physique, à l'aide du son, de la lumière, des champs infrarouges ou électromagnétiques

En savoir plus

Capteurs photoélectriques

Capteurs photoélectriques

Les capteurs photoélectriques détectent et mesurent des objets physiques ou des quantités en émettant un champ ou un faisceau de rayonnement électromagnétique ; un objet est détecté en mesurant les modifications dans le signal de retour.

En savoir plus

Capteur infrarouge

Capteur infrarouge

Les capteurs infrarouge (IR) sont des dispositifs pour détecter/mesurer la lumière avec une longueur d'onde dans le spectre IR (>700mm)

En savoir plus

Soyez informé.e de nos dernières nouveautés et actualités

Votre adresse e-mail

En m'inscrivant à la newsletter, j'accepte la politique de protection des données de RS France. Je pourrai me désinscrire à tout moment.