- Publié le 11 déc. 2023
- Mis à jour le 16 janv. 2024
- 8 min
Sensibilisation sur les Équipements de Protection Individuelle (EPI) pour la Prévention des Chutes
Les risques liés à la chute représentent la cause principale des accidents de travail mortels signalés récemment dans différents secteurs de travail. Prévenir les risques de chute est la responsabilité des entreprises.
![chute au travail](http://res.cloudinary.com/rspoc/image/upload/w_1248,h_300,c_crop,c_fill,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1701684227/RS%20CONTENTFUL/Discovery/FR/EPI/epi-chute-au-travail/epi-chute-au-travail.png)
En travaillant en hauteur, les risques de chute sont nombreux et peuvent engendrer des conséquences plus ou moins graves. De ce fait, les entreprises doivent comprendre, analyser et prévenir les risques de chute, et elles doivent également s’engager à assurer des conditions de travail saines.
Comprendre les risques de chutes
Comprendre les risques de chute débute par une étude complète du milieu professionnel et des équipements qui le composent. L'étude de milieu de travail constitue une première étape primordiale pour identifier tous les risques probables de chute, leurs causes, et leurs impacts sur les travailleurs. Par la suite, nous évaluerons les risques de chute en considérant leurs gravités et leurs occurrences. Cette étape se termine par la mise en place et la vérification d'efficacité des actions qui peuvent réduire ou éliminer les risques de chute.
Types de chutes
Dans le milieu du travail, il existe deux types de risque de chute :
- Les chutes de même niveau ou les chutes plain-pied.
- Les chutes en hauteur.
Les chutes plain-pied sont généralement les glissades et les trébuchements. Les surfaces graisseuses, ou les liquides déversés accidentellement sur le sol sont les causes principales des glissades. Les trébuchements sont les conséquences de l'utilisation des équipements de travail mal fixés ou mal entretenus, ainsi que l’encombrement de l’espace de travail et le manque d'éclairage.
Si les travailleurs sont à plus de 3 mètres du sol, on parle donc de risques liés aux chutes en hauteur. C’est la deuxième cause de décès des travailleurs dans plusieurs secteurs. Les statistiques ont démontré que le taux des accidents de travail dans le secteur des bâtiments et des travaux publics (BTP) causés par les chutes en hauteur a diminué de 17% en 2015 à 10% en 2020. Mais, le nombre reste toujours important et les dégâts sont incomparables à celles des chutes plain-pied. Les causes de ce type d’accident sont multiples. Il y a la non-conformité des équipements de travail par rapport aux normes de sécurité, l’absence des équipements de protection collective ou individuelle et le manque de sensibilisation des employés.
Facteurs de risque
L’environnement de travail se compose d’un facteur matériel et un autre humain. Du côté matériel, les équipements non conformes, défectueux ou mal entretenus et l’espace de travail mal organisé risquent d’engendrer des accidents de chute graves. D’un autre côté, les employés qui manquent de sensibilisation à la nécessité de respecter les consignes de sécurité, et les entreprises qui ne s’engagent pas à respecter les normes de sécurité constituent des vecteurs pour ce type d’accident.
Le rôle des Équipements de Protection Individuelle (EPI)
Les équipements de protection individuelle (EPI) sont des dispositifs permettant de protéger les employés contre les risques probables pouvant survenir dans leur milieu de travail. Les EPI sont en mesure d'éliminer un risque ou de réduire ses dégâts.
Définition des EPI
Selon le code de travail, les EPI sont des équipements obligatoires que les employés doivent porter afin d'éviter les risques susceptibles de se produire dans les milieux professionnels. Ils sont disponibles sur le marché sont de différentes formes et sont utilisés contre des risques de nature différente :
- Les bouchons d’oreilles luttent contre les nuisances sonores.
- Les lunettes et les masques de protection sont contre la projection des particules de la matière sur les yeux.
- Les chaussures de protection luttent contre les chutes de la matière, les risques électriques et les glissades.
- Les appareils de protection respiratoire protègent contre les risques chimiques.
- Les systèmes d'arrêt des chutes.
EPI spécifiques pour la prévention des chutes
Une étude concrète des risques possibles à envisager lors de l'exécution d’un travail nous aide à bien planifier la stratégie de prévention des chutes. Il faut tout d’abord respecter un environnement organisé et bien entretenu, s'intéresser au comportement des employés et leurs méthodes de travail et s’assurer que les équipements de protection collective sont en place. Il faut aussi sensibiliser les employés à la nécessité et à l'importance du port des EPI. Il existe plusieurs EPI spécifiques à la prévention des chutes tels que :
- Les **casques de protection **avec jugulaire (norme 12492)
- les cordes de sécurité.
- les coulisseaux anti-chute.
- les harnais de sécurité.
- les chaussures antidérapantes.
- les cordons porte-outils.
Choisir et utiliser correctement les EPI
La compréhension des différents éléments des risques identifiés au préalable vous permet de choisir les EPI adéquats à la sécurité des employés.
Sélection des ÉPI
Les critères à considérer lors du choix des EPI sont les suivants :
- L'opération de travail à effectuer.
- La nature et le niveau de risque.
- L’environnement professionnel.
- Le niveau de protection nécessaire.
- Le niveau de performance des EPI à choisir.
- La durée de vie des EPI.
- Le niveau de confort à l'utilisation.
- Les exigences des normes liées à la sécurité et la santé au travail.
Si nous sommes face aux risques de chute plain-pied, il nous faut des casques de protection et des chaussures antidérapantes. Les harnais de sécurité et les enrouleurs à corde sont obligatoires en cas de travail en hauteur qui dépasse les trois mètres. Avant d’effectuer le choix définitif des EPI, une période d’essai est à prévoir avec les personnes concernées afin de vérifier l'efficacité des EPI sélectionnés par rapport aux critères de choix et aux normes de sécurité.
La conformité des harnais de sécurité est à vérifier par rapport à la norme CSA Z259 10-12. Leurs inspections et leurs entretiens doivent être effectués périodiquement selon les lignes directrices. L’utilisation des longes et des points d’ancrage est normalisée selon la norme EN 358. RS fournit une gamme complète d’EPI spécifiques à la prévention des chutes. Des fiches techniques et des déclarations de conformité sont associées à chaque EPI disponible sur notre site web.
Bonnes pratiques sur le terrain
Pour garantir la durabilité des EPI utilisés pour lutter contre les risques de chute, de bonnes pratiques sont à mettre en place sur le terrain. Les harnais, les ceintures, les casques de sécurité et d’autres EPI ne doivent jamais être partagées d’un porteur à un autre. Ils doivent être inspectés par le porteur avant toute utilisation et gardés après l’utilisation dans un emplacement défini pour chaque utilisateur.
Surveiller et communiquer
Les EPI doivent être inspectés périodiquement par une personne qualifiée. Cette inspection doit être planifiée et les conditions de travail doivent être surveillées par le responsable HSE de l’entreprise. Des tableaux de bord doivent être communiqués et la nécessité du port des EPI doit être comprise par toutes les personnes concernées. La communication est assurée par les formations et les représentations graphiques tels que les pictogrammes et les panneaux d’obligation du port des EPI.
Encourager une culture de la prévention
La norme ISO 45001-2018 de la sécurité et de la santé au travail souligne l’engagement des entreprises à procurer une culture de sécurité dans sa politique qualité, à respecter les exigences normatives et légales de sécurité et à impliquer les personnes concernées dans la stratégie de prévention des risques de chute. Les entreprises doivent encourager leurs personnels à maintenir la culture de la prévention dans l’environnement de travail.
Conclusion
Le choix des EPI à la prévention de chute doit être précis et fait sur des bases d’une étude complète et une bonne compréhension des risques de chute. Découvrez notre large gamme EPI à utiliser pour protéger vos employés.
Produits associés
Casque de sécurité RS PRO
Casque de grimpe RS Pro conçu spécialement pour ceux qui travaillent en hauteur. Le casque est ventilé, léger et confortable à porter.
Harnais de sécurité RS PRO
La marque de confiance RS Pro propose un harnais de sécurité à corps complet ajustable avec une sangle de sécurité et un point Anchor absorbant les chocs de 1,8 m.
Mousqueton RS PRO
La marque de confiance RS Pro propose un mousqueton à verrouillage léger (Karminer) avec une action de verrouillage à vis ou à verrouillage rotatif (porte à vis)