• Publié le 11 janv. 2023
    • Mis à jour le 5 sept. 2024
  • 15 min

Guide : Les vêtements haute visibilité

Les vêtements de haute visiblité

Une certaine catégorie de travailleurs est amenée à exercer leur profession en partageant leur espace de travail avec des véhicules et ce, quelles que soient les conditions, notamment météorologiques (pluie, brouillard, nuit). Ces travailleurs sont ainsi exposés à de nombreux risques liés au manque de visibilité : ces contraintes font partie de leur quotidien, surtout lorsqu'ils ne portent pas de vêtements de travail haute visibilité. Ils travaillent sur les voies publiques, les autoroutes, les chantiers de construction ou encore dans les zones de réception de marchandises parmi les camions de livraison, souvent vêtus de pantalons de travail haute visibilité. La nuit représente un facteur de risque accru. On peut noter que malgré un trafic réduit à environ 10%, le travail nocturne représente 35 % des blessés hospitalisés et 45% des décès.

Qu'est-ce que la haute visibilité ?

La haute visibilité consiste à rendre un travailleur visible en extérieur, de la tête aux pieds, en toutes circonstances. Les équipements de visibilité font donc partie des EPI tels que le blouson haute visibilité et le gilet haute visibilité sont essentiels pour la sécurité au travail.(équipement de protection individuelle). Ils sont fournis gratuitement par l’employeur et relèvent de son obligation générale de sécurité envers les salariés, issue de l’article L.4121-1 du Code du travail.

L’objectif des équipements haute visibilité est simple : assurer la sécurité de jour comme de nuit, de toutes les personnes présentes en extérieur, les travailleurs en premier lieu, mais aussi les usagers comme les automobilistes et les cyclistes. C’est particulièrement important l’hiver lorsque les conditions météorologiques compliquent une bonne visibilité : chutes de neige, pluie intense, brouillard, etc.

Les EPI ont permis depuis plusieurs années de diminuer le nombre d’accidents du travail. Ainsi, on déplore encore 655 715 accidents du travail en 2019, soulignant la nécessité de vêtements de sécurité, notamment en période de pluie haute visibilité. Après une baisse ininterrompue des chiffres jusqu’en 2016, une légère remontée se produit depuis cette date mais elle semble due à l’accroissement de la population salariée. Ainsi, si on prend en compte le ratio d’accidents du travail pour 1 000 salariés, le taux n’a jamais été aussi bas à 33,5 accidents pour mille en 2019 contre 45 pour mille 20 ans plus tôt.

Vêtements de haute visibilité

Une meilleure prise en compte de la sécurité au travail et des mesures comme les EPI et les équipements de haute visibilité jouent sans aucun doute un rôle majeur. Preuve en est la diminution du nombre d’accidents du travail dans le secteur du BTP (tandis que ce nombre augmente dans les services ou les transports et la logistique). Les principaux risques d’accident demeurent la manutention, les chutes et les trajets.

Concernant les trajets, 99 000 accidents sur la route se sont produits en 2019, en augmentation de 1 % par rapport à 2018. L’Observatoire national interministériel de la sécurité routière dénombre 56 016 accidents corporels de la circulation en France métropolitaine et déplore 3 244 morts, dont notamment 483 piétons.

De manière générale, le manque de visibilité pour les professionnels comme pour les particuliers cause 20 % des accidents de la route. La conduite de nuit, par exemple, multiplie par 2 le risque d’accidents à cause d’une visibilité réduite et alors même que la conduite de nuit ne représente que 20 % du trafic routier.

43 % des piétons décédés sur les routes ont un accident sur les mois d’octobre à janvier. Le changement d’heure qui implique une période nocturne plus grande, rend moins visible les usagers aux heures de pointe (7h-9h le matin / 17h-19h le soir). Il semble que ce surplus d’accidents soit une conséquence d’un éclairage réduit sur les routes diminuant la visibilité des piétons par les conducteurs, ce qui souligne l'importance des vêtements de signalisation.

L’éclairage général et la sécurisation de toute sa zone de travail ou de circulation sont donc essentiels, au même titre que les vêtements de travail haute visibilité.

Quelles sont les obligations imposée par la norme en 20471.s par le Code du Travail ?

Le Code du Travail oblige les entreprises à mettre à disposition des employés des équipements de protection individuelle, y compris des blousons et pantalons de travail haute visibilité. gratuitement, les équipements de protection individuelle nécessaires à leur activité et aussi faire en sorte que leur usage soit respecté et efficace.

La signalisation individuelle haute visibilité est imposée dans les conditions où l’employé doit être vu : chantiers sur routes et autoroutes, zones d’intervention des pompiers et équipes de secours, plateformes logistique, aéroports, etc.

Le Code du Travail oblige les entreprises à mettre à disposition des employés et gratuitement, les équipements de protection individuelle nécessaires à leur activité et aussi faire en sorte que leur usage soit respecté et efficace.

La signalisation individuelle haute visibilité est imposée dans les conditions où l’employé doit être vu : chantiers sur routes et autoroutes, zones d’intervention des pompiers et équipes de secours, plateformes logistique, aéroports, etc.

Obligations imposées par le Code du Travail

Quelles sont les conditions d’usage des vêtements de haute visibilité professionnels ?

Les vêtements de haute visibilité doivent être conformes aux normes en vigueur, incluant des éléments tels que le gilet haute visibilité et le pantalon de travail. nécessairement portés lorsque les conditions de travail sont dégradées par une mauvaise visibilité, notamment sur les voies de circulation, chaussées, routes ou autoroutes. Leur port permet de contraster avec les conditions environnementales, comme c'est le cas sur des longues distances. De jour et dans de bonnes conditions, les EPI haute visibilité permettent d’attirer l’attention plus rapidement, d’autant plus que la vitesse des véhicules est élevée. De nuit, ils mettent en exergue la présence des personnes grâce aux bandes rétro réfléchissantes dont ils sont dotés.

Bien évidemment, ces équipements ne doivent pas être recouverts en tout ou partie par d’autres vêtements ou accessoires : si tel était le cas, leur efficacité en serait diminuée.

Quelles sont les professions pour lesquelles la loi impose le port des EPI ?

Les vêtements haute visibilité ne sont pas réservés à une catégorie de métier ou de personne. La législation oblige toute personne évoluant au cœur comme à proximité de la circulation (autoroutes, aéroports, réseaux ferroviaires, chantiers, entrepôts de logistique, etc.) et ce, peu importe le contexte, professionnel comme privé.

Néanmoins les EPI haute visibilité sont classés par efficacité selon 3 catégories. Ce qui détermine ainsi, le port de ces protections en fonction de la dangerosité de la situation. Les autoroutes, aéroports et réseaux ferroviaires réclament des EPI haute visibilité de classe 3. Les interventions sur des chantiers publics ou privés ou entrepôts de logistique peuvent se contenter d’une classe 2.

Les 3 classes de haute visibilité

Quelle norme définit les exigences relatives à la fabrication des vêtements haute visibilité ?

La norme impose des exigences strictes concernant les équipements de protection individuelle (EPI) tels que le blouson haute visibilité. ISO 20471 définit la réglementation en vigueur depuis octobre 2013. Elle remplace depuis la norme EN471 en apportant des évolutions comme celles listées ci-dessous :

  • Un vêtement de classe 3 doit obligatoirement couvrir le torse, avec des manches ou des jambes longues munies de bandes rétroréfléchissantes.
  • Tous les côtés du vêtement doivent être en matière à haute visibilité pour une assurer une visibilité à 360°
  • Pour un vêtement à manches longues, la manche doit être entourée par deux bandes de matières rétroréfléchissantes, espacées d’au moins 50 mm.
  • Si une manche empêche de distinguer clairement l’une des bandes horizontales du torse, la manche doit être entourée par une bande rétroréfléchissante.
  • La matière fluorescente doit encercler la manche sur une largeur minimale de 50 mm.

Qu’est-ce qu’une matière fluorescente ?

La matière fluorescente est principalement utilisée pour les équipements de signalisation et particulièrement pour les vêtements de protection haute visibilité.

Les bandes fluorescentes sont soit de couleur jaune, orange fluo est une couleur souvent utilisée pour les gilets de haute visibilité. ou rouge fluo est également une couleur qui peut être utilisée dans les vêtements de haute visibilité pour garantir la sécurité des travailleurs..

La matière fluorescente permet d’accroître la visibilité de jour. On utilise sa réaction aux UV délivrés par les rayons du soleil pour améliorer la visibilité durant la journée, notamment dans les vêtements de signalisation. Cependant, son action est totalement nulle la nuit puisque le phénomène est actif uniquement en présence de la lumière naturelle.

La matière fluorescente capture les rayons UV du soleil (invisible pour l’œil humain) et le restitue sous la forme de lumière visible grâce à des pigments spéciaux fluorescents.

Le fluo et la haute visibilité

Qu’est-ce qu’une matière rétroréfléchissante ?

Les bandes rétroréfléchissantes quant à elles restituent la lumière à la source. Elles apportent ainsi une meilleure visibilité la nuit en réfléchissant la lumière générée par les phares des véhicules. Les conducteurs des engins sont alertés efficacement de la présence de personnes aux abords de leur voie de circulation. La matière réfléchissante est également utilisée comme revêtement sur les panneaux de signalisation.

Les bandes réfléchissantes sont fabriquées selon deux technologies, soit à base de microbilles de verre qui augmentent la visibilité des vêtements de signalisation. (60 millions au m²), soit à base de micro-prisme à 3 faces (8000 au m²). Cette dernière offre des performances accrues en termes de visibilité et de résistance à l’abrasion par rapport aux microbilles.

En quoi consiste la classification des vêtements haute visibilité définie par la norme ISO 20471 ?

Tableau des surfaces réflechissantes
Classification des vêtements de haute visbilité

Comment choisir son vêtement de haute visibilité ?

Comme pour toute sélection de produit technique, il est important de prendre en compte un certain nombre de critères, plus particulièrement lorsque ce produit contribue à votre protection.

Il est ainsi dans un premier temps indispensable d’analyser les risques encourus pour déterminer la classe du vêtement adaptée à votre situation.

Bien évidemment, il est recommandé de choisir un produit répondant aux normes en vigueur. Dans le cas actuel, il s'agit de la norme ISO 20471. Cela vous garantira la meilleure protection actuellement disponible sur le marché.

Il est également idéal d’essayer le vêtement dans les conditions d’utilisation réelles.

D’autres critères peuvent être pris en compte :

  • Le volume des vêtements portés sous le vêtement haute visibilité
  • Le confort, agréable à porter et adapté au climat
  • Doit être porté convenablement notamment boutonné ou zippé pour garantir l'efficacité des bandes réfléchissantes et fluorescentes dans les vêtements de signalisation.

Quelles sont les précautions pour entretenir les vêtements haute visibilité ?

Les vêtements à haute visibilité peuvent être lavés, toutefois, il est impératif de respecter les préconisations du constructeur pour garantir le maintien de l’efficacité des bandes fluorescentes et rétroréfléchissantes. Outre les préconisations de lavage, l’étiquette du vêtement indique également le nombre maximal de cycles de lavage.

L'entretien des vêtements de haute visibilité

Autres conseils pour prolonger la durée de vie des vêtements haute visibilité :

  • Le laver fermeture à glissière, boutonnières et bandes Velcro en position fermées,
  • Ne pas utiliser d’agents de blanchiment, de rinçage ou d’assouplissant,
  • Ne pas sécher en machine,
  • Contrôler régulièrement l’état de propreté des bandes rétroréfléchissantes.

Composer votre tenue de travail haute visibilité avec RS France

Découvrez les vêtements professionnels de RS France.  Lorsqu'il s'agit de travailler dans des environnements à risque où la visibilité est cruciale, il est indispensable de composer votre tenue avec des équipements conformes aux normes de sécurité. Le choix de vêtements doit inclure des éléments tels que la veste ou la tenue haute visibilité pour les conditions de travail exigeantes. parka haute visibilité, qui sont essentiels pour garantir que les travailleurs restent visibles en toutes circonstances, même dans les conditions météorologiques les plus difficiles.

Pour les situations où une tenue plus légère est suffisante, un polo haute visibilité ou un t-shirt haute visibilité peut être approprié. Ces vêtements, souvent disponibles en jaune ou orange fluo, assurent une visibilité accrue de jour comme de nuit grâce à leur conception réfléchissante. Le pantalon haute visibilité de la gamme de vêtements de signalisation. complète la tenue, assurant que le bas du corps reste également bien visible pour les conducteurs et autres usagers des voies de circulation.

Les vêtements EPI comme le short de travail et la combinaison de travail sont également disponibles dans des versions haute visibilité, adaptées aux différentes saisons et conditions de travail. Pour les femmes, il existe désormais des tee-shirts haute visibilité adaptés à leur morphologie. vêtements haute visibilité femme qui allient confort et sécurité, tout en étant conformes à la norme ISO 20471, garantissant ainsi la meilleure protection possible.

Les entreprises doivent s'assurer que leurs employés disposent d'une gamme complète de vêtements haute visibilité, incluant des tenues de signalisation adaptées à tous les types de travail. Cela inclut non seulement les vêtements de base mais aussi des options comme des vestes de haute visibilité 4 en 1 pour une protection optimale. Pour les conditions plus froides, ou des polaires et sweatshirts pour un confort thermique supplémentaire.

En conclusion, le bon choix de vêtements de haute visibilité est essentiel pour assurer la sécurité des travailleurs. Que ce soit avec une parka haute visibilité ou un polo haute visibilité, chaque élément de la tenue doit être soigneusement sélectionné pour être à la fois visible, confortable, et adapté aux exigences spécifiques du travail. Pour plus d'options et pour composer votre tenue idéale, explorez notre gamme complète de vêtements de travail, conçue pour offrir une sécurité maximale dans tous les environnements professionnels.

vêtements de haute visibilité conformes à la norme EN ISO 20471

Dans les environnements de travail où la sécurité est primordiale, le port de vêtements EPI haute visibilité est essentiel pour assurer la sécurité des travailleurs. La norme EN ISO 20471 définit les exigences en matière de conception et de performance des vêtements de haute visibilité, garantissant qu'ils offrent une protection optimale dans diverses conditions de visibilité.

Les différentes classes de haute visibilité selon la norme EN 20471

Les vêtements de haute visibilité sont classés en fonction de leur capacité à rendre le porteur visible de jour comme de nuit. La classe 1 haute visibilité offre le plus faible niveau de protection, tandis que la classe 3 représente le plus haut niveau de sécurité, idéale pour les environnements les plus dangereux. Par exemple, un pantalon haute visibilité classe 2 et un gilet haute visibilité classe 2 sont recommandés pour des environnements modérément risqués, tandis qu'une parka haute visibilité classe 3 est nécessaire dans des conditions où la visibilité est extrêmement réduite.

Choisir la bonne tenue de travail haute visibilité

Lors de la composition de votre tenue de travail haute-visibilité, il est crucial de sélectionner des vêtements adaptés à votre environnement de travail et conformes aux normes EN ISO 20471. Pour les périodes plus froides, une polaire haute visibilité ou une veste haute visibilité offre non seulement une protection contre le froid mais aussi une visibilité accrue grâce à des bandes rétroréfléchissantes. Le softshell haute visibilité et la veste de pluie haute visibilité sont d'excellents choix pour les climats pluvieux ou venteux.

Les options pour les temps plus chauds incluent des articles tels que le t-shirt de travail haute visibilité, le polo haute visibilité classe 2, et même un short haute visibilité ou un bermuda haute visibilité. Ces vêtements sont conçus pour offrir une visibilité maximale tout en assurant le confort des travailleurs pendant les périodes de chaleur.

La polyvalence des vêtements haute visibilité

Pour répondre à divers besoins, certains vêtements offrent une grande flexibilité, comme les modèles réversibles haute visibilité ou ceux en tissu stretch haute visibilité qui s'adaptent à toutes les situations de travail. Le pantalon femme haute visibilité et le polycoton haute visibilité sont particulièrement populaires pour leur confort et leur ajustement parfait pour les travailleuses.

Des vêtements bicolores pour une visibilité optimale

L'association de couleurs comme le fluo orange avec d'autres teintes fluorescentes, telles que le rouge ou le rouge fluo, améliore encore la visibilité. Les options haute visibilité bicolore comme le gilet haute visibilité bicolore ou le pantalon haute visibilité bicolore assurent une détection rapide par les conducteurs et autres travailleurs, ce qui est crucial dans des environnements à haut risque.

Des options économiques et durables

Pour les entreprises soucieuses de leur budget, il est possible de trouver des vêtements haute visibilité pas cher sans compromettre la sécurité. Une gamme de vêtements haute visibilité incluant des sweat-shirts haute visibilité, des capuches haute visibilité, et des pantalons haute-visibilité est disponible pour répondre à tous les besoins de safety sur le lieu de travail.

Sélectionnez les meilleurs vêtements de haute visibilité

Que vous soyez à la recherche d'une veste haute visibilité ou d'un gilet haute visibilité respirant, il est crucial de choisir des équipements conformes à la norme EN ISO 20471 pour garantir une protection optimale. Explorez notre boutique de vêtements pour découvrir une gamme complète de vêtements haute visibilité, incluant des articles pour toutes les conditions météorologiques et exigences de sécurité.

Vêtements haute visibilité : Que faut-il retenir ?

La sélection du vêtement à haute visibilité doit tout d’abord dépendre des résultats de l’analyse des risques. La norme ISO 20471 définit les exigences requises.

Il existe 2 types de matières utilisées pour les équipements de haute visibilité tels que le gilet haute visibilité :

  • La matière fluorescente : permettant le contraste et une visibilité accrue de jour grâce à des couleurs fluo.
  • La matière rétroréfléchissante : renvoyant la lumière pour une visibilité de nuit

En fonction de la surface de ces matières utilisées, il existe 3 classes de vêtements de haute visibilité, y compris la tenue haute visibilité.

  • Classe 1 : faible niveau de visibilité
  • Classe 2 : niveau de visibilité intermédiaire
  • Classe 3 : visibilité élevée

Infographie : l'histoire du fluorescent

L'histoire du fluorescent

Produits associés

Pour aller plus loin

Liens connexes

Soyez informé.e de nos dernières nouveautés et actualités

Votre adresse e-mail

En m'inscrivant à la newsletter, j'accepte la politique de protection des données de RS France. Je pourrai me désinscrire à tout moment.