- Publié le 10 janv. 2023
- Mis à jour le 6 sept. 2024
- 5 min
Entretien climatisation : Découvrez notre guide complet

La mise en place d’un système de climatisation dans un espace de travail ou dans une maison répond à un besoin de confort dans ce lieu, d’autant plus s'il s'agit d'une climatisation réversible avec un entretien d'une climatisation adaptée. Mais, cette exigence soumet l’utilisateur à certaines précautions. Le but de cet article est de rappeler l’importance de bien entretenir et nettoyer la climatisation afin de protéger vos employés des pannes et des risques de contamination. L'entretien de la climatisation est crucial pour la santé de tous. Souscrire à un contrat d'entretien est vivement recommandé. Souscrire à un contrat d'entretien est vivement recommandé.
Nettoyage des climatiseurs et sécurisation des espaces de travail
L’installation d’un système de climatisation exige un nettoyage et un entretien permanent pour son bon fonctionnement, surtout dans le cadre d'un contrat d'entretien. Souscrire à un contrat d'entretien est essentiel pour assurer la longévité de votre climatisation. Un contrat annuel peut simplifier la gestion des entretiens. Souscrire à un contrat d'entretien est essentiel pour assurer la longévité de votre climatisation. En effet, pour remplir pleinement son rôle et épargner les bénéficiaires de tout incident sanitaire, la climatisation mérite qu’on l’entretienne selon une périodicité précise, idéalement deux fois par an.
Pour un entretien réussi, il faut procéder à un nettoyage complet de l’équipement en incluant l'entretien régulier de votre climatisation. Un tel procédé suppose le changement des filtres, le contrôle du système de ventilation et de condensation sans oublier les conduits d’air thermique et l'entretien du système de climatisation.
- Il est ainsi conseillé de retirer le filtre et de le laver à l’eau savonneuse, en suivant un entretien régulier de tous les deux ans. Un entretien de votre climatisation réversible permet d'assurer son efficacité. Entretenir votre climatisation régulièrement est crucial. Bon à savoir, la périodicité du nettoyage du climatiseur varie entre un mois et 3 ans selon qu’il s’agit d’un filtre électrostatique ou d’un filtre à charbon actif.
- Les experts conseillent de dépoussiérer l’appareil à l’intérieur et à l’extérieur à l’aide d’un aspirateur.
- Le nettoyage d’un climatiseur en cours de fonctionnement est formellement proscrit, étant une des principales causes de pannes. L’appareil doit être mis complètement à l’arrêt avant toute opération de nettoyage ou de maintenance pour assurer sa durée de vie.
- L’intervention d’un professionnel est indispensable pour les vérifications et réparations nécessaires au bon entretien d'une climatisation. Faire appel à un professionnel pour l'entretien de la climatisation peut coûter environ 200 €.
Guide complet pour l'entretien de votre climatisation
1. Nettoyage des filtres
- Fréquence : Tous les mois pendant la saison d'utilisation
- Procédure : Retirez les filtres, lavez-les à l'eau savonneuse tiède, rincez et séchez complètement avant de les réinstaller.
2. Nettoyage des unités intérieures et extérieures
- Fréquence : Tous les 3 à 6 mois
- Procédure : a. Dépoussiérez l'extérieur des unités avec un chiffon doux. b. Nettoyez les ailettes de l'échangeur avec une brosse douce ou un aspirateur. c. Vérifiez que rien n'obstrue les entrées et sorties d'air.
3. Vérification du circuit frigorifique
- Fréquence : Une fois par an (par un professionnel ayant une attestation de capacité)
- Points à vérifier : Niveau de fluide frigorigène, fuites éventuelles, pression du système.
4. Contrôle du système électrique
- Fréquence : Une fois par an (par un professionnel)
- Points à vérifier : Connexions électriques, consommation du compresseur, état des condensateurs dans les systèmes de climatisation.
5. Nettoyage du bac à condensats et du tuyau d'évacuation
- Fréquence : Deux fois par an
- Procédure : Nettoyez le bac à condensats et débouchez le tuyau d'évacuation pour éviter la prolifération de bactéries et les fuites d'eau.
6. Vérification des performances
- Fréquence : Une fois par an
- Procédure : Mesurez les températures de soufflage et d'aspiration pour s'assurer que le système fonctionne efficacement.
7. Mise en hivernage
- Fréquence : Avant la saison froide si la climatisation n'est pas réversible
- Procédure : Nettoyez en profondeur, séchez complètement le système et protégez l'unité extérieure.
Conseils supplémentaires pour un entretien optimal
- Tenez un journal de maintenance : Notez toutes les interventions et observations pour suivre l'historique de votre système. Incluez aussi le prix d'entretien d'une climatisation pour une meilleure gestion des coûts.
- Formez vos employés : Sensibilisez-les aux bonnes pratiques d'utilisation de la climatisation pour éviter les abus et les dysfonctionnements.
- Optez pour un contrat d'entretien professionnel : Cela garantit des interventions régulières et expertes, souvent plus économiques à long terme.
- Surveillez les signes de dysfonctionnement : Bruits inhabituels, odeurs désagréables, ou baisse de performance doivent alerter et conduire à une inspection rapide.
- Mettez à jour votre système : Considérez le remplacement des anciens systèmes par des modèles plus récents et plus efficaces tous les 10 à 15 ans.
L'entretien régulier de votre système de climatisation est essentiel pour garantir son efficacité, la qualité de l'air et le confort de vos employés. Entretenir sa climatisation permet également de prolonger sa durée de vie. Entretenir sa climatisation permet également de prolonger sa durée de vie. En suivant ce guide complet et en faisant appel à des professionnels pour les interventions plus techniques, vous prolongerez la durée de vie de votre installation tout en optimisant ses performances. N'oubliez pas que l'investissement dans un entretien régulier est toujours plus économique que les réparations coûteuses dues à une négligence prolongée.
Les points à retenir
C’est pour rendre confortables les espaces de travail collaboratifs que les employeurs font le choix de mettre en place un système de climatisation, souvent avec une pompe à chaleur pour plus d'efficacité. Or, du fait de l’humidité constante qui s’y trouve, ces appareils constituent de véritables nids de microbes. Leur nettoyage régulier est donc une nécessité pour une meilleure sécurisation du lieu de travail, surtout en cette période de pandémie du coronavirus, notamment en s'assurant de l'entretien de votre climatisation.
Éléments associés
Extracteurs de fumée
Extracteurs de fumée de soudure afin d'éliminer les fortes fumées pour protéger le soudeur !
Kit d'extraction
Le kit d'extraction de fumée à souder Weller Zero Smog TL 2 filtre les fumées de soudure pour vous fournir de l'air pur sur votre lieu de travail.
Kit de mise à niveau
Unité d'extraction de fumée de buse 4 V portable Weller Zero Smog avec interface RS232.
Zero Smog TL
Le kit Weller Zero Smog TL 1 est une unité d'extraction de fumée à faible bruit qui alimente le lieu de travail en air pur.
Pour aller plus loin
Liens connexes
- Maintenance des systèmes photovoltaïques : guide complet
- La loi Énergie-Climat : Un tournant majeur pour la transition énergétique et les énergies renouvelables en France
- Guide complet sur les analyseurs de puissance
- Quels principes et recommandations pour implémenter avec succès sa GMAO ?
- Comment maintenir le confort de ses employés ?
- Guide complet sur les kits anti-déversement
- Quels moyens adopter pour le nettoyage et l’entretien des machines et des équipements de production/stockage dans l’agroalimentaire ?
- Réparer et recycler, aides et dispositifs