• Publié le 31 mai 2023
    • Mis à jour le 8 oct. 2025
  • 7 min

Quels EPI pour protéger ses yeux ?

Quels EPI pour protéger ses yeux ?

L’œil : un organe fragile, en première ligne. Alors que les yeux n’occupent que 0.1% du corps humain, ils sont concernés par plus de 9% des accidents de travail… Un ratio qui rappelle l’importance d’adopter l’EPI qui convient pour les protéger : Lunettes à branches, lunettes loupes, masques, écran facial… Les solutions et les dispositifs ne manquent pas.

Pénétration d’objets étrangers, coupure, projection de produits chimiques, rayonnements… La moindre lésion, le moindre choc, la moindre projection peuvent entraîner des conséquences plus ou moins graves, voire irréversibles : fatigue oculaire, saignements, décollement de la rétine, blessures aux os autour de l'œil, perte de vision temporaire… jusqu'à la cécité

Protéger ses yeux est : obligatoire, pour se prémunir des différents risques de leurs conséquences graves, dans des environnements de travail à haut risque :

  • Le BTP
  • La menuiserie
  • Le soudage
  • La réparation automobile
  • L'exploitation minière
  • Les travaux forestiers et le jardinage
  • Les travaux d'électricité
  • La fabrication
  • La plomberie
  • L'entretien
  • Le travail en laboratoire

Cette obligation est signalée par un pictogramme.

Comme tous les panneaux de sécurité signalant une obligation, ce panneau est reconnaissable : il est rond avec un fond bleu et un pictogramme blanc.

Le plus souvent, on le trouve placé à l’entrée d’un local ou à proximité d’une machine.

Elle concerne

  • L’employeur : C’est à lui de fournir un équipement de protection individuel offrant une protection adéquate des yeux.
  • L’employé qui doit le porter, sous peine d’une sanction disciplinaire, qui peut aller jusqu’au licenciement – mais aussi à l’absence de prise en charge et/ou de dédommagement en cas d’accident
Les obligations concernant les EPI

Port des EPI : obligations

Si la réglementation relative à la conception des EPI concerne principalement les fabricants, celle qui régit leur utilisation vise à la fois l’employeur et le travailleur et génère des obligations pour l’un comme pour l’autre.

En savoir plus

Se protéger contre quels types de risques ?

Les risques mécaniques

Ils regroupent les chocs et les risques de projection de particules solides comme des copeaux de métal ou de bois, des poussières abrasives

Par exemple, vous êtes concernés si vous travaillez dans un environnement forestier - vous tronçonnez, débroussaillez, élaguez – ou sur des chantiers, à la démolition de bâtiments, à leur transformation, à leur rénovation etc., autant de travaux qui vous exposent à une grande quantité de poussières

Les risques chimiques

Ils regroupent les risques de projection de particules liquides, de substances corrosives, de solvants etc.

Par exemple, vous êtes concernés si vous travaillez à partir de préparations, de solutions et de produits dangereux (produits phytosanitaires, peinture…) ou si vous manipulez des produits chimiques, (risques de vapeurs et d’éclaboussures).

Les risques thermiques

Ils regroupent les risques liés au froid ou la chaleur, les risques de projection de métaux en fusion.

Par exemple, vous êtes concernés si vous travaillez avec une meuleuse, un marteau piqueur, une disqueuse, si vous êtes amenés à décaper, à tailler etc., si vous travaillez dans des chambres froides.

Les risques liés aux rayonnements

La « lumière bleue », les ultraviolets, l’infrarouge, le laser.

Par exemple, vous soudez ou vous découpez des métaux avec un chalumeau ou un arc électrique. En présence d’un arc électrique, l’œil est soumis à des risques multiples : chaleur, rayonnement UV, projection de particules, etc.

Si vous travaillez à proximité de foyers lumineux intenses (fours) ou de matières incandescentes comme l’acier ou le verre en fusion, attention aux radiations infrarouges ou au rayonnement calorifique intense.

Les risques biologiques

Ils regroupent les risques liés aux microorganismes qui peuvent contaminer les yeux.

Par exemple, vous êtes concernés si vous travaillez dans le milieu médical, l’industrie agroalimentaire ou bien encore dans le domaine de la gestion des déchets.

WARNING

Soleil, réverbération, lumière bleue etc. Travailler à la montagne, sur la plage ou devant un écran ne met pas vos yeux à l’abri.

Si vous travaillez devant un écran, pensez à :

  • Baisser la luminosité de votre écran
  • Porter des lunettes à verres anti-lumière bleue
  • Marquer des pauses toutes les deux heures

Quels EPI pour protéger ses yeux ?

Le saviez-vous ?

Dans les secteurs les plus touchés par les accidents de travail touchant les yeux - le BTP, la métallurgie, les métiers du bois, la santé, le travail en extérieur - 90% des blessures oculaires peuvent être évitées grâce au port de lunettes de sécurité adaptées.

En premier lieu, l’entreprise doit toujours veiller à supprimer les nuisances à la source… ce qui est du ressort de la prévention collective, qui va de la suppression du risque à son atténuation, en passant par l’éloignement ou l’obstacle.

Se protéger contre les particules et les éclats (projections frontales de solides)

Lunettes simples de sécurité à branches : deux oculaires transparents sont montés sur une monture à branches. Certaines d’entre elles disposent de protections latérales.

WARNING : Contrairement aux lunettes masques, elles ne sont pas étanches

Se protéger des projections frontales et latérales de solides, de liquides, de poussières et de gaz

Des lunettes-masques avec coques latérales : Deux oculaires sont fixés sur une monture souple. Un serre-tête élastique assure leur maintien. Il est important de bien l’ajuster pour assurer leur étanchéité. Un système de ventilation prévient la formation de la buée.

Dans certaines situations, la meilleure façon de protéger ses yeux est de protéger son visage, notamment pour

Se protéger de la projection de solides, de poussières, de produits chimiques, ...

Masques, visières et écrans grillagés

Se protéger des rayonnements et des projections incandescentes

Masques de soudeurs

Au sujet des normes

  • EN165 > EN 175 = C’est l’ensemble de normes européennes de référence détaillant les caractéristiques générales et spécifiques des équipements de protection individuelle de l’œil.
  • EN1836 : Cette norme concerne les lunettes solaires et filtres de protection contre les rayonnements solaires pour usage général

Rappel : conformément à la directive 89/686/CEE, les lunettes de soleil sont des EPI pour « risques mineurs »)

  • EN 207 : Cette norme concerne les lunettes de protection laser et des lunettes de réglage laser

A savoir: Les équipements de protection individuelle des yeux et du visage comportent obligatoirement un marquage CE (*) et un ensemble de symboles spécifiant leur domaine d’utilisation.

Quels sont les premiers gestes en cas de projection dans l'œil ?

À SAVOIR

En cas d’atteinte ou de blessure à l’œil, la douleur ressentie n'est pas obligatoirement proportionnelle à leur gravité.

Dans tous les cas de figure (projections, chocs, exposition à une substance dangereuse, coup de soleil oculaire...), il faut agir VITE : les premières secondes sont décisives.

WARNING : Ne jamais rincer son œil à l’eau du robinet : elle contient du chlore et des micro-organismes qui peuvent endommager l’œil.

Des mesures de protection à mettre en place, signalées par des pictogrammes :

  • Les flacons rince-œil : petits, pratiques et faciles à utiliser, ils permettent d’éliminer la saleté et les débris, tout en rafraichissant et apaisant l’œil. Parfait quand on souffre d'allergies, d'irritations ou de sécheresse oculaires.
  • Les fontaines rince yeux/visage, avec fixation colonne, murale ou sur table
  • Les douches d’urgence et les douches oculaires : Elles permettent de rincer l’œil à grande eau en cas de projections de substances dangereuses

À noter

Les douches d'urgence peuvent également être efficaces pour éteindre les vêtements enflammés ou pour rincer les vêtements contaminés.

Produits associés

Pour aller plus loin

Risques de l'industrie agroalimentaire et vêtements de protection

Risques de l'industrie agroalimentaire et vêtements de protection

Premier employeur industriel de France avec près 360 000 salarié en 2020, les industries agroalimentaires (IAA), très diversifiées, comprennent les industries de la viande, du poisson, des boissons, des plats préparés, des produits laitiers, des fruits et des légumes, des céréales, du sucre, des huiles, etc. Les IAA, avec la construction, le transport et l’agriculture, regroupe les métiers qui déplorent le plus d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Liens connexes

Soyez informé.e de nos dernières nouveautés et actualités

Votre adresse e-mail

En m'inscrivant à la newsletter, j'accepte la politique de protection des données de RS France. Je pourrai me désinscrire à tout moment.