- Publié le 10 janv. 2023
- Mis à jour le 20 sept. 2024
- 5 min
Qu'est-ce que la norme EN 62368-1 : Présentation de cette norme de sécurité des produits.

L’adoption de la nouvelle norme EN 62368-1 a été rendue nécessaire car il existe aujourd’hui bien peu de différences entre les matériels de traitement de l’information et les appareils audiovisuels. La norme 60950-1 régissait en effet la sécurité des appareils à traitement de l’information alors que l’EN 60065-1 s’intéressait à la sécurité des appareils audiovisuels. Ces deux normes sont désormais remplacées par l’EN 62368-1 qui s’applique aux équipements des technologies de l’audio/vidéo, de l’information et de la communication.
Le respect des exigences de sécurité pour tous les équipements. de l’EN 62368-1 est obligatoire au sein de l’Union Européenne depuis 20 décembre 2020 ainsi que dans d’autres pays tels que les États-Unis et le Canada. A cette date, tous les équipements mis sur le marché, indépendamment de leur date de conception, doivent être conformes à la nouvelle norme de sécurité. doivent être conformes aux exigences de cette norme.
L’EN 62368-1 a adopté une nouvelle approche, basée sur les risques, et baptisée HBSE (consultez notre article à ce sujet pour plus d'informations sur les exigences de sécurité.). Elle classifie les sources d’énergie potentiellement dangereuses d’un appareil pour l’utilisateur et son environnement. Ces sources d'énergie ne doivent notamment pas dépasser les limites de sécurité définies par la directive basse tension. de sensibilité établies par la norme IEC 62368-1. du corps humain afin de ne pas causer de blessures.
Les équipements électriques concernés par la norme EN 62368-1
La norme EN 62368-1 concerne les équipements des technologies de l'information et de la communication ainsi que ceux des technologies audio-vidéo employées dans le domaine professionnel ou grand public avec une tension nominale ne dépassant ne pas 600 V comme par exemple : ordinateurs, photocopieurs, routeurs, serveurs, téléviseurs, écran, appareils audio et/ou vidéo, vidéoprojecteur, etc.

Qu’imposaient les normes EN 60950-1 et EN 60065 ?
La norme EN 60950-1 concernait les matériels de traitement de l'information alimentés par le réseau ou alimentés par batteries, alors que la norme EN 60065 s’appliquait aux appareils audios, vidéo et appareils électroniques analogues destinés à être alimentés par le secteur, par une alimentation électrique, par des batteries ou par une télé-alimentation, et conçus pour la réception, la production, l'enregistrement ou la reproduction audio, vidéo et de signaux associés. Ces normes spécifiaient les exigences prévues pour réduire, dès leur conception, un certain nombre de risques (chocs électriques, températures excessives, rayonnements, implosion, ruptures mécaniques, et feu) pouvant potentiellement occasionner des blessures à l’utilisateur du matériel, le personnel non spécialisé entrant à son contact, et lorsque cela est spécifiquement indiqué, aux techniciens de maintenance. L’objectif de ces normes visaient à réduire de tels risques concernant le matériel installé, qu'il se compose d'un système d'unités interconnectées ou d'unités indépendantes, sous réserve que le matériel soit installé, utilisé et entretenu de la manière prescrite par le fabricant.
Ce qui change avec la norme EN 62368-1
La norme repose sur une nouvelle approche d’ingénierie de sécurité basée sur les risques dite selon la norme IEC 62368-1. HBSE (Hazard-Based Safety Engineering). Dans son principe, l’HBSE ne met plus l'accent sur le respect des spécifications prescrites, mais sur la démonstration par les fabricants des appareils que les dangers connus ont été pris en considération dès leur conception afin que leurs produits puissent être employés en toute sécurité, en respectant la nouvelle norme de sécurité dans le contexte d’usage prévu. Plusieurs catégories de sources d’énergie potentiellement dangereuses pour les utilisateurs doivent être identifiées ainsi que les mécanismes par lesquels l'énergie pourrait être transférée à un utilisateur. Il faut donc mettre en œuvre des moyens appropriés pour éviter que ces transferts se produisent conformément aux exigences de sécurité. Il est également nécessaire de mettre en place des mesures de protection contre les douleurs ou les blessures causées directement par un choc électrique ou des brûlures, ou pour prévenir les incendies d'origine électrique qui pourraient causer des blessures ou des dommages matériels. L’efficacité de ces mesures doit être évaluée.

Nouvelles exigences de la norme EN 62368-1
La norme EN 62368-1 comprend également de nombreuses modifications conformes à la nouvelle norme de sécurité. par rapport aux deux normes qu’elle remplace. En voici quelques exemples. Les paramètres de test et/ou des critères d'acceptation ont notamment été modifiés concernant par exemple les mesures de lignes de fuite/distances dans l'air et les essais de décharge de condensateur, de rigidité diélectrique, d'impact à la bille d’acier… La norme spécifie désormais des limites sur les températures de surface en condition de premier défaut. Alors que les exigences de tenue au feu des matières plastiques ont été reformulées, la norme s’intéresse à de nouveaux risques telle que l'ingestion des piles bouton par des enfants, ou la fragilisation des batteries secondaires au lithium à la suite d’une chute. Les enveloppes faisant uniquement fonction d’élément de protection au feu sont maintenant soumises à des essais mécaniques. De plus, la norme a ajouté de nouvelles exigences comme par exemple celles relatives aux rayonnements optiques, aux isolants liquides, aux émetteurs de puissance sans fil, aux pressions acoustiques, etc.
Attention !
La norme EN62368-1 s'applique au produit final, mais également à l’ensemble des éléments et sous-systèmes qu’il intègre comme notamment les alimentations électriques.
Éléments associés
Alimentations SMPS
L'alimentation SMPS est un type de circuit électronique pour convertir l'énergie. La topologie typique est une conversion de c.a. vers c.c
Convertisseurs DC-AC
Nos convertisseurs DC-AC répondent aux applications industrielles. Ils se déclinent selon les formats d'installation : fixes ou portables.
Convertisseurs DC-DC
Un convertisseur C.C.- C.C. est un circuit électronique qui prend une source de courant continu (C.C.) et convertit son niveau de tension.
Adaptateurs AC/DC
Un adaptateur AC DC est un appareil qui s'alimente sur secteur et convertit ou dérive le courant, la fréquence et la tension appropriés.
Pour aller plus loin
Liens connexes
- HBSE : nouvelle approche de la norme EN 62368-1
- Une collaboration avec RS orientée web selon Éric Ouanounou, Responsable de produits chez SKF
- Conception
- RS France lance sa nouvelle campagne de recrutement de saisonniers
- Normes et Certifications
- Les différentes catégories et normes d'EPI
- Les principales normes en agroalimentaire : EPI équipements industriels
- Les principales normes ISO en métrologie
Soyez informé.e de nos dernières nouveautés et actualités
Votre adresse e-mail
En m'inscrivant à la newsletter, j'accepte la politique de protection des données de RS France. Je pourrai me désinscrire à tout moment.