Connectez-vous / Enregistrez-vous pour accéder aux avantages de votre compte
Récemment recherché
      • Publié le 21 févr. 2023
      • Mis à jour le 3 déc. 2024
    • 6 min

    Norme ISO 50001 : Le guide pour optimiser sa performance énergétique

    Qu'est-ce que la norme ISO50001-2018 ?

    L’intérêt de mener une démarche d’ISO 50001-2018

    Article publié le 06/02/2023

    Faire face à la rareté de l’énergie et à l'augmentation durable de son prix, tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tels sont les objectifs principaux de l’ISO 50001. Sa dernière mise à jour, révisée en 2018, donne au management les clés pour mener une démarche d’économie d’énergie… mais aussi revoir son organisation et améliorer l’image de l’entreprise.

    La consommation mondiale d’énergie ne cesse de croître. Selon une étude menée par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) en 2017, celle-ci a plus que doublé en l’espace d’une quarantaine d’années et devrait encore augmenter de 30% d’ici à 2040. Et si la crise mondiale du Covid-19 avait marqué un coup d’arrêt à cette croissance malheureuse, la consommation est repartie de plus belle avec le rebond économique et l’urgence de devoir produire à nouveau.

    La prise de conscience, bien tardive, ne date cependant pas d’hier. Publiée en juin 2011, la norme ISO 50001 a vu le jour à la suite d’une concertation de 61 États. Cette norme internationale a pour finalité d’améliorer la performance énergétique de toute organisation, entreprise ou autre entité, publique ou privée. L’objectif est de permettre d’économiser de l’énergie… Cette norme est certes déjà ancienne (plus de 10 ans) mais plus que jamais d’actualité, en particulier pour les entreprises industrielles européennes, en proie à une crise énergétique sans précédent.

    Se doter d’un système de management de l’énergie (SMÉ)

    Plus précisément, l’ISO 50001 donne les lignes directrices visant à développer une gestion méthodique de l’énergie afin de privilégier la performance énergétique. Selon l’organisation internationale de normalisation (ISO), cette norme a été spécialement conçue pour aider les organisations dans tous les secteurs en proposant des modalités pratiques visant à réduire la consommation d'énergie par la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie (SMÉ).

    Ainsi, à partir d’un diagnostic énergétique initial, l’organisme conforme à la norme définit ses cibles énergétiques et établit un plan de comptage de l’énergie. Le SME permet dès lors de réaliser à court terme des économies d'énergie et de réduire les coûts. Car diminuer sa consommation d’énergie, outre le fait de réduire son empreinte carbone et ses émissions de gaz à effet de serre (GES), permet aussi et surtout de réaliser de précieuses économies, surtout à un moment critique où le coût de l’énergie explose et plonge les entreprises industrielles dans l’incertitude.

    livre blanc économie d'énergie

    Comment se met en œuvre le SMÉ ?

    Selon l’ISO, le SMÉ vise à aider les organismes à mieux gérer leur usage énergétique et à améliorer leur productivité. Il nécessite pour cela « de mettre en place une politique énergétique, de fixer des objectifs réalistes en matière d’usage énergétique et de concevoir des plans d’action pour les atteindre et évaluer les progrès au moyen, notamment, de la mise en application de nouvelles technologies à haut rendement énergétique, de la limitation du gaspillage énergétique ou de l’amélioration des processus en place de manière à réduire la facture énergétique ».

    La norme ISO 50001 porte sur plusieurs niveaux d’exigences, à commencer par le plan d’action à mener au sein de l’entreprise pour réduire sa consommation d’énergie avec les objectifs à mettre en œuvre, réunir l’ensemble des données clés (en particulier la consommation liée à l’exploitation du bâtiment et de l’outil de production) et établir un bilan de la politique menée. C’est là que vient l’adaptation et l’amélioration du management de l’énergie dans l’entreprise.

    Norme ISO 50001 : Pas de caractère obligatoire mais une norme fortement incitative

    Comme toute norme ISO, la certification 50001 n'est pas obligatoire pour les entreprises. Néanmoins, dans le contexte actuel de tensions sur l'approvisionnement énergétique et d'explosion des coûts, elle constitue un outil précieux pour initier une démarche d'efficacité énergétique. Les économies réalisées sur la facture énergétique peuvent être considérables. La mise en place d'une politique d'économies d'énergie implique une révision globale de l'organisation, particulièrement au niveau des sites de production. Cette démarche permet d'identifier les équipements les plus énergivores, de limiter les pertes liées à la surconsommation et d'optimiser la maintenance préventive des installations industrielles. Au-delà de l'aspect énergétique, l'ISO 50001 mobilise l'ensemble des collaborateurs autour d'un projet fédérateur. Cette implication collective renforce la motivation des équipes et améliore l'image de l'entreprise, devenant ainsi un atout majeur pour le recrutement de nouveaux talents.

    Les étapes clés pour réussir sa certification ISO 50001

    La mise en place d'un système de management de l'énergie nécessite une approche méthodique et structurée. Commencez par désigner un responsable énergie qui coordonnera le projet et mobilisera les équipes. Ensuite, réalisez un diagnostic énergétique approfondi pour identifier les postes les plus énergivores.

    Phase de planification

    Un plan d'action détaillé doit être établi avec des objectifs chiffrés et un calendrier précis. Les indicateurs de performance énergétique (IPE) permettront de suivre les progrès et d'ajuster les actions si nécessaire.

    Norme ISO 50001 Retours d'expérience encourageants

    Les entreprises ayant adopté la norme ISO 50001 témoignent de résultats significatifs. En moyenne, elles constatent une réduction de leur consommation énergétique de 10 à 20% dès la première année. Au-delà des économies financières, elles notent une meilleure implication des équipes et une amélioration de leur image.

    L'accompagnement vers la certification

    Le rôle des experts

    Pour maximiser vos chances de réussite, faites appel à des consultants spécialisés qui vous guideront dans la démarche. Ils vous aideront à :

    • Structurer votre projet
    • Former vos équipes
    • Préparer l'audit de certification

    Impact sur l'organisation

    La mise en place de l'ISO 50001 va au-delà de la simple gestion énergétique. Elle transforme positivement l'organisation en :

    • Développant une culture de l'amélioration continue
    • Renforçant la communication interne
    • Valorisant les initiatives des collaborateurs

    Cette approche globale permet non seulement d'optimiser les consommations d'énergie mais aussi de créer une dynamique positive au sein de l'entreprise.

    Pour aller plus loin

    1 / 3

    Liens connexes