Info Zone

Choisir le bon capteur pour votre entreprise

Les technologies de détection couvrent un large éventail d'options de détection de la présence, les plus communes étant les détecteurs inductifs, les capteurs photoélectriques, les capteurs capacitifs et les capteurs à ultrasons. Un capteur est choisi en fonction de son application. De façon générale, d'autres éléments sont également à prendre en considération lors de la sélection du capteur, comme par exemple dans le cas d'un détecteur inductif, le type de sortie, à savoir NPN ou PNP ?

Mais quelle est la différence ? Eh bien tout d'abord, l’un des premiers aspects à prendre en considération est le lieu. La sortie NPN est répandue en Asie et est le type prédominant de sortie, tandis qu'en Europe, la PNP est la plus populaire. Cette information devrait vous aider quelque peu, mais la vraie question est de savoir si vous souhaitez une sortie puits ou source.

Les transistors sont utilisés dans la sortie d'un capteur et ils sont soit NPN, soit PNP.

Les NPN sont des capteurs puits qui laissent le courant circuler dans le capteur et vers V-.

Les PNP sont des capteurs sources qui laissent le courant circuler à partir du capteur, depuis V+.

 


 

Anglais

Français

NPN Output

Sortie NPN

+Vdc

+Vcc

-Vdc

- Vcc

Load

Charge

Transistor acts as a switch

Le transistor agit tel un interrupteur

PNP Output

Sortie PNP

Sortie NPN :
La charge est connectée à la sortie de commutation et V+, donc V+ est le point de mesure. Lors d'un changement de l'état du signal, le transistor est activé, le courant circule depuis V+ à travers la charge via le transistor vers V-, terminant par conséquent le circuit.

Sortie PNP :

La charge est connectée à la sortie de commutation et V-, donc V- est le point de mesure. Lors d'un changement de l'état du signal, le transistor est activé, le courant circule depuis V+ à travers le transistor et à travers la charge vers V-, terminant par conséquent le circuit.

Afin de clarifier la manière dont se comporte l'électronique d'un capteur, il faut penser au capteur comme s'il était un interrupteur.

Commutation négative NPN

Avec un capteur NPN, la commutation se produit sur le rail -V. Le rail +V forme la jonction entre le dispositif et le capteur. Un approvisionnement +V permanent sera connecté au dispositif qui devra être activé (par exemple un PLC ou relais).

Lorsque le capteur est activé, il commute le rail -V et termine le circuit. Le courant circule à travers le transistor du capteur dans le dispositif et donc l'allume ou bien change son état.

 

Anglais

Français

Sensor

Capteur

PLC or Relay

PLC ou relais

Input

Entrée

 

Commutation positive PNP

Avec un capteur PNP, la commutation se produit sur le rail +V. Le rail -V forme la jonction entre le dispositif et le capteur. Un approvisionnement -V permanent sera connecté au dispositif qui devra être activé (par exemple un PLC ou relais).

Lorsque le capteur est activé, il commute le rail +V et termine le circuit. Le courant circule à travers le transistor du capteur dans le dispositif et donc l'allume ou bien change son état.

Ne pas oublier :

Si la tension c.c. a un V+ commun, un capteur à sortie NPN est nécessaire.

Si la tension c.c. a un V- commun, un capteur à sortie PNP est nécessaire.

 

NPN et PNP

Les capteurs sont généralement décrits en termes de tension présentée par le fil de transmission, lorsque l'entrée est commutée. Ainsi, un capteur PNP aura un signal qui deviendra positif lorsque le capteur a besoin de signaler un état actif (ON). Un capteur NPN aura un signal qui deviendra négatif lorsqu'il est à l'état actif (ON).

       
   

.