- Home
- >
- InfoZone
- >
- Electriques
- >
- DIM1, DIM2 et émissions de CO2. Une histoire d'éclairage vert
DIM1, DIM2 et émissions de CO2. Une histoire d'éclairage vert
L'année 2009 a probablement marqué l'action la plus importante de l'Union européenne, en termes de réduction des émissions de CO2, par l'élimination progressive des lampes énergivores. Cette action a été dénommée Règlement 244/2009 relatif à l'écoconception, première étape, mais elle est mieux connue sous le nom de DIM1 (Domestic Implementation Measures 1, mesures d'exécution domestiques).
DIM1 se rapporte aux lampes non directionnelles et a immédiatement introduit la restriction sur les ventes de toutes les lampes GLS de plus de 100 W, des lampes à incandescence dépolies et des lampes halogènes non claires. Par la suite, toutes les lampes halogènes claires de classe D et E ont été progressivement éliminées jusqu'en septembre 2012. Ce processus se poursuivra année après année. Par exemple, les lampes de classe C devraient être éliminées d'ici 2016.
A la suite de DIM1, la réglementation DIM2 a été publiée en décembre 2012. Elle couvre les sources d'éclairage directionnel, tels que les ampoules de type MR16, y compris les ampoules LED et vise à éliminer les lampes à haute consommation d'énergie, telles que les lampes halogènes basse tension classiques, en commençant par les moins performantes dès septembre 2013. Les propositions concernent à la fois les luminaires domestiques et d'entreprise, en imposant à nouveau des exigences minimales de performance énergétique. En outre, une révision complète des conséquences de la réglementation aura lieu en 2015. On a calculé qu'une fois mis en place, le changement vers des lampes à économie d'énergie devrait réduire la consommation d'énergie de l'éclairage domestique de 30 % dans toute l'UE, ce qui équivaut à une réduction considérable de 23 millions de tonnes d'émissions de CO2 chaque année
L'Union européenne s'est engagée à réaliser ses objectifs dans la lutte contre le changement climatique, y compris la réduction de la consommation d'énergie primaire de 20 %, par rapport au scénario de référence, d'ici à 2020. Les produits basse consommation sont essentiels pour atteindre cet objectif. L'éclairage peut représenter jusqu'à un cinquième de la consommation d'électricité d'un ménage. Cela signifie que la mise à niveau des lampes pourrait réduire la consommation totale d'électricité d'un ménage de 10 à 15 % et faire facilement économiser 50 € par an (en prenant en compte le coût d'achat des lampes).
Grâce à ce règlement, on prévoit que les citoyens de l'Union Européenne
pourront économiser près de 40 milliards de kWh et réduire les émissions de CO2 de 15 millions
de tonnes par an d'ici à 2020. Cela devrait permettre de réinjecter environ 5 à 10 milliards
d'euros dans l'économie de l'UE.
L'importance croissante de l'éclairage à LED a déjà été mentionnée. On parle de cette technologie depuis au moins une dizaine d'années, mais ce n'est que récemment qu'elle a commencé à avoir un impact positif sur l'éclairage général. Il a fallu beaucoup de temps aux LED pour devenir réellement viables économiquement, mais maintenant que cette technologie offre un rendu des couleurs acceptable, équivalent à celui des lampes à incandescence, elle se destine à remplacer celles-ci tout en offrant une haute efficacité énergétique et une très longue durée de vie. Elle bénéficie d'un grand nombre d'autres avantages importants, le principal étant une réduction de 40 % à 80 % de la consommation d'électricité liée à l'éclairage.