- Home
- >
- InfoZone
- >
- Electriques
- >
- Importance Du Cablage
Importance Du Cablage
DANS LES PROJETS DE CONSTRUCTION, DE DÉMOLITION ET DE RÉNOVATION
Une tendance mondiale vers des initiatives écologiques à faibles émissions de carbone, a fortement influencé le secteur de la construction.
Le besoin persistant d'innovations et d'investissements signifie que les professionnels de la construction, démolition et rénovation doivent concentrer leurs efforts sur chaque détail (comme le câblage) afin de rester à la pointe du pack écologique.
CONSTRUCTION
Les statistiques indiquent que le secteur de la construction tend en direction d'un avenir plus vert, ce qui signifie la prise en compte systématique de facteurs écologiques et l’utilisation de matériaux solides et durables.
La construction contribue à près de 90 milliards de livres sterling à l'économie britannique –soit 6,7 % du total
Le marché mondial de la construction devrait croître de plus de 70 % d'ici 2025
Contribution de 90 milliards de livres sterling
6,7 % du total au Royaume-Uni
Croissance de 70 %
La moitié des architectes, ingénieurs, entrepreneurs, propriétaires d'immeubles et conseillers en construction du monde entier s'attendent au minimum à ce que 60 % de leur travail soit respectueux de l'environnement d'ici à 2015
Ce chiffre est en hausse de…
28 % par rapport à 2012
13 % par rapport à 2009
L'industrie du bâtiment écologique et durable au niveau mondial, devrait croître à un taux annuel de 22,8 % d’ici 2017
Cela fait suite à
Des exigences réglementaires visant de faibles émissions de carbone
Une demande de la société pour des produits plus écologiques
Où se situe le câblage vis-à-vis du marché de la construction ?
En 2012, les fils électriques ont été les premiers matériaux de construction importés
Ils ont été également le 2ème matériau de construction le plus exporté, derrière les peintures et les vernis
Pourquoi lui accorder une attention particulière ?
La consommation d'énergie domestique a augmenté de 6 % depuis 1990
Répartition
Charbon
Électricité
Gaz naturel
Entre 1970 et 2012, la consommation d'électricité de l'électronique grand public a augmenté de 376 %
Câble EcoFlex :
Plus résistant
Plus léger
Capable de supporter des températures extrêmes de -40° C
Utilisable dans de multiples applications, telles que l’électricité et les communications
100 % recyclable
Amélioration de la performance
DÉCHETS DE DÉMOLITION ET DE CONSTRUCTION
Il est important que les ingénieurs en construction utilisent des matériaux écologiques, essentiellement pour veiller à ce que tous les processus de démolition causent le moins de problèmes possible pour l'environnement.
Le secteur de la construction et de la démolition a fait un effort concerté pour réduire la quantité de déchets mis en décharge, car il s’agit du plus grand contributeur de déchets au Royaume-Uni, ce secteur étant responsable de 120 millions de tonnes par an
Environ 1/3 de tous les déchets du Royaume-Uni
La gestion et l'élimination des déchets coûtent à l'industrie l'équivalent de 30 % des bénéfices avant impôts
La taxe sur les décharges continuera d’augmenter et devrait atteindre
80 £/tonne de déchets biodégradables en 2014
Jusqu'à 58 % du carbone associé aux déchets, peut être économisé grâce à un programme de réduction et de gestion efficace
Réduire activement les déchets de construction peut aider les entreprises à :
Réduire leurs coûts/augmenter leurs bénéfices
Améliorer leur réputation
Atteindre des objectifs de développement durable
Réduire l'impact environnemental
Câble EcoFlex :
100 % recyclable
Plus petit, ce qui signifie moins de déchets
Ne contient pas d’halogènes, de phtalates ou de métaux lourds
RÉNOVATION
Pour pouvoir soutenir l'expansion du marché de la construction écologique, l'accent sera mis davantage sur la rénovation des bâtiments existants, et c’est là où le rôle du câblage prend vraiment toute son importance.
Les rénovations de l’habitat sont des points de contact avec le public de la plus haute importance pour le secteur de la construction, du fait que le secteur des améliorations domestiques est constitué d’environ 150 000 entreprises et représente 27 milliards de livres de dépenses par an.
Tout au long de sa vie, le britannique moyen déboursera la somme astronomique de 45 000 £ pour rénover son habitat.
84 % des gens pensent que même les maisons neuves ont besoin d’attentions constantes
Un individu moyen prétend que sa maison actuelle n'est parfaite qu’à 56 %
Seulement 15 % des personnes tenteraient d'effectuer des travaux d'électricité elles-mêmes
Câble EcoFlex :
Plus petit, peut donc parfaitement s'intégrer dans les espaces laissés par l'ancien câblage
Plus résistant
Peut être utilisé pour de multiples applications, par exemple dans l’électricité et les communications
RS