- Home
- >
- InfoZone
- >
- Electriques
- >
- Présentation des composants de haut-parleurs
Présentation des composants de haut-parleurs
Que sont des haut-parleurs ?
Les haut-parleurs sont des dispositifs de sortie audio utilisés dans les systèmes informatiques, télévisions, stéréos, et autres dispositifs électroniques et systèmes de sonorisation. Le but des haut-parleurs est de générer et d'amplifier le son, ou l'audio, entendu par l'auditeur. Les haut-parleurs vont souvent par paires de façon à pouvoir reproduire le son stéréo. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Certains haut-parleurs, tels que les haut-parleurs suspendus, peuvent n'être composés que d'une seule unité, ou comprendre plusieurs unités connectées au sein d'un complexe ou d'un bâtiment important.
Comment fonctionne un haut-parleur ? Quels sont les composants d'un haut-parleur et quelle est la fonction de chaque composant ?
Les haut-parleurs reçoivent des signaux électriques puis convertissent ces signaux en ondes sonores audibles du public. Les haut-parleurs sont composés de plusieurs éléments différents – l'équipage mobile, le réseau de filtres, et le caisson ou enceinte. Chacun de ces composants, constitués de pièces individuelles, joue un rôle essentiel.
Les équipages mobiles correspondent aux éléments du haut-parleur qui créent les ondes sonores en convertissant les signaux audio. Le réseau de filtres divise le signal audio entre les équipages mobiles de l'unité du haut-parleur. Cependant, tous les haut-parleurs ne comportent pas de réseau de filtres passifs. Le caisson, ou enceinte, correspond à l'unité où sont logés l'ensemble des autres composants du haut-parleur.
Souvent, un haut-parleur devra utiliser plusieurs équipages mobiles de dimensions différentes dans la mesure où il est très difficile pour un équipage mobile unique de produire des ondes sonores couvrant toute la plage de l'oreille humaine. Ils utilisent généralement deux équipages mobiles, un tweeter et un woofer. Le réseau de filtres divise le signal électrique en haute et basse fréquences puis les répartit de façon à pouvoir les transmettre aux bons équipages mobiles. Cela permet à chacun de ces équipages mobiles de recevoir leurs signaux respectifs puis, de les diffuser en ondes sonores compatibles entre elles. L'autre nom donné à « réseau de filtres » est « filtres séparateurs ».
Certains haut-parleurs seront également dotés d'équipages mobiles dédiés à la plage de fréquences moyennes. Le réseau de filtres devra alors diviser le signal en trois signaux audio distincts avant de les transmettre aux équipages mobiles appropriés.
Le caisson, ou enceinte, est l'emplacement où l'utilisateur montera et logera les haut-parleurs. Les enceintes sont disponibles en plusieurs types et styles différents basés sur la taille des équipages mobiles et la finalité du haut-parleur.
Quels sont les différents types de haut-parleurs ?
Il existe actuellement un grand nombre de haut-parleurs différents, répondant à une multitude de finalités différentes. Que ce soit au bureau, à la maison, dans les voitures, l'ordinateur, etc., les haut-parleurs sont partout ; plusieurs types spécifiques de haut-parleurs sont proposés afin de satisfaire parfaitement les différentes destinations. Ci-après figurent les applications et types de haut-parleurs les plus courants.
Que sont les haut-parleurs caisson ? Comment fonctionnent-ils et à quoi servent-ils ?
Les haut-parleurs caissons sont souvent utilisés avec des home-cinémas dédiés afin d'obtenir un son de qualité. Ils ont parfois une apparence brute, du fait qu'ils peuvent être installés dans un mur ou toute autre surface. Bien que certains haut-parleurs caissons soient conçus pour être utilisés avec des systèmes de home cinéma, leurs usages sont multiples. Ils sont souvent utilisés les espaces publics et administratifs, les écoles, hôtels, et hôpitaux pour les annonces. Ils peuvent s'installer dans un mur ou toute autre surface, et sont généralement utilisés à des fins vocales et sonores. Par exemple, un bâtiment administratif pourrait utiliser ces types de haut-parleurs pour diffuser de la musique, ainsi que des annonces.
Que sont les haut-parleurs de plafond ? Comment fonctionnent-ils et à quoi servent-ils ?
Les haut-parleurs de plafond sont ronds et s'installent directement dans le plafond ; ils ont un design biseauté spécifique permettant la diffusion du son vers le bas. Le design, classique pour la plupart des unités actuellement disponibles, libère une grande quantité de son malgré le profil relativement compact de l'unité. Parce qu'ils sont comme encastrés dans le plafond, ils sont généralement très discrets. Certains des haut-parleurs disponibles sont même dotés de gouttières à peindre, que les utilisateurs peuvent personnaliser en fonction de leur plafond. Cela permet d'accentuer encore plus leur discrétion.
Les haut-parleurs sont disponibles en différentes tailles, allant de deux pouces, à quatre pouces, six pouces, et plus. Indépendamment de l'application ou de la quantité de son requise par rapport au lieu, il s'avérera relativement aisé de trouver des haut-parleurs de plafond.
Que sont les haut-parleurs « muraux » ? Comment fonctionnent-ils et à quoi servent-ils ?
Les haut-parleurs muraux fonctionnent de la même façon que tous les autres haut-parleurs. Néanmoins, comme les haut-parleurs de plafond, ils ne sont pas fixés à un caisson. Mais ils seront installés à un cadre et fixés au mur. Ils sont littéralement encastrés dans le mur de sorte qu'ils ne se démarquent pas. Les fixations de haut-parleurs sont disponibles en différentes couleurs ; il est également possible de les peindre pour mieux s'accorder avec les murs du bureau où vous prévoyez de les utiliser. Un des atouts premiers de ces types de haut-parleurs est la possibilité d'utiliser la cavité interne du mur comme un caisson, générant ainsi des basses plus riches.
Dans une configuration de bureau, ces derniers servent à diffuser de la musique, ainsi que des annonces vocales via un système PA, dans différentes pièces. Les haut-parleurs muraux peuvent être rectangulaires ou circulaires.
Que sont les haut-parleurs suspendus ? Comment fonctionnent-ils et à quoi servent-ils ?
Les haut-parleurs suspendus utilisent les installations de suspension du plafond, et sont utiles dans les lieux où les pièces ou couloirs sont tout simplement trop larges pour que les autres types de haut-parleurs soient efficaces. Ces haut-parleurs pendent du plafond de façon à se rapprocher du sol où les gens peuvent entendre la musique ou la voix qu'ils diffusent. Ils sont très courants dans les couloirs avec une hauteur sous plafond très élevée, dans les centres commerciaux avec de hauts plafonds, dans les complexes sportifs et certains grands gymnases.
Les haut-parleurs suspendus sont disponibles en différentes tailles et différentes formes, y compris ronds et rectangulaires. Ils sont disponibles en différentes tailles, et disposent de puissances nominales différentes sur lesquelles les acheteurs s'appuient afin d'effectuer leur choix en fonction de leurs besoins en puissance en watts et réponse en fréquence.
Que sont les haut-parleurs à pavillon ? Comment fonctionnent-ils et à quoi servent-ils ?
Un haut-parleur à pavillon, ou amplificateur, utilise la forme d'un avertisseur au niveau de l'extrémité de la sortie audio du dispositif, permettant ainsi à l'équipage mobile de libérer ainsi une plus grande puissance. Il peut diffuser des sons sur une portée beaucoup plus importante puisqu'il se comporte comme un transformateur acoustique et augmente l'efficacité de couplage air/ équipage mobile.
La partie étroite de l'avertisseur correspond à la gorge, et la partie la plus large, soit la partie la plus éloignée de l'équipage mobile, à la bouche. Ces types de haut-parleurs sont généralement très efficaces, et peuvent émettre une puissance sonore environ dix fois supérieure à celle d'un haut-parleur classique. Ces types de haut-parleurs sont actuellement assez répandus en tant que systèmes d'annonce publique, en concerts, dans les grands cinémas, lieux sportifs, et même bâtiments administratifs.
Que sont les haut-parleurs portatifs ? Comment fonctionnent-ils et à quoi servent-ils ?
Les haut-parleurs portatifs peuvent suivre l'utilisateur en différents endroits du bureau, du domicile, ou d'activité le cas échéant. Ils fonctionnent de la même façon que les autres haut-parleurs, transformant les signaux électriques en ondes sonores, et sont disponibles en différentes fréquences, et fonctionnent avec différentes puissances en watts. Ils sont utiles pour reproduire la musique et les discours ; les haut-parleurs de qualité supérieure peuvent produire un son excellent. Ils servent à délivrer plus de son sur scène, dans des pièces importantes, etc. lorsqu'il n'y a pas de système PA classique.
Quels types d'accessoires existe-t-il pour les haut-parleurs ?
De nombreux types d'accessoires de haut-parleurs différents sont actuellement disponibles, susceptibles de modifier l'utilisation ou la puissance d'un haut-parleur, ou de servir de pièces de rechange en cas d'usure des autres éléments du haut-parleur.
Que sont les équipages mobiles de haut-parleurs ?
Ils existent de nombreux types d'équipages mobiles différents pour haut-parleurs, mais tous répondent à la même finalité. Ils créent des ondes sonores. Les équipages mobiles à pistons électrodynamique bobinés mobiles figurent parmi les plus répandus. Ils sont composés de diaphragmes fonctionnant comme un piston pour pomper l'air. Ce mouvement crée l'onde sonore entendue par le public.
Les équipages mobiles sont disponibles dans une infinité de dimensions, styles, et configurations. L'oreille humaine pouvant percevoir entre 20 Hz et 20 KHz, ces diaphragmes de différentes tailles sont nécessaires. Les équipages mobiles dotés de diaphragmes importants peuvent produire des sons basses fréquences, et les diaphragmes plus petits, des sons de fréquences supérieures. Un diaphragme et équipage mobile unique ne peuvent reproduire l'intégralité du spectre audio, de sorte que des haut-parleurs multicanaux sont composés d'un woofer pour les sons inférieurs et de tweeters pour les fréquences supérieures. Les tweeters sont généralement dotés d'une partie arrière étanche, et les woofers, d'une partie arrière le plus souvent ouverte. Cela dépendra du type de haut-parleur et de l'usage.
Que sont les enceintes de haut-parleurs ?
Les enceintes de haut-parleurs serviront de fixation et de logement à l'actuel équipage mobile. Du fait du nombre de types différents de haut-parleurs disponibles, y compris les haut-parleurs traditionnels ronds et rectangulaires, et les haut-parleurs muraux, de plafonds et caisson, il existe naturellement différentes exigences d'enceintes. Lorsque vous choisissez une enceinte pour un haut-parleur, il est important de prendre en compte l'utilisation du haut-parleur et de vous assurer qu'il est adapté à la fixation et à l'enceinte. Même un haut-parleur de haute qualité dans une enceinte de haute qualité peut avoir un mauvais rendu s'ils ne sont pas faits pour être ensemble du fait de la taille, ou en l'absence d'une bonne connexion.
Qu'est-ce que la mousse pour haut-parleur ?
La mousse pour haut-parleur est destinée à remplacer l'entourage original, ou la mousse, des woofers ou tweeters. La mousse vient soutenir le cône du haut-parleur en cas de déplacement. Elle peut contribuer à créer un son de meilleure qualité, et à éliminer de nombreuses incohérences et grésillement audio. Lorsque la mousse commence à sécher ou à pourrir, elle doit être changée. Dans le cas contraire, les sons de grésillement et le vrombissement peuvent affecter le son diffusé par les haut-parleurs. Changer la mousse est relativement simple, et il est possible de trouver de la mousse de qualité en ligne spécialement pour l'usage. Elle est généralement en polyester.
Que sont les grilles de haut-parleurs ?
Une grille de haut-parleur se trouve sur la façade de la plupart des haut-parleurs de grande distribution, commerciaux et industriels. La grille peut être rigide ou souple, et se fixera directement sur l'équipage mobile du haut-parleur. La finalité de la grille est de protéger l'équipage mobile des éléments externes qui pourrait l'endommager.
Les grilles souples sont généralement en tissus, revêtement textile, ou mousse, ainsi que tous autres matériaux similaires. Un des avantages des grilles souples est qu'elles n'interfèreront en aucun cas avec le mouvement de l'équipage mobile du haut-parleur. Elles ont également tendance à moins vibrer que les grilles plus rigides. Cependant, elles n'offrent qu'une faible protection, hormis contre les petits objets.
Pour nombre de haut-parleurs, les grilles rigides sont une solution idéale. Elles peuvent être en métal, plastique, ou bois. Certaines comportent un matériau tressé ou se chevaucheront avec des espacements pour le son. D'autres grilles comporteront des trous permettant de laisser passer le son. Les grilles avec plus de trous ou des trous plus larges laissent passer plus de son. Cependant, elles permettent également l'infiltration d'un plus grand nombre d'objets dans le haut-parleur, avec un risque plus important de dommages. D'un autre côté, si la grille comporte moins de trous, elle entraînera souvent une distorsion du son proportionnelle à l'augmentation du volume sonore. Des sons de cliquetis en résulteront dans la plupart des cas. Cela peut également augmenter la pression au niveau du haut-parleur, et l'endommager.
Que sont les supports de haut-parleurs ?
Les supports de haut-parleurs sont les unités sur lesquelles viennent s'installer les haut-parleurs. De nombreux supports différents sont disponibles, et ont actuellement de nombreux usages. Il peut s'agir d'une simple tablette, ou d'un trépied à poser sur le sol et supporter un amplificateur connecté au système PA. Le meilleur des supports de haut-parleurs est réglable en hauteur afin de s'adapter aux différentes pièces et aux différents besoins. Différents types de supports de haut-parleurs conviendront généralement uniquement à certains haut-parleurs, de sorte qu'il est important que les acheteurs s'assurent qu'ils optent pour le support qui s'adaptera à leurs haut-parleurs. Ces derniers sont utiles dans les grandes salles de conférence, les halls, les petits concerts, etc.