HBSE : basé sur les risques de la norme EN 62368-1
Depuis le 20 décembre 2020, tous les ‘’équipements des technologies de l’audio/vidéo, de l’information et de la communication’’ doivent respecter les exigences de sécurité de la nouvelle norme internationale IEC/EN 62368-1. Cette norme n'est pas une simple fusion des normes IEC/EN 60950-1 et IEC/EN 60065, relatives pour la première à la sécurité des technologies de l'information et de la communication et pour la seconde à celle des produits audiovisuels et des appareils analogues.
![Qu'est ce que la norme HBSE ? La nouvelle norme HBSE](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/111000/la-nouvelle-norme-hbse.jpg)
Article publié le 10/02/2021
L’IEC/EN 62368-1 (découvrez notre article dédié pour tout savoir) apporte un changement significatif en s’appuyant sur une nouvelle approche d’ingénierie de sécurité basée sur les risques dite HBSE (Hazard-Based Safety Engineering). La norme ne repose plus sur la description des exigences, mais se focalise sur les risques qui peuvent potentiellement survenir lors de l’utilisation du matériel afin d’assurer la sécurité de leurs utilisateurs.
L’approche HBSE offre ainsi aux fabricants des équipements concernés par la norme IEC/EN 62368-1 une plus grande latitude de conception.
Le tableau ci-dessous permet de comparer les changements entre les anciennes normes et la nouvelle.
IEC/EN 60950-1 et EN 60065 : une approche prescriptive | IEC/EN 62368-1 : une approche fondée sur les risques |
---|---|
> Suivre un ensemble de règles de conception | > Identifier les risques lors du développement d'un produit |
> Adhérer aux solutions connues pour éviter les risques | > Se focaliser sur la prévention des risques, plutôt que d’appliquer des solutions préconisées |
> Dépendant de la technologie | > Les fabricants disposent de davantage de possibilités afin de démontrer la conformité de leur matériel |
> Indépendance vis à vis des technologies |
Principe de l’approche HBSE
La norme EN 62368-1 repose sur une méthodologie d’ingénierie de sécurité basée sur les risques dites HBSE (Hazard-Based Safety Engineering) qui définit un danger comme une source d'énergie potentiellement dangereuse pour les utilisateurs des appareils. Elle classifie les sources d'énergie telles que l'énergie électrique, thermique, chimique, cinétique et rayonnée. Elle prescrit des mesures de protection contre ces sources d'énergie et fournit des conseils sur l'application de ces mesures de protection et les exigences qui s'y rapportent. Les mesures de protection prescrites visent à réduire la probabilité de douleur, de blessure et, en cas d'incendie, de dommages matériels.
Dans son principe, la méthologie HBSE a donc pour objectif de protéger les utilisateurs en identifiant les sources d'énergie potentiellement dangereuses et les mécanismes de transmission de cette énergie à un utilisateur. Elle propose des moyens appropriés pour empêcher ces transmissions aussi bien dans le cadre d’un fonctionnement normal que dans des conditions défectueuses. Cette méthodologie permet à un fabricant d’un appareil de démontrer qu’il a pris en compte tous les risques connus afin d’en garantir son usage en toute sécurité dans l’environnement d’utilisation prévu.
Identification des risques
La norme EN 62368-1 exige l'identification des risques au premier stade du développement d’un appareil afin de les éliminer durant le processus de la conception en prévoyant la mise en place des dispositifs de protection appropriés. La méthodologie HBSE consiste à identifier les sources d'énergie en examinant le produit et ses schémas associés, à les mesurer, à en déterminer la dangerosité, à les classifier (voir méthode ci-dessous). Lorsqu’elles sont dangereuses, il faut identifier de quelle manière l'énergie peut être transférée à une partie du corps de l’utilisateur, concevoir les dispositifs de protection adaptés et mesurer leur efficacité.
Identifier les sources d'énergie > Classifier ces sources d'énergie > Identifier les protections nécessaires > Qualifier la qualité de la protection
Classification des sources d’énergie
La norme IEC 62368-1 classifie les sources d'énergie auxquelles l’utilisateur d’un appareil peut être exposé en trois niveaux (ES1, ES2 et ES3) selon leur ampleur, leur durée et donc leur ‘’dangerosité’’. Une source d’énergie classée ES1 est la moins susceptible de causer des blessures et d’entrainer des dommages matériels. Ces niveaux d'énergie permettent de déterminer les mesures de protection qui devront être mises en place : mise à la terre, intégration d’une enveloppe coupe-feu, dispositif d'isolation, etc.
Voici la classification des sources d'énergie électrique en fonction du risque de blessure ou d'incendie :
Source d'énergie électrique | Effet sur le corps | Effet sur les matériaux combustibles |
---|---|---|
Classe 1 (ES1) | Pas douloureux, mais peut-être détectable | Départ de feu peu probable |
Classe 2 (ES2) | Douloureux, mais ne cause pas de blessure | Départ de feu possible, mais croissance et propagation du feu limitées |
Classe 3 (ES3) | Blessure | Départ de feu probable, croissance et propagation rapides du feu |
![Classification des niveaux d’énergie électrique Classification des niveaux d’énergie électrique présentant des risques de blessures](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/111015/classification-des-niveaux-d-energie-electrique.jpg)
![Niveaux d'énergie Niveaux d'énergie susceptibles de provoquer un incendie d'origine électrique](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/111015/niveaux-d-energie.jpg)
Trois profils d’utilisateur
Les dispositifs de protection mis en œuvre doivent être adaptés à chaque profil d’utilisateur du matériel :
- Personne ordinaire : utilisateurs de l'équipement, personnes qui peuvent avoir accès à l'équipement ou qui peuvent se trouver à proximité de l'équipement.
- Personne formée : personne avisée et formée ou supervisée par une personne qualifiée.
- Personne qualifiée : personne qui a suivi une formation et/ou dispose d’une expérience dans la technologie des équipements. Elle doit être capable d’identifier les sources d'énergie susceptibles de provoquer des douleurs ou des blessures et de prendre les précautions nécessaires pour éviter tout contact.
Il faudra notamment prévoir une solution de protection renforcée pour protéger un utilisateur qualifié de ‘’personne ordinaire’’ contre une source d'énergie de niveau ES3.
Pour approfondir
Découvrez nos autres articles en rapport avec l'impact de cette nouvelle norme.
![Norme EN-62368-1](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/123058/nouvelle-norme-en-62368-1.jpg)
Explication de la nouvelle norme EN 62368-1
La norme 60950-1 régissait en effet la sécurité des appareils à traitement de l’information alors que l’EN 60065-1 s’intéressait à la sécurité des appareils audiovisuels. Ces deux normes sont désormais remplacées par l’EN 62368-1.
Intervenir sur une installation électrique
Comme vous le savez, réaliser des relevés de mesure sur une installation électrique est particulièrement dangereux. Cette opération nécessite des moyens de protection (EPI) et des appareils/accessoires de mesure adaptés.En effet, il est impératif de vérifier que votre équipement de mesure soit adapté au contrôle que vous vous apprêtez effectuer.
![Intervenir sur une installation électrique](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/123058/intervenir-sur-une-installation-electrique.jpg)
Éléments associés
Alimentations PC
Les alimentations d'ordinateur (PSU) sont des pièces d'équipement qui convertissent l'électricité secteur en alimentation C.C.
Alimentations bureau
Une alimentation de bureau est un transformateur de courant qui alimente des équipements par un câble secteur.
Alimentations rack
Les alimentations à montage sur rack convertissent le courant alternatif en courant continu et distribuent ce courant à chaque composant.
Convertisseurs DC-DC
Un convertisseur c.c.-c.c. est un circuit électronique qui prend une source de courant continu et convertit son niveau de tension.