Les caractéristiques essentielles aux capteurs IoT
Une application IoT met en œuvre un appareil qui intègre des facultés de communication avec un système de contrôle ou d’analyse logicielle situé à distance. Ainsi à partir de l'application logicielle appropriée déployée sur un smartphone, un PC ou une tablette connectés à Internet, son utilisateur pourra visualiser l'état de l'appareil, le contrôler ou surveiller les indicateurs de performance obtenus par le traitement des données collectées. Certaines données peuvent être fournies par les capteurs et les systèmes de contrôle existants sur l'appareil. Dans certaines situations, il faudra peut-être équiper l'appareil de capteurs complémentaires. Ces capteurs doivent cependant présenter certaines caractéristiques essentielles afin de satisfaire aux exigences de fonctionnement et de coût d'une application IoT.

Article publié le 01/03/2022
Compacité
Un capteur devra être suffisamment compact afin de se fondre le plus discrètement possible dans l’architecture des appareils ou des équipements qu’il équipe sans perturber leur fonctionnement, augmenter leur encombrement ou les alourdir. Ainsi, un capteur monté sur le moyeu de la roue du vélo pour mesurer la puissance développée par le cycliste ne doit pas obliger ce dernier à réaliser davantage d'effort ni augmenter significativement le poids du vélo. De même, les performances d'un roulement instrumenté ne devront pas être amoindries par le capteur intégré destiné à mesurer le nombre de révolutions, les déplacements angulaires, la vitesse, le sens de rotation, la position relative et l'accélération.
Traitement embarqué
Le capteur doit être associé à une électronique qui permet la réalisation de certains traitements embarqués pour fournir en temps réel les résultats permettant de prendre rapidement la décision appropriée ou de commander un actionneur de façon pertinente. Un capteur de température doit non seulement effectuer des mesures mais être associé à une unité de conditionnement et de traitement du signal afin d'être capable de suivre l'évolution des valeurs mesurées et d'envoyer des notifications lorsque des seuils d'alerte prédéfinis par l'utilisateur sont dépassés.
Robustesse
Les capteurs doivent être conçus afin de fonctionner dans une variété de conditions environnementales (température, pression, vibration, humidité, etc.). Ils doivent être intégrés dans des boîtiers suffisamment robustes pour supporter des chocs et des vibrations. On ne peut évidemment pas fixer sur le manche d'une raquette de tennis n'importe quel capteurs destinés aux calcul de métriques de performances du joueur (types de coups, puissance, vitesse de balle...). Ces capteurs doivent résister aux chocs et aux vibrations engendrés par la frappe de la balle. Des sondes de pression et de température installées sur une pompe ou des capteurs de vibrations installés sur un moteur devront quant à eux être protégés contre la poussière, les projections d'eau (voire d'huile) et être à même d'opérer sur une plage de températures étendue.
Autonomie
Les capteurs IoT doivent consommer le moins possible d’énergie pour éviter le changement fréquent de batteries ou ne pas nécessiter l’augmentation de la puissance du système d’alimentation de l’équipement ou de l’appareil sur lequel ils sont installés. Bien que les développements en matière de gestion d’énergie permettent aux circuits électroniques de fonctionner plus longtemps en étant alimenté par batterie, l'autonomie de cette dernière ne sera pas infinie. Les solutions de collecte d’énergie constituent un moyen d'alimentation complémentaire. Elles peuvent alimenter les capteurs en convertissant l’énergie ambiante locale en énergie électrique utilisable. Les sources d’énergie ambiante peuvent être la lumière, les différences de température, les vibrations mécaniques, les signaux RF transmis, ou toute source susceptible de produire une charge électrique par l’intermédiaire d’un transducteur. Ces sources d’énergie peuvent être converties en énergie électrique en utilisant un transducteur approprié, comme un générateur thermoélectrique (TEG) pour un différentiel de température, un élément piézoélectrique pour des vibrations, une cellule photovoltaïque pour les rayonnements solaires, et même de l’énergie galvanique pour de l’humidité. Ces sources d’énergie peuvent alimenter les capteurs IoT ou servir de support à la batterie.
Valeurs mesurées
Le capteur doit être sélectionné d'une part en fonction du paramètre physique ou chimique à mesurer (température, pression, vibrations, chocs, accélération, humidité, couple, CO2, pH, etc.) mais également selon la plage de mesure et l'incertitude de mesure répondant aux exigences de l'application IoT. L'étendue de mesure d'une sonde de température peut par exemple être de -50 à +260 °C pour un capteur alors qu'elle sera de -40 …+150 °C pour un autre. Bien entendu, chaque type de capteur présentera une incertitude qui lui est propre et qui peut évoluer selon la valeur mesurer. L’erreur de mesure d'une sonde, dont l'étendue de mesure se situe entre -50 °C et +125 °C, peut notamment rester à l’intérieur de la limite définie de +- 0,2 °C (entre - 25 °C et +80 °C) et de +- 0,4 °C dans l’étendue de mesure restante. Outre les grandeurs à mesurer indispensables à l'application IoT, l'étendue de mesure et la précision attendue, il faut déterminer l’endroit idéal où les mesures doivent être effectuées et quel est leur objectif.
Incertitude- L’instrument est-il le seul coupable?
Quelle que soit la qualité de l’appareil utilisé pour vos procédés de mesure, il est utopique de penser obtenir une valeur exacte/vraie de la grandeur mesurée. En effet il existe de nombreux phénomènes impactant un process de mesure et ce qu’il s’agisse de valeurs électriques, mécaniques ou chimiques. Il est néanmoins possible de s’en approcher en ayant une bonne connaissance des conditions d’exécution de cette mesure. On peut s’aider du diagramme des 5M (diagramme d’Ishikawa) pour identifier et organiser les causes influençant la mesure, En appliquant la méthode on aperçoit très vite que l’outil utilisé n’est pas l’unique cause liée à l’incertitude. On vous explique cela !

Fiabilité
Les applications IoT doivent exploiter des capteurs qui sont fiables dans le temps du point de vue de la justesse de la mesure. La confiance dans la qualité métrologique est un enjeu majeur. Il faut s'assurer de la performance de l’électronique de mesure sur une longue durée. Le vieillissement de l'électronique ne doit pas conduire à la dérive des mesures. Pour ce faire, le capteur devrait pouvoir s'auto-contrôler et être à même de fonctionner pendant des années dans un environnement présentant des contraintes sévères en termes de température, d'humidité, de vibrations, d'interférences électromagnétiques… L’erreur de mesure doit être maîtrisée. Les valeurs mesurées doivent être justes et fidèles pour garantir la pertinence des actions ou des décisions dont elles dépendent.
Pour approfondir
Une sélection d'articles pour que vous puissiez continuer votre lecture.

Les données : ajout de valeur aux applications IOT
Une application IoT (Internet of Things pour Internet des objets) ne consiste pas simplement à collecter à distance des paramètres de fonctionnement ou les valeurs mesurées par les capteurs d'un appareil connecté. La finalité d'un objet connecté est de fournir un nouveau service à ses utilisateurs. Ce service sera délivré grâce au traitement des données collectées. Il faut particulièrement s'intéresser au type de données à recueillir et à la manière de les analyser.
Qu’est-ce que l’écoconception ?
Qu’entend-on réellement par écoconception ? La question peut sembler simple à tout concepteur mais il n’en est rien ! Saviez-vous qu’il existe plus d’une trentaine de définitions de l’écoconception ? Quels sont les enjeux de l'écoconception ? Quelles sont les normes actuelles de l’écoconception ? Petit tour d’horizon.