Guide : Les vêtements de haute visibilité
Une certaine catégorie de travailleurs est amenée à exercer leur profession en partageant leur espace de travail avec des véhicules et ce, quelles que soient les conditions, notamment météorologiques (pluie, brouillard, nuit). Ces travailleurs sont ainsi exposés à de nombreux risques liés au manque de visibilité : ces contraintes font partie de leur quotidien. Ils travaillent sur les voies publiques, les autoroutes, les chantiers de construction ou encore dans les zones de réception de marchandises parmi les camions de livraison. La nuit représente un facteur de risque accru. On peut noter que malgré un trafic réduit à environ 10%, le travail nocturne représente 35 % des blessés hospitalisés et 45% des décès.
![Vêtements haute visibilité Les vêtements de haute visibilité](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/194705/haute-visibilite.jpg)
Article publié le 02/11/2021
Quelles sont les obligations imposées par le Code du Travail ?
Le Code du Travail oblige les entreprises à mettre à disposition des employés et gratuitement, les équipements de protection individuelle nécessaires à leur activité et aussi faire en sorte que leur usage soit respecté et efficace.
La signalisation individuelle haute visibilité est imposée dans les conditions où l’employé doit être vu : chantiers sur routes et autoroutes, zones d’intervention des pompiers et équipes de secours, plateformes logistique, aéroports, etc.
Quelles sont les conditions d’usage ?
Les vêtements de haute visibilité doivent être nécessairement portés lorsque les conditions de travail sont dégradées par une mauvaise visibilité, notamment sur les voies de circulation, chaussées, routes ou autoroutes. Leur port permet de contraster avec les conditions environnementales, comme c'est le cas sur des longues distances. De jour et dans de bonnes conditions, les EPI haute visibilité permettent d’attirer l’attention plus rapidement, d’autant plus que la vitesse des véhicules est élevée. De nuit, ils mettent en exergue la présence des personnes grâce aux bandes rétroréfléchissantes dont ils sont dotés.
Bien évidemment, ces équipements ne doivent pas être recouverts en tout ou partie par d’autres vêtements ou accessoires : si tel était le cas, leur efficacité en serait diminuée.
Quelles sont les professions pour lesquelles la loi impose le port des EPI ?
Les vêtements haute visibilité ne sont pas réservés à une catégorie de métier ou de personne. La législation oblige toute personne évoluant au cœur comme à proximité de la circulation (autoroutes, aéroports, réseaux ferroviaires, chantiers, entrepôts de logistique, etc.) et ce, peu importe le contexte, professionnel comme privé.
Néanmoins les EPI haute visibilité sont classés par efficacité selon 3 catégories. Ce qui détermine ainsi, le port de ces protections en fonction de la dangerosité de la situation. Les autoroutes, aéroports et réseaux ferroviaires réclameront des EPI haute visibilité de classe 3. Les interventions sur des chantiers publics ou privés ou entrepôts de logistique peuvent se contenter d’une classe 2.
![Les 3 classes haute visibilité Les 3 classes haute visibilité;](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/209311/tableaux_-_equipements_-_rs_-_v3_01.png)
Quelle norme définit les exigences relatives à la fabrication des vêtements haute visibilité ?
La norme ISO 20471 définit la réglementation en vigueur depuis octobre 2013. Elle remplace depuis la norme EN471 en apportant des évolutions comme celles listées ci-dessous :
- Un vêtement de classe 3 doit obligatoirement couvrir le torse, avec des manches ou des jambes longues munies de bandes rétroréfléchissantes.
- Tous les côtés du vêtement doivent être en matière à haute visibilité pour une assurer une visibilité à 360°
- Pour un vêtement à manches longues, la manche doit être entourée par deux bandes de matières rétroréfléchissantes, espacées d’au moins 50 mm.
- Si une manche empêche de distinguer clairement l’une des bandes horizontales du torse, la manche doit être entourée par une bande rétroréfléchissante.
- La matière fluorescente doit encercler la manche sur une largeur minimale de 50 mm.
Qu’est-ce qu’une matière fluorescente ?
La matière fluorescente est principalement utilisée pour les équipements de signalisation et particulièrement pour les vêtements de protection haute visibilité.
Les bandes fluorescentes sont soit de couleur jaune, orange ou rouge.
La matière fluorescente permet d’accroître la visibilité de jour. On utilise sa réaction aux UV délivrés par les rayons du soleil pour améliorer la visibilité durant la journée. Cependant, son action est totalement nulle la nuit puisque le phénomène est actif uniquement en présence de la lumière naturelle.
La matière fluorescente capture les rayons UV du soleil (invisible pour l’œil humain) et le restitue sous la forme de lumière visible grâce à des pigments spéciaux fluorescents.
Qu’est-ce qu’une matière rétroréfléchissante ?
Les bandes rétroréfléchissantes quant à elles restituent la lumière à la source. Elles apportent ainsi une meilleure visibilité la nuit en réfléchissant la lumière générée par les phares des véhicules. Les conducteurs des engins sont alertés efficacement de la présence de personnes aux abords de leur voie de circulation. La matière réfléchissante est également utilisée comme revêtement sur les panneaux de signalisation.
Les bandes réfléchissantes sont fabriquées selon deux technologies, soit à base de microbilles de verre (60 millions au m²), soit à base de micro-prisme à 3 faces (8000 au m²). Cette dernière offre des performances accrues en termes de visibilité et de résistance à l’abrasion par rapport aux microbilles.
En quoi consiste la classification des vêtements haute visibilité définie par la norme ISO 20471 ?
![Normes vêtements haute visibilité; Normes vêtements haute visibilité;](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/209311/tableaux_-_equipements_-_rs_-_v1-02.png)
![norme ISO 20471; Norme ISO 20471;](https://uk.rs-online.com/euro/img/task-requests/209311/tableaux_-_equipements_-_rs_-_v2-03.png)
Comment choisir son vêtement de haute visibilité ?
Comme pour toute sélection de produit technique, il est important de prendre en compte un certain nombre de critères, plus particulièrement lorsque ce produit contribue à votre protection.
Il est ainsi dans un premier temps indispensable d’analyser les risques encourus pour déterminer la classe du vêtement adaptée à votre situation.
Bien évidemment, il est recommandé de choisir un produit répondant aux normes en vigueur. Dans le cas actuel, il s'agit de la norme ISO 20471. Cela vous garantira la meilleure protection actuellement disponible sur le marché.
Il est également idéal d’essayer le vêtement dans les conditions d’utilisation réelles.
D’autres critères peuvent être pris en compte :
- Le volume des vêtements portés sous le vêtement haute visibilité
- Le confort, agréable à porter et adapté au climat
- Doit être porté convenablement notamment boutonné ou zippé pour garantir l'efficacité des bandes réfléchissantes et fluorescentes.
Quelles sont les précautions pour entretenir les vêtements haute visibilité ?
Les vêtements à haute visibilité peuvent être lavés, toutefois, il est impératif de respecter les préconisations du constructeur pour garantir le maintien de l’efficacité des bandes fluorescentes et rétroréfléchissantes. Outre les préconisations de lavage, l’étiquette du vêtement indique également le nombre maximal de cycles de lavage.
Autres conseils pour prolonger la durée de vie des vêtements haute visibilité :
- Le laver fermeture à glissière, boutonnières et bandes Velcro en position fermées
- Ne pas utiliser d’agents de blanchiment, de rinçage ou d’assouplissant
- Ne pas sécher en machine
- Contrôler régulièrement l’état de propreté des bandes rétroréfléchissantes
Que faut-il retenir ?
La sélection du vêtement à haute visibilité doit tout d’abord dépendre des résultats de l’analyse des risques. La norme ISO 20471 définit les exigences requises.
Il existe 2 types de matières utilisées pour les équipements à haute visibilité :
- La matière fluorescente : permettant le contraste et une visibilité accrue de jour
- La matière rétroréfléchissante : renvoyant la lumière pour une visibilité de nuit
En fonction de la surface de ces matières utilisées, il existe 3 classes de vêtements de haute visibilité :
- Classe 1 : faible niveau de visibilité
- Classe 2 : niveau de visibilité intermédiaire
- Classe 3 : visibilité élevée
Pour approfondir
Pour en savoir plus sur le sujet, nous vous proposons une sélection d'articles sur les EPI.
![Les équipements de protection pour les femmes](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/278108/epi-pour-les-femmes.jpg)
Les équipements de protection pour les femmes
Loin d’être un effet de mode, le besoin en matière d’EPI pour femmes, au-delà d’un simple coup marketing, est une préoccupation réelle. Découvrez l'enjeu et l'évolution des EPI pour femmes dans notre articles.
Présentation des EPI
Il n’est pas aisé d’établir, de façon précise, un inventaire des risques auxquels les salariés sont exposés sur leur lieu de travail.Les EPI servent à prévenir ou à maîtriser les accidents de travail ou la survenue des maladies professionnelles. Mais alors, qu’est-ce qu’un équipement de protection individuelle ou EPI ?
![Présentation des EPI](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/277775/presentation-epi.jpg)
Produits associés
Gilets
Notre gamme de vêtements haute visibilité est conçue pour assurer la visibilité et la sécurité du personnel.
Vestes
Notre gamme de vestes de travail haute visibilité est conçue pour que vous restiez visible et protégé, et pour assurer votre sécurité.
Combinaisons
Les combinaisons sont dotées de bandes haute visibilité sur les bras, les jambes, la poitrine et les épaules pour vous rendre visible.
Sweats et polaires
Utilisez des vestes à capuche et des polaires haute visibilité pour rester au chaud et assurer votre sécurité dans votre environnement.