Bonnes pratiques pour déneiger
L’hiver approche avec son cortège de verglas, neige, froid et pluie. Ce mélange constitue un risque en extérieur pour tous les usagers. Déneiger les routes, les trottoirs et les allées est donc une pratique indispensable pour éviter les chutes et les accidents, en prévenant la formation de glace. Il est temps de sortir une pelle et du sel, voire de découvrir des alternatives plus écologiques. Petit tour d’horizon des bonnes pratiques pour déneiger à quelques semaines de l’hiver.
![Comment bien déneiger ? Déneiger en hiver](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/207418/bien-deneiger-le-guide.jpg)
Article publié le 01/12/2021
Pourquoi faut-il déneiger ?
Même si elle fait la joie des enfants, la neige entraîne des risques importants :
- L’amoncellement de neige sur les toits des immeubles ou des maisons pèse lourd : non seulement cela peut abîmer les bâtis anciens mais le risque d’accident lié aux chutes importantes de neige depuis un toit est réel.
- La neige associée au froid nocturne crée des plaques de verglas, qui sont dangereuses pour les piétons comme pour les conducteurs.
Déneiger relève parfois d'une obligation : certaines communes peuvent prendre un arrêté pour contraindre les particuliers et les professionnels à déneiger devant leurs locaux (article L 2122-28-1 du Code des collectivités territoriales). En l’absence d’arrêté municipal, la commune prend à sa charge les opérations de nettoyage et de déneigement sur tout le territoire de la commune. Votre responsabilité peut toutefois être engagée pour négligence en cas d’accident (par exemple, la neige tombe de votre toit sur la voiture d’un tiers et l'abîme).
Le déneigement consiste à déblayer la neige mais aussi à éviter le verglas. Il s’opère jusqu’à la limite du trottoir en faisant attention à ne pas obstruer les bouches d’égoût. Dans certaines villes très enneigées, des barres à neige sont imposées sur le toit des immeubles ainsi que l’enlèvement des glaçons et des stalactites formés au bord des toits. Cela permet d’éviter les chutes massives de blocs de neige depuis les immeubles.
Sans attendre les premiers flocons, la meilleure solution est encore d’anticiper l’hiver : par exemple, vous pouvez prévoir une bâche pour protéger votre voiture ou acheter un produit anti-givre à ajouter au lave-vitre. Cela évite d’être pris au dépourvu lors des premières chutes de neige, tout en permettant d’acquérir le meilleur matériel au meilleur prix et sans craindre les ruptures de stock.
Comment déneiger ?
Plusieurs méthodes traditionnelles, plus ou moins physiques, sont possibles. De nouvelles solutions apparaissent également pour lutter contre les effets néfastes de certaines solutions de déneigement classiques.
Déneiger avec une pelle
La pelle est conçue pour pousser et déplacer la neige. C’est donc l’outil idéal pour les voies d’accès, les entrées de parking et d’immeuble, ainsi que les chemins. La pelle doit permettre de déplacer de grands volumes de neige en un seul passage facilement, tout en étant légère et maniable. Pour garder votre pelle longtemps, vous pouvez privilégier un modèle avec une lame antirouille et un manche solide.
Si la neige est encore molle et récente, un simple balai peut suffire à dégager la voie, tandis qu’un grattoir est précieux en cas de verglas.
En maniant ces 3 outils indispensables, n’oubliez pas de faire attention à votre position et à votre dos. Déneiger manuellement une grande quantité constitue un véritable exercice physique, pour lequel vous devez être en forme.
En général, une opération de déneigement se déroule le matin. Certaines communes imposent des horaires, pour avoir les routes libérées avant 8 heures par exemple. En cas de chute de neige abondante, il est préférable d’intervenir dès que la neige arrête de tomber et, donc, cela peut se produire plusieurs fois par jour. En effet, plus la neige est récente, plus le déneigement est simple. Surveillez attentivement la météo pour être prêt à agir !
Déneiger avec du sel
Vous avez certainement entendu parler du salage des routes en hiver. Mais savez-vous pourquoi le sel fait fondre la neige ? C’est une réaction chimique due à la différence de température de solidification de l’eau pure et de l’eau salée. L’eau pure se solidifie à 0°C alors que l’eau contenant 10 % de sel se solidifie à -7°C. La concentration en sel fait varier la température de solidification : par exemple, si l’eau contient 23 % de sel, elle gèlera à -21 °C. En complément, les atomes du sel perturbent l’ordre des molécules de l’eau et rendent sa solidification plus difficile. Résultat : la neige salée ne se transforme plus en glace. Or, c’est bien la glace qui représente le réel danger d’accident.
Le sel de déneigement est peu différent de votre sel de table : c’est du chlorure de sodium. Le grain est seulement plus gros. Comme le sel classique, il doit être conservé à l’abri de l’humidité.
Avant d’épandre du sel de déneigement, vous devez vérifier les prévisions de température dans les prochains jours. Si une vague de froid très importante est annoncée (sous les -10 ou -15 °C), le sel risque de ne pas jouer son rôle. Il est alors inutile d’épandre du sel partout.
Le sel de déneigement peut être utilisé sur les chemins et les parkings, et ne produit pas de boue. L’avantage du sel est qu’il peut être utilisé à titre préventif comme curatif (avant, pendant ou après la chute de neige). Attention toutefois, il convient de déblayer les grosses couches de neige avant d’appliquer le sel de déneigement. Une grosse poignée de sel pour un mètre carré est suffisante (environ 20 g / m2). Pour les surfaces importantes, un épandeur à sel s’avère utile pour gagner du temps et mieux répartir le sel.
L’usage du sel est de plus en plus remis en cause. En effet, il abîme les plantes et les véhicules et est néfaste pour la peau des humains et des animaux. Il pollue la faune et la flore en modifiant la composition des nappes phréatiques. Il est donc préférable de :
- laver les pattes des chiens après une promenade sur une surface déneigée au sel,
- ne pas mettre de sel dans votre jardin,
- laver régulièrement votre voiture en hiver.
L’idéal est donc de saler moins mais saler mieux ou d’essayer les alternatives au sel !
Les alternatives pour déneiger
Face aux inconvénients du sel, plusieurs produits ont été testés et approuvés. Il est ainsi possible de mettre de la sciure, des copeaux de bois, du sable, de la cendre, des granulés ou des graviers sur le sol. L’idée est d’accrocher sous les chaussures ou les pneus pour limiter la glisse.
On voit apparaître également des mélanges de sel avec de la saumure, du sucre, du sable, des gravillons. Cela permet d’utiliser moins de sel.
Des étudiants en biologie industrielle ont fait preuve d’innovation ! Ils ont créé un produit à base de déchets agroalimentaires et de ressources végétales, dont l’efficacité pour déneiger est semblable au sel, mais sans impact négatif pour l’environnement.
Les professionnels s’équipent de petits chasse-neige, de souffleurs à neige, d’accessoires anti-neige pour les chariots élévateurs, etc. C’est sans doute exagéré pour les particuliers, sauf si vous avez de grands espaces à déneiger. En général, les particuliers se munissent d’une pelle, d’un balai et d’un sac de sel de déneigement (ou des alternatives indiquées ci-dessus) et le tour est joué !
Déneiger efficacement un trottoir, une route, un parking, son allée principale ou les abords de son lieu professionnel sécurise les déplacements. Vous connaissiez la pelle et le sel de déneigement mais vous pouvez désormais utiliser des alternatives. A tester selon vos besoins !
Pour approfondir
Découvrez d'autres sujets sur la sécurité au travail avec nos articles associés.
![Les vêtements de haute visibilité : le guide complet](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/194705/vetements-haute-visibilite.jpg)
Guide : Les vêtements de haute visibilité
Une certaine catégorie de travailleurs est amenée à exercer leur profession en partageant leur espace de travail avec des véhicules et ce quelles que soient les conditions, notamment météorologiques, jour pluvieux, brouillard, nuit etc... Ils sont ainsi exposés à de nombreux risques liés au manque de visibilité.
Marquage au sol : sécurisez vos locaux
La sécurité des collaborateurs au sein des locaux professionnels est une préoccupation phare. Réduire le nombre d’accident du travail, c’est augmenter d’autant la productivité mais c’est surtout préserver son capital le plus précieux : l’humain ! Le marquage au sol dans les entreprises est non seulement une obligation mais un levier majeur de la protection de vos équipes ! Explications.
![Sécurisez le quotidien de vos collaborateurs](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/276954/marquage-au-sol.jpg)
Produits associés
Sel de déneigement
Fabriqué conformément aux normes de l'industrie, ce sel blanc est une excellente solution pour faire fondre la glace et la neige.
Épandeur à sel
Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, cet épandeur à sel est une solution pour déglacer la neige et la glace pendant l'hiver.
Pelles et bêches
La pelle permet de déplacer de grands volumes de neige en un seul passage, facilement et efficacement.
Dégivreur
Mélange soluble d'alcools et de glycols pour éliminer rapidement la glace des surfaces.