Capteurs photoélectriques - Les 3 modes
Les principales fonctions de ce type de capteur consistent à détecter la présence ou l'absence d'un objet et de mesurer la distance par rapport à un objet. Dans le secteur de la fabrication, ils contribuent au bon fonctionnement des processus tout en fournissant des informations en temps réel qui peuvent être renvoyées aux unités centrales de traitement. Les capteurs photoélectriques et d'autres capteurs de proximité tels que les détecteurs inductifs, les capteurs capacitifs et les capteurs à ultrasons sont très répandus dans le secteur de l'automatisation.Leur capacité à détecter des objets sans aucun contact en font des outils qui conviennent parfaitement à l'industrie des procédés. Diverses formes de boîtiers, comme le cylindre, le bloc et le cube, déclinées en diverses tailles peuvent les accueillir. L'ingénieur est ainsi à même d'associer chaque partie du processus au capteur le mieux adapté.Le secteur industriel fait principalement appel à 3 grand types de capteurs photoélectriques : à réflexion directe, rétro-réfléchissant et à diffusion.
![Les 3 modes des capteurs photoélectriques Les capteurs photoélectriques](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/200265/capteurs-photoelectriques-3-modes.jpg)
Article publié le 26/03/2020
Capteurs type barrage
On estime que les capteurs de type barrage sont les plus fiables de tous. Le principe repose sur deux boîtiers distincts : un pour l'émetteur et un pour le récepteur, un faisceau de lumière continu étant projeté du transmetteur au réception. Chaque fois qu'un objet passe entre les deux boîtiers, il interrompt le faisceau lumineux, ce que le récepteur indique par l'émission d'un signal électrique en sortie. Les capteurs de type barrage sont capables de détecter pratiquement n'importe quel objet, quelle que soit la couleur ou le mouvement angulaire, et ils conviennent à la détection sur les longues distances.
À prendre en considération
Pour un capteur photoélectrique de type barrage, il est crucial d'aligner le transmetteur et le récepteur avant toute opération. Il est donc nécessaire de les disposer face à face, chacun sur un point d'installation précis. Plus la distance entre les deux boîtiers grandit et plus leur alignement prend de l'importance.
![Capteur photoélectrique de type barrage Capteur de type barrage](https://uk.rs-online.com/euro/img/site/campaigns/iz/April-Photoelectric2.jpg)
Capteurs rétro-réfléchissants
L'installation des capteurs rétro-réfléchissants est plus simple et demande moins de temps que celle des capteurs à réflexion directe, et c'est pour cela qu'ils jouissent d'une certaine popularité dans le secteur industriel. Un même boîtier contient à la fois le transmetteur et le récepteur et la seule contrainte consiste à placer le réflecteur en face du capteur. Le principe est semblable à celui de la réflexion directe, à savoir que toute interruption du faisceau lumineux entre l'émetteur et le récepteur produit la détection. Le réflecteur renvoie le faisceau lumineux au capteur, et lorsqu'un objet interrompt le faisceau par sa présence, le capteur émet un signal électrique en sortie.
À prendre en considération
La détection d'objets hautement réfléchissants comme les boîtes en aluminium nécessite des capteurs dotés de filtres polarisants. De nombreux capteurs disposent de filtres polarisants mais il convient toujours de vérifier. Ces capteurs sont capables de distinguer la lumière réfléchie par une boîte en aluminium de celle provenant du réflecteur. Le filtre présent sur le récepteur l'empêche de reconnaître la lumière réfléchie par une boîte, et le capteur est ainsi en mesure de détecter la présence de canettes. Lors de l'utilisation de capteurs polarisés, vérifiez que le réflecteur est également de type polarisé. Il existe par ailleurs des capteurs rétro-réfléchissants spécifiquement conçus pour la détection d'objets transparents.
![Capteur photoélectrique rétro-réfléchissant Capteur rétro-réfléchissant](https://uk.rs-online.com/euro/img/site/campaigns/iz/April-Photoelectric4.jpg)
Capteurs à réflexion directe
Les capteurs à diffusion sont très faciles à installer puisqu’un seul dispositif doit être installé. L'émetteur et le récepteur sont en effet tous deux contenus dans le même boîtier. Contrairement aux capteurs rétro-réfléchissants, les capteurs à diffusion n'ont pas besoin d'un réflecteur pour fonctionner. Les Capteurs à réflexion directe utilisent une plage de détection prédéterminée, prévue pour inclure la réflexion de l'objet cible. L'émetteur envoie un faisceau de lumière continu qui, après avoir touché la cible, est réfléchi dans tous les sens. Le récepteur reçoit et reconnaît une partie de la lumière réfléchie et envoie ensuite un signal électrique en sortie.
À prendre en considération
Il est possible d'instaurer une distance de détection grâce aux capteurs avec suppression de l'arrière plan. Ce type de capteur est particulièrement utile dans l'industrie car il permet d'ignorer les objets réfléchissants en arrière-plan. Ainsi, seuls sont détectés les objets se trouvant à la distance de détection. L'industrie fait un usage massif des capteurs pour contrôler tous les aspects de la production. De grandes marques comme Omron, Schneider, Pepperl & Fuchs, Erwin Sick, Baumer et Turck Banner, pour n'en citer que quelques-unes, ne cessent de développer de nouveaux capteurs afin de répondre à la demande croissante de l'industrie. Des boîtiers plus petits et des temps de réponse plus courts, combinés à de meilleures fonctionnalités sont autant d'éléments qui permettent d'accroître l'étendue des applications, avec en retour des processus d'automatisation plus efficaces. Les capteurs sont en première ligne de l'automatisation et pour les ingénieurs spécialisés dans les systèmes de commande, les capteurs ne cesseront jamais d'être les yeux et les oreilles des procédés industriels.
![Capteur photoélectrique à réflexion directe Capteur à réflexion directe](https://uk.rs-online.com/euro/img/site/campaigns/iz/April-Photoelectric4.jpg)
Pour approfondir
Une sélection d'articles pour que vous puissiez continuer votre lecture.
![Les caractéristiques essentielles aux capteurs IoT](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/248758/usage-des-capteurs-iot.jpg)
Les caractéristiques essentielles aux capteurs IoT
Une application IoT met en œuvre un appareil qui intègre des facultés de communication avec un système de contrôle ou d’analyse logicielle situé à distance. Ainsi à partir de l'application logicielle appropriée déployée sur un smartphone, un PC ou une tablette connectés à Internet, son utilisateur pourra visualiser l'état de l'appareil, le contrôler ou surveiller les indicateurs de performance obtenus par le traitement des données collectées.
Qu'est-ce qu'un capteur IoT ?
Dans l’univers de l’internet des objets, les capteurs jouent un rôle essentiel. Grâce à eux, il est possible d’améliorer la productivité et la rentabilité de son entreprise avec des objets intelligents. Une véritable révolution pour les industries et d’autres domaines ! Alors, qu’est-ce qu’un capteur IoT et quelle utilité pour les technologies connectées ?
![Qu'est-ce qu'un capteur IoT ?](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/234062/capteur-iot-presentation.jpg)
Éléments associés
Accessoires capteurs
Une vaste gamme d'accessoires pour capteurs photoélectriques permettant de prendre en charge et d'améliorer la fonction de ces capteurs.
Capteurs photo
Détection et mesure des objets/quantités en émettant un champ/faisceau de rayonnement électromagnétique. 3 modes majeurs pour vos besoins