Créer une ambiance lumineuse en consommant moins
70%, c'est la réduction de budget sur le poste éclairage que vous pouvez viser si vous êtes capable d'optimiser votre gestion de la lumière, selon une étude de l’Ademe, l'Agence de la transition écologique. En matière de lumière, l'efficacité s'est parfois opposée à la responsabilité. Or, les innovations technologiques, et notamment le développement des LED, ont changé la donne. Aujourd'hui, il est possible de créer une bonne ambiance lumineuse dans un bâtiment tout en consommant moins d'énergie. Une approche durable et responsable qui fait du bien à la planète et à vos finances. Pour en savoir plus, voici nos conseils et bonnes pratiques à suivre.
![Créer une bonne ambiance lumineuse Comment créer une bonne ambiance lumineuse en consommant moins ?](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/186604/comment-creer-une-bonne-ambiance-lumineuse.jpg)
Article publié le 07/10/2021
Passez en mode LED
Il fut une époque où les lampes halogènes étaient les stars des entreprises grâce à leur éclairage très puissant. Très gourmandes en énergie, elles ne sont aujourd'hui plus fabriquées et ont été remplacées par les lampes basse consommation et les lampes à LED. Ces dernières disposent d'une forte efficacité énergétique grâce à un éclairage puissant, un coût moindre et une durée de vie bien supérieure aux lampes traditionnelles. Et elle a aussi d'autres avantages :
- Les ampoules LED ne chauffent pas et ne dégagent pas de chaleur.
- Elles possèdent un allumage instantané à 100% en matière de clarté.
- Elles sont vendues dans de nombreux design selon vos besoins pour créer des ambiances dans votre bureau.
- Elles sont indispensables pour faire des économies tout en participant à la réduction de votre empreinte carbone.
Pour un confort visuel optimisé, la lumière indirecte grâce aux LED vous permet d'aménager des lieux de travail agréables et bien éclairés. Il faut ainsi la considérer dans vos projets selon vos besoins :
- La lumière d'ambiance vient donner vie à votre intérieur grâce à des appliques murales ou des lampes à poser capables de créer des ambiances selon les bureaux et les pièces en complément de la lumière naturelle.
- La lumière fonctionnelle vient éclairer une zone précise avec une lumière souvent directionnelle. Le but est de servir un objectif pour accomplir une tâche particulière et ponctuelle.
- La lumière d'appoint ajoute charme, élégance et subtilité dans un bureau. Souvent, on ne la remarque pas, mais elle est pourtant indispensable pour mettre en valeur une décoration ou des détails architecturaux par exemple.
Éclairer uniquement quand c'est nécessaire
Pour optimiser votre budget et votre éclairage, il est nécessaire de responsabiliser vos équipes. Vous pouvez les encourager à éteindre les lumières dans les bureaux et salles de réunion quand il n'y a plus personne. Quelques minutes d'éclairage inutile peuvent vous coûter cher à la fin de l'année.
Pour y parvenir, il existe différentes options comme une formation sur l'éco-éclairage et le développement durable, une affichette posée à proximité de la salle, ou des appareils et dispositifs capables d'assurer l’extinction automatique des lampes (détecteur de présence, minuterie, programmateur d’extinction la nuit et le week-end). Certains détecteurs couplés à des scénarios d'automatisation peuvent ainsi éclairer des pièces uniquement à partir d'une certaine heure ou si une personne est présente, ou encore selon la luminosité de la pièce. Grâce à l'IoT (internet des objets), il est aussi possible de connecter vos lampes et ampoules afin de personnaliser l'éclairage de façon fine, selon les préférences individuelles de vos équipes.
Optimisez votre espace
La manière dont vos bureaux sont aménagés peut tout changer en matière d'éclairage et de luminosité. En effet, le but est ici d'optimiser la portée de l'éclairage naturel afin de mieux profiter de la lumière du jour. Pour cela, installez les postes de travail à proximité des fenêtres, sans pour autant les coller à ces dernières. Laissez toujours un espace de circulation. En effet, si vous aurez sans doute plus de lumière, selon la qualité de votre isolation, vos équipes risquent d'avoir froid en hiver et trop chaud en été.
Dégagez les fenêtres de ce qui fait obstacle à l’éclairage naturel (plantes, affichages, armoires, etc.) afin de laisser passer un maximum de lumière. Enfin, pour optimiser la luminosité, privilégiez des peintures claires pour les murs. C'est l'occasion de rafraîchir votre espace de travail et de disposer d'une lumière de meilleure qualité. N'oubliez pas que l’éclairage naturel, en plus d’économiser l’énergie, contribue à réduire la fatigue oculaire des travailleurs.
En combinant lumière naturelle et artificielle, vous pouvez créer des ambiances propices au travail dans vos locaux tout en ayant une consommation énergétique responsable. Détecteurs de mouvements, lampes intelligentes, lumière LED… autant d'options à explorer pour une lumière parfaite dans votre bureau.
Pour approfondir
Pour en savoir plus sur la maintenance, nous vous proposons une sélection d'articles associés.
![Éclairage des postes](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/184827/poste-de-travail-eclairage.jpg)
Éclairage des postes
L’éclairage est un élément important dans un espace de travail. Si vous êtes responsable QHSE ou ingénieur de maintenance, le confort et la sécurité de vos collègues en matière d’éclairage est une de vos missions. Dans ce mini-guide, vous trouverez une tonne d’informations utiles pouvant vous aider à améliorer la qualité de l’éclairage dans votre entreprise.
Pourquoi bien éclairer son bureau ?
Une pièce, une lampe et un interrupteur. La lumière est plutôt quelque chose de facile à gérer, non ? Pourtant, ce n'est pas si simple, car bien choisir sa lumière est important. C'est un sujet technique et souvent méconnu. En effet, la lumière n'a pas qu'une fonction utilitaire : elle doit aussi habiller et donner vie.
![Pourquoi bien éclairer son bureau est-il essentiel ?](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/186600/pourquoi-bien-eclairer-bureau.jpg)
Services et produits associés
Ampoules LED
Très basse consommation d'énergie, choisir des ampoules LED en remplacement des technologies précédentes fait économiser de l'électricité.
Capteurs PIR
Les capteurs PIR (infrarouge passif) mesurent la lumière infrarouge (IR) rayonnant d'objets en mouvement qui émettent de la chaleur.
Tubes LED
Les lampes à tube à LED requièrent peu ou pas d'entretien. Les tubes lumineux à LED standard durent entre 20 et 30 ans.
Minuteries
Un commutateur de temps est un temporisateur préréglé qui commande à son tour un commutateur électrique.