Éclairage au travail : 5 bons réflexes à adopter
Des yeux qui piquent en fin de journée, des maux de tête fréquents, une fatigue quotidienne ? Et si cela provenait d’un mauvais éclairage au travail ? Depuis 40 ans, l’éclairage est considéré comme un aspect essentiel du bien-être et de la santé au travail. Pour y voir clair, adoptez nos 5 réflexes pour repenser l’éclairage de votre poste de travail.
Article publié le 08/10/2021
Identifier les risques
La santé au travail peut être impactée par les conséquences d’un mauvais éclairage. Les nuisances lumineuses se manifestent notamment par le rayonnement (avoir une lampe nue dans son champ visuel), l’intensité (éclairage intensif ou trop faible) et le contraste de la lumière (effet stroboscopique ou zone d’ombres).
Résultats ? Une baisse de l’acuité visuelle, la diminution du champ visuel, la baisse de la vision du relief ou de la perception des couleurs. Et, à terme, une fatigue physique et intellectuelle. En effet, l’organisme compense alors par des efforts inutiles et s’épuise : se protéger des éblouissements, forcer l’attention pour percevoir des détails ou cligner des yeux trop fréquemment. Or, en plus de la santé, une fatigue importante entraîne un risque pour la sécurité des salariés.
Depuis 1983, la réglementation française s’intéresse à la prévention des risques liés aux nuisances visuelles au travail (aujourd’hui reprise dans les articles R 4223-1 et suivants du Code du travail).
Bien positionner les éclairages
Premier point : si vous travaillez sur ordinateur dans une pièce munie de fenêtres, vous devez positionner votre écran de manière perpendiculaire à la source lumineuse. La tentation est grande d’installer votre bureau sous une fenêtre mais cela se révèle une très mauvaise idée pour vos yeux. Pour profiter de la vue et détendre vos yeux, vous tournerez la tête à 90°. En plus, cela détendra vos cervicales !
Second point : choisissez des surfaces de travail adaptées afin d’éviter les réflexions de lumière indésirables : vous éviterez ainsi les bureaux laqués ou les revêtements brillants. Adoptez une surface mate pour ne pas être ébloui. La taille compte aussi ! Pour pouvoir poser une lampe derrière son ordinateur ou à côté, il faut un bureau suffisamment grand afin d’éviter de placer la lumière directement vers soi.
Enfin, les sources de lumière indirecte sont meilleures pour le confort des yeux. Un éclairage indirect se reflète d’abord sur une surface avant d’atteindre la rétine. Plus diffus, il est moins agressif. C’est le cas de tout éclairage dont l’ampoule est masquée par une applique, un abat-jour ou un meuble. Elle peut remplacer la lumière naturelle lorsque celle-ci est absente.
Multiplier les sources lumineuses
Quel que soit votre poste de travail, en bureau ou en atelier, la première règle est de multiplier les sources d’éclairage. L’éclairage naturel est bien sûr le plus agréable alors profitez de vos fenêtres. On ajoute un éclairage général comme un plafonnier en évitant une lumière directe. Cette source de lumière zénithale va créer des zones d’ombres au niveau de l’espace de travail. Aussi, on ajoute des éclairages au niveau du poste de travail comme des lampes de bureau, si possible orientables. On peut aussi ajouter des LED sous forme de spots ou de guirlandes lumineuses pour égayer son bureau.
Choisir le bon éclairage
Vous croyez que choisir son éclairage est simple ? Vous devez veiller autant à la quantité qu’à la qualité de l’éclairage. L’éclairage se sélectionne aujourd’hui en fonction de la chaleur et de la puissance.
Depuis plusieurs années, les LED (lampes électroluminescentes) ont remplacé les vieilles ampoules à filament tungstène: plus économes, plus durables, plus diversifiées, elles multiplient les points forts. Gardez en tête que la facture d’électricité reste à votre charge en cas de télétravail !
Des éclairages adaptés aux rythmes de l’organisme humain ont vu le jour, avec les lampes biodynamiques dont la couleur change en fonction des moments de la journée. Par exemple, on sait que la lumière bleue est néfaste en fin de journée et peut empêcher de trouver le sommeil.
Pour les fans d’innovation, on trouve désormais des lampes connectées pilotées avec son smartphone.
Bonus : 3 unités de mesure à connaître pour choisir son éclairage
- Lux : c’est l’unité d’éclairement d’une surface. Le Code du travail prévoit que les locaux professionnels bénéficient d’un minimum de 120 lux.
- Kelvin : il mesure la température de couleur de l’éclairage. Pour bien éclairer un bureau, un éclairage chaud et naturel avec une température autour de 3 000 k est satisfaisant.
- IRC (indice de rendu des couleurs) : un indice de 100 correspond à la lumière naturelle. Il faut donc s’en approcher et, sur le lieu de travail, un minimum de 80 est requis.
Personnaliser son éclairage au travail
Enfin, l’éclairage se personnalise en fonction du travailleur et de sa mission. En effet, le besoin en lumière est différent à 20 ans et à 40 ans. Plus on vieillit, plus l’éclairage doit être lumineux. Plus le travail est méticuleux, plus le flux lumineux par surface en lux doit être élevé. Si on compte en moyenne 300 lux pour un travail dans le tertiaire, Une activité de précision comme l’horlogerie demandera de son côté 1 500 lux.
La clé est donc la possibilité de personnaliser son éclairage au travail. C’est tout simple : puis-je déplacer la lampe de bureau parce que je suis gaucher ? Puis-je augmenter l’éclairage parce que j’ai plus de 50 ans ? Chaque détail compte pour la santé et le confort, vu le temps que nous passons chaque jour sur notre poste de travail.
Pour approfondir
Pour en savoir plus sur le sujet, nous vous proposons une sélection d'articles associés.
Éclairage : les 3 facteurs à prendre en compte
Vous prévoyez d’installer des luminaires dans vos locaux prochainement ? Ne vous fiez pas seulement à la puissance de l’éclairage. L’éclairage des locaux de travail doit répondre, en effet, à de nombreuses exigences. Faciliter les actions quotidiennes, assurer le bien-être et le confort visuel, permettre d’éviter les erreurs et booster la productivité en entreprise… Tout cela doit être rendu possible par l’éclairage ! Dès lors, comment savoir si l’éclairage choisi est suffisant ?
Pourquoi bien éclairer son bureau est-il essentiel ?
Une pièce, une lampe et un interrupteur. La lumière est plutôt quelque chose de facile à gérer, non ? Pourtant, ce n'est pas si simple, car bien choisir sa lumière est important. C'est un sujet technique et souvent méconnu. En effet, la lumière n'a pas qu'une fonction utilitaire : elle doit aussi habiller et donner vie. En ce sens, le style et la qualité de la lumière ne sont pas accessoires, car ils peuvent impacter l'ambiance de travail, mais aussi la productivité et la santé des travailleurs.
Produits associés
Ampoules LED
Les ampoules à LED utilisent en moyenne 90 % moins de puissance que les ampoules à incandescence. Découvrez notre offre.
Lampes bureau
Un éclairage correct réduit la fatigue visuelle. Découvrez notre gamme de lampes de bureau.
Lampe machine-outil
Ecoénergétique et de haute qualité. A utiliser pour l'inspection visuelle précise des machines et des instruments.
Panneaux LED
Les lampes de panneau à LED offrent une alternative économique aux luminaires modulaires traditionnels. Découvrez notre gamme.