Qu'est-ce que la GMAO ?
Toutes les usines du monde doivent mettre en place une stratégie de maintenance. À partir du moment où un outil, un appareil ou une machine joue un rôle dans le processus de production et de création de valeur, il faut en prendre soin avec un service de maintenance adapté. Alors que la transformation digitale joue un rôle important dans le monde de la maintenance 4.0, la GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) en est l'outil essentiel.
Ce n'est d'ailleurs pas uniquement un logiciel, mais une démarche et un état d'esprit qui intègrent l'ensemble de vos processus internes, de la gestion des stocks des pièces détachées à la maintenance prédictive en passant par une traçabilité exemplaire. Entre culture de la qualité et logiciel de gestion, bienvenue dans le monde de la gestion de maintenance assistée par ordinateur.
Article publié le 29/04/2021
La GMAO : retour aux fondamentaux
Il s’agit d’une stratégie de maintenance qui repose sur l’utilisation d’un logiciel afin d'optimiser la planification, le suivi et l’organisation des interventions sur les équipements et machines d’un site industriel. Il remplace ainsi les fiches papier qui se perdent ou qui nécessitent une double saisie, ou les tableurs Excel sujets aux erreurs humaines ou aux problèmes de sauvegarde et d'accès.
Une solution de GMAO est dite offensive ou proactive. Parce qu'elle collecte en temps réel les données issues de vos machines (avec ou sans capteurs IoT spécifiques), elle vient appuyer les efforts de vos techniciens de maintenance en situation de mobilité.
On utilise beaucoup la GMAO en matière de maintenance prédictive, bien qu'elle puisse aussi s'intégrer dans le cadre d'une maintenance corrective ou préventive. À partir d'un simple terminal numérique (ordinateur, tablette ou téléphone) vos équipes savent quels équipements ont été contrôlés quand, quelles ont été les interventions requises, quelles sont celles à traiter en priorité et comment organiser le travail de maintenance plus efficacement.
Pourquoi mettre en place une GMAO ?
La réponse est simple : pour gagner du temps et de l'argent ! Une solution de GMAO facilite le travail de maintenance, vous fait gagner en productivité et réduit la fréquence et la durée des périodes d’arrêt des machines ou des lignes de production. Dans le détail, cela vous permet :
- D'intervenir uniquement lorsque cela est nécessaire dans le cadre d'une maintenance prédictive.
- D'avoir une vision holistique sur l'état de votre parc industriel afin de mieux anticiper d'éventuels investissements futurs.
- De gérer les interventions correctives plus rapidement et de compiler les données pertinentes pour des tableaux de bord indispensables afin de prendre les bonnes décisions.
- De gérer les plannings, les expertises et les disponibilités de vos équipes de maintenance.
- De gérer plus efficacement vos stocks et vos achats pour des interventions assistées par ordinateur qui doivent être rapides, anticipées et les moins dérangeantes possibles.
- De mieux maîtriser les coûts de la maintenance et d'avoir une traçabilité unique sur l'ensemble des interventions (indispensable pour un audit ou justifier certains choix techniques).
Comment choisir une GMAO ?
Choisir une GMAO est une décision qui est à la fois un enjeu de transformation digitale, culturelle et humaine. Parce qu'elle doit s'intégrer dans votre ERP ou votre système d'information existant, il est important de structurer votre processus de choix. Un travail pluridisciplinaire en 3 grandes étapes :
Phase 1 : constituez votre équipe
Il faut penser aux différentes personnes qui seront amenées à interagir avec le logiciel de GMAO pour recueillir leurs besoins, obtenir l'adhésion et accompagner le changement. Il est indispensable de consulter :
- Les administrateurs techniques et les responsables de la maintenance.
- Les techniciens qui utiliseront la GMAO : leur avis sur les fonctionnalités, la facilité d'utilisation et leur capacité à adopter le logiciel est crucial.
- Les opérateurs qui jouent un rôle important dans le processus de demande d'intervention en cas de problèmes ou de dysfonctionnements.
- Les responsables de la gestion des stocks.
- L'équipe technique pour faciliter le déploiement de la GMAO.
Phase 2 : définissez vos objectifs
Vous ne pouvez pas trouver la bonne solution si vous ne connaissez pas les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Il est donc indispensable de bien définir vos besoins et vos objectifs à court et à long terme, comme :
- Quel est le plus gros problème ou la plus grande frustration de votre équipe de maintenance ?
- Quels sont les indicateurs clés de performance ou les objectifs de maintenance que vous souhaitez atteindre ?
- Quelle stratégie de maintenance utilisez-vous actuellement et quelle stratégie souhaitez-vous utiliser à l'avenir ?
- Quelle est la charge de travail quotidienne de votre équipe de maintenance ?
Phase 3 : évaluez vos options
Des logiciels de GMAO, il en existe des dizaines. Pour établir votre short-list et faire le bon choix, il est important d'avoir une approche très structurée. Avez-vous répondu aux questions suivantes dans votre cahier des charges ?
- Pouvez-vous mesurer la performance de vos actifs ?
- Quel est votre calendrier (ou vos contraintes temporelles) ?
- Disposez-vous des bonnes ressources et systèmes informatiques ?
- Quels sont les systèmes et processus en place pour favoriser l'adoption d'un nouveau logiciel ?
La GMAO est un outil indispensable pour rationaliser, optimiser et améliorer votre maintenance. Nourrie aux données, votre solution constitue l'alliée indispensable de votre transformation digitale et de son évolution vers une maintenance 4.0.
Pour approfondir
Pour approfondir vos connaissances sur la GMAO, nous vous proposons ces différents contenus.
9 technologies révolutionnant les lignes de production
L’un des principaux défis dans l’industrie de demain est de migrer vers la maintenance prédictive. Cette méthode est plus efficace car elle se base sur le remplacement des pièces lorsqu’elles présentent des signes physiques de rupture. Découvrez en plus avec notre infographie vous présentant le top 9 des nouvelles technologies qui y sont associées.
La maintenance connectée, est-ce une réalité ?
La digitalisation des outils de production progresse au fur et à mesure du renouvellement du parc de machines et du développement des applications IoT pour l’industrie. L’une des principales problématiques rencontrées par les entreprises franchissant le pas vers l’usine du futur est la gestion des compétences.
Produits associés
RS@MAINT
RS@MAINT est un process complet du capteur IoT à la GMAO pour une maintenance prédictive et une excellence opérationnelle.
Passerelle
La passerelle compatible avec la technologie MobiusFlow ® de RS Pro transforme vos données en avantage commercial.
Capteurs XIOT
Le capteur utilise la transmission sans fil pour recueillir des données à partir d'un équipement distant et les utiliser sur des dispositifs
Kit de démarrage IoT
Ce système est utilisé pour surveiller et améliorer le fonctionnement et la santé des machines et des usines.