Vue d'ensemble des technologies de détection
Les technologies de détection couvrent un large éventail d'options de détection, les plus communes étant les détecteurs inductifs, les capteurs photoélectriques, les capteurs capacitifs et les capteurs à ultrasons. Le choix du bon capteur dépend principalement de l'application qui doit en être faite. De manière générale, le choix du capteur fait cependant intervenir d'autres considérations. Dans le cas où il vous faut un détecteur inductif, par exemple, la seconde question que vous devez vous poser est de déterminer le type de sortie dont vous avez besoin : NPN ou PNP ?
![Explication des technologies de détection Les technologies de détection](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/200354/comprendre-les-technologies-de-detection.jpg)
Article publié le 31/03/2020
Pour bien se lancer dans les technologies de détection
Quelle est la différence entre les deux ? Eh bien il vous faut commencer par déterminer la région géographique dans laquelle le capteur va être utilisé. L'utilisation du NPN est répandue en Asie, dans la mesure où il s'agit du type de sortie qui prédomine, tandis qu'on retrouve le PNP davantage utilisé en Europe. Voilà une information utile, certes, mais la vraie question est de savoir s'il vous faut une sortie "collecteur" ou une sortie "source".
Les transistors sont utilisés dans la sortie d'un capteur et ils sont soit NPN, soit PNP:
- Les NPN sont des capteurs "collecteurs" : ils laissent le courant circuler dans le capteur et vers V-.
- Les PNP sont des capteurs "sources" : ils laissent le courant circuler dans le capteur à partir de V+.
![Représensations du NPN et PNP Schémas NPN et PNP](https://uk.rs-online.com/euro/img/site/campaigns/iz/transistor-npn-pnp.jpg)
Sortie NPN
La charge est connectée à la sortie de commutation et V+, V+ sert donc de point de mesure. Un changement de l'état du signal active le transistor, le courant circule depuis V+ à travers la charge puis le transistor en direction de V-, et ferme ainsi le circuit.
Sortie PNP
La charge est connectée à la sortie de commutation et V-, V- sert donc de point de mesure. Un changement de l'état du signal active le transistor, le courant circule depuis V+ à travers le transistor puis la charge en direction de V-, et ferme ainsi le circuit.
Pour mieux comprendre le comportement d'un capteur, il faut l'imaginer comme un interrupteur.
Commutation négative NPN
![Capteur NPN Capteur NPN](https://uk.rs-online.com/euro/img/site/campaigns/iz/transistor-npn-negative.jpg)
Avec un capteur NPN, la commutation se produit sur la patte -V. La patte +V fait le lien entre le dispositif et le capteur. Une alimentation +V permanente est connectée au dispositif devant être activé, un PLC ou relais par exemple. Lorsque le capteur est activé, il branche la patte -V et ferme le circuit. Le courant circule à travers le transistor du capteur dans le dispositif et l'allume ou en change l'état.
Commutation positive PNP
![Capteur PNP Capteur PNP](https://uk.rs-online.com/euro/img/site/campaigns/iz/transistor-pnp-positive.jpg)
Avec un capteur PNP, la commutation se produit sur la patte +V. La patte -V fait le lien entre le dispositif et le capteur. Une alimentation -V permanente est connectée au dispositif devant être activé, un PLC ou relais par exemple. Lorsque le capteur est activé, il branche la patte +V et ferme le circuit. Le courant circule à travers le transistor du capteur dans le dispositif et l'allume ou en change l'état.
À RETENIR: si le courant continu a un V+ commun, il faut un capteur à sortie NPN. // si le courant continu a un V- commun, il faut un capteur à sortie PNP.
Commutation positive PNP
Les capteurs sont généralement décrits par la tension que le fil de transmission présente lorsque l'entrée est branchée. Un capteur PNP a ainsi un signal qui "devient positif" lorsque le capteur a besoin de signaler un état actif (ON). Un capteur NPN a un signal qui "devient négatif" lorsqu'il est actif (ON). Le PNP est parfois considéré comme une option plus sûre dans la mesure où un défaut de terre peut amener un capteur NPN à transmettre un faux signal de commutation. Pour mieux comprendre le comportement de l'électronique d'un capteur, il faut imaginer le capteur comme un interrupteur.
![Capteurs NPN et PNP NPN et PNP](https://uk.rs-online.com/euro/img/site/campaigns/iz/transistor-sensor-1.jpg)
Connexion à un PLC
Lorsqu'un capteur est connecté à l'étage d'entrée d'un PLC, l'étage d'entrée détecte l'état dans lequel se trouve le capteur (actif ou inactif), mais il doit être du même type que le capteur. Lorsqu'un capteur PNP est connecté à une entrée PNP, le courant circule du capteur vers l'entrée. Cela signifie qu'à mesure que le capteur PNP délivre le courant, l'entée PNP doit recevoir le courant. Alternativement, un capteur NPN reçoit le courant tandis que l'entrée PNP délivre le courant.
![Connexion à un PLC Connexion à un PLC](https://uk.rs-online.com/euro/img/site/campaigns/iz/transistor-sensor-2.jpg)
Pour approfondir
Une sélection d'articles pour que vous puissiez continuer votre lecture.
![Capteurs photoélectriques - Les 3 modes](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/200265/capteurs-photoelectriques.jpg)
Capteurs photoélectriques - Les 3 modes
Les principales fonctions de ce type de capteur consistent à détecter la présence ou l'absence d'un objet et de mesurer la distance par rapport à un objet. Dans le secteur de la fabrication, ils contribuent au bon fonctionnement des processus tout en fournissant des informations en temps réel qui peuvent être renvoyées aux unités centrales de traitement.
Innovations bouleversant les lignes de production
L’un des principaux défis dans l’industrie de demain est de migrer vers la maintenance prédictive. Cette méthode est plus efficace car elle se base sur le remplacement des pièces lorsqu’elles présentent des signes physiques de rupture. Découvrez en plus avec notre infographie vous présentant le top 9 des nouvelles technologies qui y sont associées.
![Innovations bouleversant les lignes de production](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/200254/9_innovations-pour-la-maintenace-lignes-prod.jpg)
Éléments associés
Capteurs inductifs
Les capteurs inductifs sont un type de capteurs qui permettent la détection sans contact d'objets métalliques de 0 à 60 mm.
Capteurs photoélect
Les capteurs photoélectriques ou détecteur photoélectriques détectent/mesurent des objets physiques grâce à un rayonnement électromagnétique
Capteurs infrarouges
Les capteurs à infrarouge (IR) sont des dispositifs pour détecter/mesurer la lumière avec une longueur d'onde dans le spectre IR (> 700 nm)
Capteurs capacitifs
Les capteurs de proximité capacitifs sont un type de capteur capable de détecter des matériaux métalliques et non métalliques.