Pourquoi assurer la traçabilité métrologique ?
La traçabilité métrologique joue un rôle important dans la mesure, car c'est le meilleur moyen de comprendre la performance d'un instrument et d'évaluer sa précision. Dans le monde de la métrologie, un écart, aussi minime soit-il, peut avoir des conséquences importantes en bout de chaîne, lorsqu'un ouvrier doit mesurer un équipement pour collecter des données qui serviront à prendre des décisions importantes. C'est justement là où le rôle de la traçabilité métrologique est important. Cette chaîne d’étalonnage part d'une référence unique qui s'étend ensuite à toute une hiérarchie d’étalons, pour se terminer par le résultat de mesure. Explications.
Article publié le 12/10/2021
Pourquoi assurer la traçabilité métrologique des résultats de mesure ?
Selon le VIM (Vocabulaire International de Métrologie), la traçabilité métrologique se définit comme étant « la propriété d'un résultat de mesure selon laquelle ce résultat peut être relié à une référence par l'intermédiaire d'une chaîne ininterrompue et documentée d'étalonnages dont chacun contribue à l'incertitude de mesure. » Cette méthode est indispensable pour obtenir des résultats conformes, historiques, et comparables.
Pour des résultats conformes, exacts et documentés
Comment savoir si une température mesurée sur une machine dans une ligne de production est bien la bonne ? Pour comparer des données, il est indispensable de disposer d’une référence commune ou d’un étalon commun ainsi que des incertitudes. Une chaîne de traçabilité métrologique est définie par l'intermédiaire d'une hiérarchie d'étalonnage. Il existe donc différentes étapes qui partent de l'étalon SI jusqu'à l'appareil de mesure :
- étalon SI ;
- étalon national ;
- étalon des laboratoires accrédités ;
- étalon des normes industrielles ;
- appareil ou moyen de mesure.
Cette méthode permet d'obtenir une chaîne d'étalonnage ininterrompue et documentée reliée à l'unité SI. Il est important de garder en tête que plus il y a d'étapes d'étalonnage entre l'unité SI et l'appareil de mesure, plus l'incertitude de mesure est élevée. Pour les mesures très exigeantes, il est donc toujours préférable d'avoir une chaîne de traçabilité des étalonnages qui soit aussi courte que possible.
D'autre part, ce travail de traçabilité métrologique est exigé par certaines normes et standards de qualité, comme c'est le cas avec ISO 9001. Ainsi, il s'agit d'une exigence lorsqu'elle est considérée comme un élément essentiel visant à donner confiance dans la validité des résultats de mesure.
Pour des résultats historiques et cohérents
Si vous mesurez un poids ou une pression depuis 10 ou 15 ans sur la même ligne de production. Les données collectées sont utiles pour montrer une tendance significative en lien avec la production, que ce soit en termes de conformité ou pour mesurer l'usure d'un équipement à des fins de maintenance prédictive par exemple. Cependant, cette interprétation des données n’est acceptable que si les mesures de ces dernières années se réfèrent réellement à la même référence. La traçabilité métrologique vous permet de confirmer qu'une mesure réalisée en 2005 est donc aussi fiable qu'une mesure de 2012 ou de 2020.
Pour confronter des résultats provenant de sources différentes
Imaginons qu'un produit vous est envoyé par un fournisseur. À son arrivée, vous le mesurez et constatez qu'il ne dispose pas des caractéristiques attendues. Dès lors, comment savoir si ce sont vos mesures ou celles du fournisseur qui ne sont pas les bonnes ? À partir du moment où elles ne se réfèrent pas à la même référence, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas traçables sur le plan métrologique, il est impossible de juger objectivement si l’objet satisfait aux exigences spécifiées.
Pour rester dans les limites données
Si une machine doit rester sous un certain seuil (température, pression, nombre de cycles, vibrations, etc.), il est crucial d'avoir un instrument de mesure qui affiche la même unité que la valeur limite. Il doit donc être métrologiquement traçable à la même définition de l’unité. Le risque, est de dépasser, parfois de peu, les limites imposées par le fabricant, et de mettre en danger vos équipes ou votre ligne de production. Sans compter que votre responsabilité est alors engagée et que les risques peuvent être conséquents pour votre site industriel.
Pour garantir l’intégrité du commerce international
La traçabilité métrologique assure l'intercomparabilité des résultats de mesure au niveau mondial. Lorsque des équipements, machines et appareils de mesure passent d'un pays à l'autre ou d'un continent à l'autre, cela contribue à augmenter le risque. Le Bureau international des Poids et Mesures confirmait d'ailleurs que « La traçabilité métrologique englobe donc les concepts d’incertitude de mesure et d’étalonnage par rapport à une série d’étalons de référence. La traçabilité métrologique est l’un des éléments qui établissent la confiance internationale dans l’équivalence mondiale des mesures (...) réduisant ainsi de manière significative les obstacles techniques au commerce qui pourraient autrement résulter d’un manque d’équivalence. »
Comment réaliser la traçabilité métrologique ?
Pour assurer la traçabilité métrologique des résultats de mesure, il existe différentes options possibles :
- Utiliser des instruments de mesure ayant un certificat d’étalonnage rédigé par un laboratoire accrédité.
- Utiliser l’instrument dans l’étendue étalonnée.
- Utiliser l’instrument pendant la durée d’étalonnage prévue.
- Former un personnel compétent pour réaliser des mesures dans un cadre précis qui ne porte pas atteinte à la traçabilité.
- Appliquer une procédure acceptée et documentée pour la réalisation de la mesure.
Aujourd’hui, la traçabilité métrologique des résultats et des valeurs de référence est indispensable au fonctionnement des laboratoires, mais aussi aux industriels qui ont besoin d'outils de mesure fiable. C'est sur la collecte des mesures et des données que repose la qualité du travail réalisé. Pour des processus conformes et sécurisés, il est donc indispensable de s'intéresser de très près à la traçabilité métrologique.
Pour approfondir
Pour en savoir plus sur la partie des bâtiments industriels, nous vous proposons une sélection d'articles associés.
Qu'est-ce que la VAT ?
La vérification d’absence de tension est une procédure indispensable avant toute intervention sur une installation électrique. Elle a pour but principal de limiter les risques d’électrisation du personnel intervenant, et s’inscrit dans un processus plus large, constituée de 4 étapes ayant pour but de réaliser la consignation électrique d’une installation.
Pour en découvrir plus sur la VAT, venez lire notre article.
L'incertitude des mesures
Quelle que soit la qualité de l’appareil utilisé pour vos procédés de mesure, il est utopique de penser obtenir une valeur exacte/vraie de la grandeur mesurée. En effet il existe de nombreux phénomènes impactant un process de mesure et ce qu’il s’agisse de valeurs électriques, mécaniques ou chimiques. Il est néanmoins possible de s’en approcher en ayant une bonne connaissance des conditions d’exécution de cette mesure.
Produits associés
RS Métrologie
RS Components possède 2 laboratoires de métrologie : 1 mécanique et 1 électrique. Ce qui permet d’étalonner tous types d’appareils.
Mesure poids / force
Découvrez notre gamme complète de balances de pesage, dynamomètres et compteurs Newton.
Multimètres
RS propose une grande variété de multimètres analogiques et numériques et stocke également un grand nombre d’accessoires.
Mesures linéaires
Consultez notre gamme d'équipements de mesure et de test linéaires, y compris les compteurs linéaires et autres accessoires.