Bien intervenir sur une installation électrique
Comme vous le savez, réaliser des relevés de mesure sur une installation électrique est particulièrement dangereux. Cette opération nécessite des moyens de protection (EPI) et des appareils/accessoires de mesure adaptés. Dans cet article, nous allons aborder principalement le choix des outils selon la zone de l’installation à contrôler.
En effet, il est impératif de vérifier que votre équipement de mesure soit adapté au contrôle que vous vous apprêtez effectuer. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer sur la norme CEI61010-031.
![Catégories de sécurité Catégories de sécurité](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/96102/intervention-installation-electrique.jpg)
Article publié le 24/08/2020
En quoi consiste la norme CEI61010-03 ?
La norme IEC 61010 régit les installations électriques ayant une tension inférieure à 1000 volts, communément appelées installations basse tension. Cette norme définit les différentes zones d’une installation électrique selon leur dangerosité. Ainsi elle catégorise l’installation en quatre zones qui s’étendent du circuit de distribution du bâtiment (avant compteur et dispositifs de protection) jusqu’aux machines et appareils électriques branchés sur l’installation. Ces catégories de sécurité électrique sont désignées respectivement de la façon suivante : CAT I. CAT II. CAT III. & CAT IV.
Comment choisir l’appareil de mesure adapté ?
Ainsi comme évoqué précédemment, le niveau de dangerosité d’une zone de travail est défini par une catégorie de sécurité. De ce fait, la mesure électrique sur une installation requiert une attention toute particulière sur le niveau de sécurité électrique mentionnées sur l’appareil utilisé. À titre d’exemple, l’utilisation d’un multimètre sur une installation expose l’utilisateur à des risques élevés liés à la dangerosité des niveaux de tension présents. C’est dans le but de protéger et sécuriser ce dernier que, la catégorie de sécurité prescrit le type de protection approprié pour chaque appareil. En d’autres termes, si votre appareil est conçu pour travailler dans la catégorie de surtension CAT II par exemple, il est fortement déconseillé de l’utiliser pour des mesures dans une zone d’installation de catégorie CAT III.
Outre cette catégorisation, le niveau de tension est un autre élément à prendre en compte. Comme la catégorie de sécurité, le niveau de tension est également indiqué sur chaque appareil de mesure. Il est très courant de lire sur un multimètre, la mention suivante : CAT III – 600V. Cette mention signifie ainsi que l’appareil doit être utilisé uniquement dans une zone de catégorie III et sous une tension maximale de 600 Volts. De fait cette mention est un avertissement à ceux qui seraient tentés d’utiliser ce multimètre sous une tension supérieure, 1000 Volts par exemple. Même si vous êtes dans la même catégorie de sécurité, une telle manipulation est bien évidemment à éviter.
![les différentes zones les différentes zones](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/63433/security_catégories.png)
Tableau récapitulatif
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques électriques des différentes catégories de sécurité spécifiées par la norme CEI61010.
![tableau récap](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/63600/tableau_recap.png)
Tableau d’usage
Le tableau ci-dessous vous permet de connaître la catégorie de dans laquelle vous vous trouvez au cours d’une intervention. Une vérification s’impose pour vous assurer que votre appareil est compatible à cette catégorie de surtension.
![tableau_d'usage tableau d'usage](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/63600/tableau_dusage.png)
Les points à retenir
Avant toute utilisation d’un appareil électrique, il est impératif de vérifier sa catégorie de sécurité électrique. Cette précaution permet à l’utilisateur de s’assurer qu’il est protégé pendant l’utilisation. L’usage sécurisé d’un appareil de mesure dans des catégories de sécurité électrique différentes implique que la mention de ces catégories soit portée sur l’appareil utilisé. Certains appareils sont conçus pour être utilisés dans une seule catégorie de surtension, ce qui n’est pas le cas pour d’autres qui peuvent être utilisés dans plusieurs catégories.
Éléments associés
Multimètres
Idéal pour les installateurs ou artisans électriciens, spécialistes en chauffage et climatisation.
Pinces multimètres
pour des mesures rapides et en toute sécurité sur les installations.
Testeurs de tension
Indispensable pour toute intervention dans les armoires électriques
Energimètres
Mesure des tensions courants et puissances utiles jusqu’au diagnostic complet de l'installation électrique.