La métrologie, pour la qualité de la production
Une donnée mal mesurée, c'est un risque de non-conformité pour votre production. Pire, dans certains cas, cela peut aussi générer des arrêts de production avec des équipements qui ne sont plus capables de fonctionner correctement. Cette question de la mesure est cruciale pour toutes les entreprises industrielles. La métrologie devient alors un enjeu stratégique pour s'assurer de la cohérence et de la fiabilité des mesures et ainsi assurer un niveau de qualité optimal de votre production.
Article publié le 08/10/2021
La métrologie et ses atouts
La métrologie est la science de la mesure. C'est elle qui permet d'avoir confiance en des équipements qui sont utilisés quotidiennement sur les sites industriels. Selon l'échelle de mesure, un écart, même très faible, peut avoir des conséquences importantes. La métrologie permet donc de vérifier la fiabilité des mesures pour limiter le risque d'incertitudes et faire en sorte de travailler avec des instruments de précision. Elle permet ainsi de :
- Mieux maîtriser les processus de fabrication avec une assurance qualité renforcée
- Vérifier et évaluer la conformité des mesures aux particularités techniques et réglementaires
- Contrôler la qualité des produits, des outils, des équipements et des machines
- Réduire les risques d'accident pour les salariés dans les usines, et protéger les intérêts du client ou du consommateur final
- Contribuer à la préservation de l'environnement grâce à des mesures évitant le gâchis ou la surutilisation de produits ou de ressources
En France, c'est le COFRAC (Comité français d'accréditation) qui certifie les laboratoires de métrologie. Ces derniers se basent notamment sur des normes ISO pour leur travail. En comparant le résultat d'une mesure avec un étalon connu, il est possible d'en déterminer l’écart et ainsi d'ajuster la prise de mesure. Ce travail d'étalonnage ne vient pas corriger ou mettre à jour la mesure. Il vient simplement certifier l'écart, s'il existe, qui devra ensuite être intégré dans les processus de mesures par vos équipes.
La métrologie, une démarche qualité incontournable en matière de certification
Lorsqu'une entreprise industrielle souhaite se mettre en conformité avec un référentiel de management universel, elle devra faire face à des exigences en lien avec la métrologie. C'est, par exemple, le cas des normes ISO 9001 (management de la qualité), ISO 14001 (management de l'environnement) et ISO 22000 (management de la sécurité des denrées alimentaires).
La mesure permet de maîtriser les processus de fabrication afin de réaliser des produits conformes à un cahier des charges. Elle doit servir à détecter une anomalie dans une production, afin de pouvoir réagir avant que le produit ne soit terminé. La métrologie est donc partie prenante de la qualité de la production. En certifiant la conformité des appareils de mesure, elle permet aux équipes sur le terrain d'avoir confiance dans les résultats pour prendre des décisions pertinentes. C'est en cela que la métrologie apporte toute sa valeur ajoutée aux industriels.
La métrologie ne se limite d'ailleurs pas uniquement à la gestion d’un parc. Les industriels doivent aussi s’intéresser au risque amené par la mesure. C'est là où l’incertitude de mesure entre en ligne de compte. Elle suscite un risque sur la décision prise en fonction du résultat. Dans le cadre de la norme ISO 9001, il est intéressant de constater que cette notion de risque est liée avec la notion d'opportunité. Cela permet de comprendre comment un risque raisonnable sur la mesure peut permettre d’améliorer les choses, d'optimiser les processus existants et de fournir des opportunités nouvelles pour le site de production.
Ignorer la métrologie : quels sont les risques ?
La métrologie est présente pour vous informer sur les écarts de mesure et les risques qui en découlent. Les ignorer ne vous protégera pas des dangers qui peuvent survenir. Ces derniers sont de différents ordres :
- Business : coût de production qui augmente, ralentissement dans la production, défaillance des équipements, non-conformité des produits, clients mécontents, etc.
- Social : risques liés à la santé de vos équipes qui œuvrent sur les lignes de production, mais aussi sur la santé des clients qui se retrouvent avec des produits potentiellement dangereux.
- Sociétal : des processus moins fluides, des déchets supplémentaires, une image dégradée et un coût de traitement en hausse.
Le seul choix qui s'offre à vous est de les faire vérifier par un laboratoire accrédité. C'est la raison pour laquelle en tant que distributeur d’instruments de mesure, RS Components dispose de son propre service de métrologie. Vous pouvez soit étalonner vos appareils de mesure neufs ou anciens de façon individuelle en quelques jours, ou demander une prestation d’étalonnage sur l’ensemble de votre parc d’instruments de mesure pour qu'un technicien se rende sur place afin d'intervenir dans vos locaux.
La métrologie est une discipline technique très particulière pour laquelle tous les industriels ne disposent pas des expertises en interne. En sous-traitant l'étalonnage de vos appareils de mesure, vous gagnez en réactivité afin d'avoir accès en tout temps à un laboratoire de métrologie industrielle de haute précision. Ce dernier peut aussi vous envoyer des rappels lorsque le moment est venu de vérifier l'étalonnage de vos instruments après un certain laps de temps. De quoi vous concentrer sur votre cœur de métier en toute confiance.
Pour approfondir
Pour en savoir plus sur ce sujet, nous vous proposons une sélection d'articles associés.
L’étalonnage, indispensable à une démarche qualité
La mesure est une activité fondamentale dans les entreprises afin de récolter des données pour notamment valider ou refuser la qualité d’un produit. Ces relevés sont comparés à des spécifications définies par les cahiers des charges. Cependant, ce procédé s’inscrit dans un concept plus large répondant aux exigences des normes de gestion qualité telle que l’ISO9001.
Les mesures de CO2 dans les bâtiments
19 milliards d'euros par an.
C'est le coût de la mauvaise qualité de l’air intérieur selon le ministère de l'Écologie. Autant dire qu'il est urgent d'agir, car une mauvaise qualité de l’air peut favoriser l’émergence de symptômes tels que des maux de tête, de la fatigue, de l'irritation des yeux, du nez, de la gorge et de la peau, des vertiges, ou encore des allergies respiratoires et de l’asthme.