L’usage de la mesure de la valeur efficace vraie
![Qu'est ce que la mesure de la valeur efficace vraie L'usage de la TRMS](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/99302/mesure-de-la-valeur-efficace-vraie.jpg)
Comment la tension alternative est mesurée par un voltmètre numérique ?
La mesure d’une tension alternative effectuée par des appareils numériques, comme les voltmètres et multimètres, est obtenue à l’aide d’un calcul mathématique appelé moyenne quadratique ou Root Mean Square (RMS) en anglais.
La formule est la suivante :
VRMS=Vpk/√2 ≈ Vpk×0,707
Le calcul RMS est précis pour la mesure de signaux à onde sinusoïdale. Il peut être appliqué pour des mesures à ondes non sinusoïdales mais la précision sera incertaine.
Pourquoi le calcul RMS n’est pas suffisant pour des mesures en milieu industriel ?
Dans l’industrie, les charges non linéaires comme les moteurs, ordinateurs, variateurs de vitesse ou encore alimentations à découpage sont omniprésentes. Elles sont la source de nombreuses perturbations qui affectent le réseau de distribution électrique. Ceci se traduit par la déformation du signal alternatif. Cette déformation est la conséquence de l’ajout de courants harmoniques sur le réseau de manière conduite ou rayonnée.
Ainsi la tension alternative d’une installation n’est pas uniquement constituée d’une sinusoïde, mais d’une superposition d’ondes sinusoïdales dont les fréquences sont des multiples de la fréquence dite fondamentale (50 Hz pour les réseaux de distribution en France).
Pour obtenir la valeur la plus proche du signal mesuré, il donc nécessite de prendre compte ces composantes harmoniques supplémentaires. Ce qui n’est pas réalisé par le calcul de la moyenne quadratique(RMS).
Pourquoi le TRMS est la solution pour une mesure précise des tensions alternative ?
La mesure de la valeur efficace vraie ou True Root Mean Square (TRMS en anglais) permet d’obtenir une mesure plus précise de la tension alternative. Ce mode de calcul inclut les composantes harmoniques ce qui offre des résultats plus proches de la valeur réelle.
La formule de calcul se présente comme ci-dessous :
VTRMS=√(V12+V22...+Vn2)/n
n = le nombre de rangs harmoniques
Pourquoi l’usage d’un appareil de mesure TRMS devient la norme ?
Comme évoqué précédemment, l’environnement industriel est fortement perturbé par les charges non linéaires. C’est pourquoi, l’utilisation des appareils dotés du mode de calcul TRMS est recommandé pour toutes les opérations de test et mesure en milieu industriel, qu’il s’agisse d’intervention de dépannage ou de maintenance ou bien de test en laboratoire.
Éléments associés
Voltmètres
Les voltmètres sont des instruments qui mesurent la tension ou une déviation de potentiel, entre deux points dans un circuit électrique.
Multimètres
Le multimètre vérifie la résistance électrique dans un circuit. Ils sont disponibles en deux types différents : analogique ou numérique.
Etuis multimètres
Les étuis pour multimètres permettent de les protéger lors des déplacements ou lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Un élément indispensable.
Kits de multimètre
Un kit de multimètre est un moyen facile d'obtenir un multimètre et ses accessoires dont vous aurez besoin, le tout réuni dans un seul kit.