Communiqué de presse


RS Components propose la formeuse sous vide de bureau innovante de la start-up Mayku

Cette formeuse, conçue pour un usage professionnel ou artisanal, constitue une alternative ou une solution complémentaire aux imprimantes 3D.

Beauvais, France, 17 Octobre 2018:

RS Components (RS), la marque commerciale d'Electrocomponents plc (LSE:ECM), distributeur mondial multicanal, a lancé la formeuse sous vide de bureau innovante et facile à utiliser conçue par Mayku, une start-up basée à Londres. La Mayku FormBox fabrique en quelques minutes des moules et autres objets, sans nécessiter l’utilisation de logiciel ni de modèle numérique.

 

Les imprimantes 3D pilotées par ordinateur sont de plus en plus populaires, mais le processus d'extraction du matériau, de stratification pour créer la forme souhaitée, de réglage et de refroidissement est plutôt lent. La Mayku FormBox utilise un aspirateur traditionnel pour aspirer une feuille de plastique chauffée sur un gabarit physique. La feuille de plastique refroidit et durcit rapidement, ce qui permet de créer en quelques minutes des objets 3D richement détaillés et des moules réutilisables.

 

Les modèles peuvent être conçus et élaborés avec n’importe quel objet pour servir de gabarits dès lors qu’il est conçu dans l’un des matériaux appropriés : bois tendre, MDF (Medium Density Fiberboard pour composite de fibres de bois à densité moyenne), métaux, la plupart des plastiques, résines PLA et ABS, cartes empilées, argile séché, pâte à modeler, ainsi que des produits alimentaires comme les pommes de terre ou les bananes. Les moules réalisés par FormBox sont en effet adaptés à la coulée de formes 3D d’une très large gamme de matériaux. Mayku propose en ligne une bibliothèque de produits pour les utilisateurs qui ne souhaitent se lancer dans la conception de leur gabarit.

 

Les petites entreprises artisanales peuvent utiliser la FormBox comme une machine de production polyvalente en petites séries de produits sur mesure. Pour les projets plus complexes, des modèles peuvent être créés à l'aide d'une imprimante 3D et rapidement reproduits avec la FormBox. Ce qui permet aux designers et aux architectes de créer, dans leur propre studio, des modèles 3D complexes et des prototypes de produits.

 

Le fonctionnement de FormBox est optimal avec des plaques thermoplastiques de 0,25 à 1,5 mm d'épaisseur. RS propose actuellement deux types de plaques de dimensions appropriées. La Mayku Form est une feuille blanche, polyvalente et facile d’emploi. Elle convient à l'emballage de produits, au prototypage et à l'amélioration de projets d'artisanat décoratif. La Mayku Cast est en matériau plastique alimentaire transparent adapté à la fabrication de moules réutilisables. Sa relative souplesse et sa surface antiadhésive assurent le retrait aisé des moules. Les deux matériaux sont entièrement recyclables et fabriqués en partie à partir de déchets plastiques recyclés.

 

Du fait de ses dimensions de 466 (L) x 274 (P) x 315 (H) mm, la Mayku FormBox occupe à peu près le même espace sur un bureau qu’un ordinateur portable. Elle offre une surface d'étirage de 200 x 200 mm et une profondeur d'étirage de 130 mm.

 

La société Mayku, initialement financée en tant que projet Kickstarter, a été fondée en 2015. FormBox est son premier produit. RS Components, qui est fière de soutenir l'innovation en s'associant à Mayku, a produit une vidéo intitulée ‘’Portrait d'un inventeur’’, mettant en vedette Ben Redford, le cofondateur de la société.

 

Cette vidéo est à découvrir sur https://www.youtube.com/watch?v=MwJ99QmdK8k

A propos de RS Components

RS Components et Allied Electronics & Automation sont les marques commerciales d’Electrocomponents plc, distributeur mondial de produits pour tous les ingénieurs et responsables de maintenance. Avec une présence dans 32 pays, nous proposons environ 600 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.

Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaire de £1,705 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2018.

Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com

A propos de RS en France

Implanté à Beauvais depuis 1986, RS s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de plus de 600 000 produits constituée autour de 2500 fabricants, livrée sous 24/48H, RS permet à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs, et de gagner ainsi du temps et de l’argent au quotidien pour renforcer leur compétitivité sur leur marché.

RS propose également des outils de conception gratuits (logiciels de création de PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique,...) et des solutions d’achat en ligne (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.

Enfin RS a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien et proposer les solutions adaptées : RS France regroupe aujourd’hui plus de 500 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 250 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires : pas de minimum de commande, réception et traitement des commandes jusqu’à 19h00, services spécifiques comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV.


Pour en savoir plus : fr.rs-online.com.

 

Contact RS France

 

PR & Media Relations Manager – Southern Europe
Olivier KWACZALA

T : 03 44 10 15 85
olivier.kwaczala@rs-components.com

MEPAX
Marie RESPINGUE                                                

T : 06 65 59 84 20
m.respingue@mepax.com

Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :

Twitter : @rsonline_Fr

Facebook : RS Components France

LinkedIn : RS Components

Youtube: RS Components


Liens associés :

Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com

RS Components
fr.rs-online.com

DesignSpark
http://www.designspark.fr