Communiqué de presse
Une vaste gamme d'instruments de mesure de paramètres environnementaux est désormais disponible chez RS Components
La gamme de produits de la marque RS PRO comprend des caméras thermiques, des sonomètres, des psychromètres et des détecteurs d'émissions micro-ondes
Beauvais, France, 11 Janvier 2021:
![](https://fr.rs-online.com/euro/img/footer1/release/images/local-france/rs1037_taken.jpg)
Le thermomètre infrarouge RS PRO est un instrument pratique pour mesurer rapidement et sans contact des températures et lire aisément sur son écran les valeurs mesurées. Deux modes de fonctionnement sont proposés pour les mesures de surface et corporelles. Les mesures peuvent s’effectuer jusqu’à 10 cm de distance avec une précision de ±0,3°C. Jusqu'à 32 mesures peuvent être mémorisées. Un seuil d’alerte peut être défini par l’utilisateur. Cet instrument est conçu pour une variété d’applications de mesure sur une plage de températures allant de 10°C à 60°C : température du front d’un individu pour la détection de fièvre, température d’une pièce, et température de matériaux solides ou de liquides.
Cette caméra thermique RS PRO de haute qualité permet de contrôler la température d'objets ou d’autres éléments avec précision, rapidité et fiabilité. Elle peut par exemple être employée pour la détection de pertes de chaleur des dispositifs d’isolation thermique ou la mesure de la température corporelle d’individus. Elle est fournie avec un corps noir pour son calibrage afin d’assurer la cohérence des mesures de température avec une précision de ±0,3 °C. Les images thermiques sont affichées sur son écran dont la grande dimension facilite la lecture des résultats. Un plus grand écran peut y être connecté si nécessaire via l’interface vidéo. Les données sont mémorisées sur une carte microSD de 8 Go qui est fournie avec l’instrument. Diverses configurations d’enregistrement en mémoire des valeurs mesurées sont disponibles. Outre le corps noir et la carte mémoire, la caméra est livrée avec des piles, un câble vidéo, un cache objectif, un lecteur de carte, des mains courantes, une liste de colisage, une mallette de transport, un certificat de contrôle qualité, un haut-parleur USB, un trépied, un adaptateur secteur et des câbles d'alimentation pour la caméra et le corps noir.
Le système d'imagerie thermique RS PRO peut être employé pour surveiller en permanence certaines installations. Il permet aux utilisateurs de visualiser, en temps réel et en toute sécurité, les sources de chaleur distante à une portée de 3 à 10 m en y connectant un écran externe via la sortie vidéo. Le système peut être configuré pour un enregistrement continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des seuils de température critiques déclenchant automatiquement une alarme lorsque des valeurs de température anormales sont décelées. Cette solution peut notamment être déployée pour des applications de détection d'incendie et de surveillance de la température corporelle d’un groupe d’individus comptant jusqu'à six personnes. Un corps noir est fourni avec la caméra thermique pour assurer la réalisation de mesures fiables et précises à ±0,3°C près. La caméra est en outre livrée avec un logiciel client, un certificat de contrôle qualité, un adaptateur d'alimentation et les câbles d'alimentation associés.
En plus des appareils de mesure et de surveillance thermique, la gamme d’instruments de mesure de paramètres environnementaux de marque RS PRO comprend un détecteur d'émissions micro-ondes. Cet instrument est généralement utilisé par les équipes de maintenance et de contrôle des installations pour surveiller et détecter les fuites électromagnétiques. Le sonomètre RS PRO présente une dynamique s’étendant de 35 dB à 130 dB. Les données mesurées peuvent être transférées sur le téléphone portable de l'utilisateur via Bluetooth afin d’être analysées plus en détail.
Les équipements de test et de mesure de paramètres environnementaux de la gamme RS PRO ont été soumis à des tests de conformité aux hautes exigences de qualité du label RS Pro garantissant leur qualité, leur durabilité et leur cohérence. Cette gamme d’instruments est maintenant commercialisée par RS dans la région EMEA.
A propos de RS Components
RS Components est une marque commerciale d'Electrocomponents plc, distributeur mondial pour les clients et fournisseurs industriels impliqués dans la conception, la construction ou la maintenance d'équipements et d'installations industrielles.
Avec une présence dans 32 pays, nous proposons plus de 500 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.
Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaires de £1,953 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2020. Electrocomponents plc possède six marques opérationnelles; RS Components, Allied Electronics & Automation, RS PRO, OKdo, DesignSpark et IESA.
Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com
A propos de RS Components en France
Implanté à Beauvais depuis 1986, RS Components s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de 600 000 références et 2 500 marques, livrée sous 24/48h, RS Components permet aux entreprises de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs pour renforcer leur compétitivité.
RS Components propose également des outils de conception et d’accompagnement gratuits (logiciels de création PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique, obsolescence manager,...) et des solutions d’achat (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.
Enfin RS Components a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien : RS Components France regroupe aujourd’hui plus de 500 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 250 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV, un accompagnement terrain grâce à une relation de partenariat avec 130 fabricants stratégiques.
Plus qu'un distributeur, RS Components est le partenaire digital de vos projets industriels.
Pour en savoir plus : fr.rs-online.com
Contact RS Components France |
Contact Agence RP |
Customer Marketing Manager – Southern Europe |
Agence OXYGEN |
Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :
Twitter : Rscomponents_fr
Facebook : RS Components France
LinkedIn : RS Components France
Youtube: RS Components France
Liens associés :
Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com
RS Components
fr.rs-online.com
DesignSpark
http://www.designspark.fr