Communiqué de presse


RS Components propose la dernière version du capteur d'humidité et de température de Sensirion

Grâce à sa nouvelle membrane de protection contre l'eau et la poussière, le capteur est adapté à une utilisation dans des conditions environnementales difficiles. Il est, en outre, doté d’un connecteur à broches facilitant son intégration ainsi que son remplacement.

Beauvais, France, 16 Mai 2019:

RS Components (RS), la marque commerciale d'Electrocomponents plc (LSE : ECM), fournisseur mondial multicanal de produits et de solutions industriels et électroniques, a annoncé la disponibilité du SHT85, le dernier capteur de température et d'humidité de Sensirion, spécialiste des capteurs environnementaux et de débit.

Ce nouveau capteur reprend les concepts de la série SHT3x de Sensirion, qui exploite la technologie CMOSens® qui a fait ses preuves dans l’industrie depuis plus de 10 ans en délivrant des mesures d’une précision élevée et présentant une stabilité à long terme. Outre ces caractéristiques, le SHT85 est doté d’un connecteur à broches facilitant son intégration et son remplacement. Il présente également un excellent couplage thermique avec le milieu environnant ainsi qu'un découplage des potentielles sources de chaleur de la carte de traitement principale.

Apte à fonctionner dans des conditions environnementales difficiles, le SHT85 est également pourvu d'une membrane PTFE assurant son étanchéité conformément à l’indice IP67. Cette membrane, conçue pour protéger l'ouverture du capteur de l'eau et de la poussière, n’affecte pas le temps de réponse du signal de mesure de l’humidité relative.

« Le capteur d'humidité Sensirion SHT85 est parfaitement adapté par sa précision et sa stabilité à une large variété de projets dans le domaine industriel ainsi que dans beaucoup d’autres secteurs », a déclaré Andy Keenan, Vice President Product Management chez RS. « Le SHT85 constitue également un excellent complément à notre vaste offre de capteurs, au sein de laquelle les clients peuvent sélectionner le modèle approprié à leur application. »

Doté d’une sortie numérique parfaitement linéaire, calibrée et compensée en température, le capteur SHT85 se distingue par ses autres caractéristiques : test unitaire de chaque produit garantissant sa précision typique de ±1,5% (RH) et ±0,1°C, interface I2C assurant des vitesses de communication jusqu’à des cadences de 1MHz, rapidité de démarrage et de mesure, faible bruit, et plage de tension de fonctionnement s’étendant de 2,15V à 5,5V.

« RS est un important partenaire de distribution grâce auquel nous pouvons adresser un nombre substantiel de nouveaux clients potentiels – soit plus d'un million - opérant dans une grande diversité de secteurs industriels et constituant une cible essentielle pour ce capteur et beaucoup d'autres de nos produits », a déclaré Florian Hirsch, Directeur des ventes chez Sensirion. « La base de clients de RS est essentielle pour nous permettre de mieux pénétrer ces marchés. Sa stratégie commerciale associée à des services de haut niveau ainsi que son offre d’outils et de solutions innovants disponibles sur sa plate-forme DesignSpark ajoutent indéniablement de la valeur. »

Le capteur d'humidité et de température SHT85 de Sensirion est dès à présent commercialisé par RS dans les régions EMEA et Asie Pacifique.

A propos de RS Components

RS Components et Allied Electronics & Automation sont les marques commerciales d’Electrocomponents plc, distributeur mondial de produits pour tous les ingénieurs et responsables de maintenance. Avec une présence dans 32 pays, nous proposons environ 600 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.

Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaires de £1,705 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2018.

Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com

A propos de RS Components en France

Implanté à Beauvais depuis 1986, RS s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de plus de 600 000 produits constituée autour de 2500 fabricants, livrée sous 24/48H, RS permet à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs, et de gagner ainsi du temps et de l’argent au quotidien pour renforcer leur compétitivité sur leur marché.

RS propose également des outils de conception gratuits (logiciels de création de PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique,...) et des solutions d’achat en ligne (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 60 000 clients actifs en France.

Enfin RS a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien et proposer les solutions adaptées : RS France regroupe aujourd’hui plus de 450 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 150 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires : pas de minimum de commande, réception et traitement des commandes jusqu’à 19h00, services spécifiques comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV.


Pour en savoir plus : fr.rs-online.com.

 

Contact RS France

 Contact Agence RP

Customer Marketing Manager – Southern Europe
Joelle CURET

T : 03 44 10 15 69
joelle.curet@rs-components.com



Communication Executive - Southern Europe
Julie DUQUESNE

T : 03 44 10 57 64
julie.duquesne@rs-components.com

Agence OXYGEN
Sidonie LEGRAND            

T : 03 74 02 03 83
sidoniel@oxygen-rp.com

Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :

Twitter :  Rscomponents_fr

Facebook :  RS Components France

LinkedIn :  RS Components

Youtube:  RS Components


Liens associés :

Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com

RS Components
fr.rs-online.com

DesignSpark
http://www.designspark.fr