Communiqué de presse


Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail : des enjeux au coeur des préoccupations de RS Components !

Le mercredi 28 avril 2021 aura lieu la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, un temps fort qui promeut la prévention des accidents et maladies professionnelles. La sécurité et la santé au travail sont des sujets primordiaux en entreprise qui ne sont pas à prendre à la légère : malgré une année 2020 marquée par deux confinements et la hausse du télétravail, le nombre d’accidents du travail et des maladies professionnelles reste relativement stable, selon une enquête de BDO France. De février à septembre 2020, sur 300 entreprises françaises interrogées, 82% d’entre elles ont déclaré au moins une fois un sinistre affectant un salarié*.

Beauvais, France, 15 Avril 2021:

RS Components, marque commerciale d'Electrocomponents, distributeur mondial pour les clients et fournisseurs industriels impliqués dans la conception, la construction ou la maintenance d'équipements et d'installations industrielles, place la sécurité et le bien-être de ses collaborateurs au centre de ses priorités et maintient cette ambition en cette période de crise sanitaire. A l'occasion de cette journée, l’entreprise dévoile différentes actions mises en place en faveur de ses équipes. Des initiatives qui rencontrent un grand succès !


Meeriad, la solution bien-être mobile proposée par RS Components
Attentif au bien-être de ses collaborateurs, RS Components accompagne ses 250 salariés en télétravail. L’entreprise dynamise ses équipes en prodiguant des conseils à l’ergonomie des postes, en proposant une machine à café virtuelle ou encore en leur offrant la possibilité de maintenir leur forme grâce à la start-up Meeriad et son application mobile. Intuitive, cette dernière leur permet de suivre une activité sportive ou de bien-être au choix, parmi les centaines de cours dispensés par des professionnels.
Méditation, fitness ou encore podcasts de développement personnel… En proposant cette application, RS Components met le bien-être de ses collaborateurs, qu’il soit mental ou physique, au centre de ses préoccupations.


Corbeilles de fruits et partage de bonnes pratiques pour favoriser le bien-être des équipes
Pour entretenir le lien avec ses équipes malgré la distance et maintenir ses collaborateurs en forme, RS Components leur a offert à chacun (qu’il soit en télétravail ou sur site), un colis contenant tout le nécessaire pour débuter cette saison printanière : un blender portatif, des fruits frais et de saison issus de l'agriculture biologique, une carte ensemencée pour planter et récolter des fraises, ainsi qu’un livret de recettes de smoothies. Le parfait pack du bien-être !

En parallèle, afin d’améliorer le quotidien de ses collaborateurs qui travaillent depuis un an à la maison, l’entreprise beauvaisienne a organisé un webinaire interne sur le télétravail, en partenariat avec Egeria, centre de formation basé à Senlis ; l'occasion de partager les bonnes pratiques à adopter dans ses périodes de travail à la maison et ainsi aider à mieux dissocier le professionnel du personnel. RS Components a également fait appel aux experts d’Empreinte Humaine, cabinet de conseil en qualité de vie au travail, risques psychosociaux, bien-être au travail, pour déployer un programme de prise en charge de ses collaborateurs, dont la mise en place d’une cellule psychologique accessible 24h/24, ainsi qu’une formation dédiée aux managers RS Components.


ID-U, la solution d’identification d’urgence, à destination des collaborateurs.
Mis en place chez RS Components depuis deux ans maintenant, ID-U est un dispositif permettant une identification plus rapide par les secours en cas d’accident, survenu dans le cadre professionnel ou personnel. Grâce aux données d’identité, de santé et de contacts renseignées, en toute confidentialité, les secours peuvent intervenir plus rapidement, ayant toutes les informations en leur possession. Sandrine Julien, Coordinatrice Sécurité chez RS Components France, commente : « Pour la deuxième année consécutive, RS Components a renouvelé son partenariat avec ID-U et propose à l’ensemble des collaborateurs d’adhérer gratuitement au système universel d’identification médicale. 3 QR codes personnels sont fournis suite à l’inscription : l’un d’entre eux est obligatoirement positionné sur le badge RS et nous leur conseillons d’apposer un second QR code sur leur téléphone, porte-clé, ou encore sur leur casque moto… Uniquement accessibles par les services d’urgence, ce QR code leur permet d’optimiser leur intervention en cas d’accident »

*Source : Baromètre de la gestion des Accidents du Travail/Maladies Professionnelles - BDO
https://www.preventica.com/actu-enbref-accident-travail-maladies-professionnels-chiffres-encourageants-040121.php

A propos de RS Components


RS Components est une marque commerciale d'Electrocomponents plc, distributeur mondial pour les clients et fournisseurs industriels impliqués dans la conception, la construction ou la maintenance d'équipements et d'installations industrielles. 

Avec une présence dans 32 pays, nous proposons plus de 500 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus de 50.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables.

Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre d’affaires de £1,953 milliard pour son exercice achevé le 31 mars 2020. Electrocomponents plc possède neuf marques opérationnelles; RS Components, Allied Electronics & Automation, RS PRO, OKdo, DesignSpark, IESA, Needlers, Synovos et Liscombe.

Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web fr.rs-online.com

A propos de RS Components en France

Implanté à Beauvais depuis 1986, RS Components s’est positionné comme le leader de la VPC en BtoB en France sous les marques Verospeed puis Radiospares, en lançant sur le marché une nouvelle formule de distribution industrielle. A partir d’une offre complète de 600 000 références et 2 500 marques, livrée sous 24/48h, RS Components permet aux entreprises de réduire leurs coûts d’acquisitions et de rationaliser le nombre de leurs fournisseurs pour renforcer leur compétitivité.

RS Components propose également des outils de conception et d’accompagnement gratuits (logiciels de création PCB, de modélisation 3D ou de CAO électrique, obsolescence manager,...) et des solutions d’achat (vente en ligne, système de délégation des achats et d’e-procurement) pour accompagner ses 70 000 clients actifs en France.

Enfin RS Components a mis en place un accompagnement humain à l’écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins au quotidien : RS Components France regroupe aujourd’hui plus de 500 collaborateurs (dont une équipe commerciale de 250 personnes et une équipe logistique de 130 personnes) et propose une multitude de services complémentaires comme par exemple les services métrologie, cotations, encodage ou SAV, un accompagnement terrain grâce à une relation de partenariat avec 150 fabricants stratégiques.

Plus qu'un distributeur, RS Components est le partenaire digital de vos projets industriels.


Pour en savoir plus : fr.rs-online.com

 

Contact RS Components France

 Contact Agence RP

Responsable Communication – France
Odile LEFRANC

odile.lefranc@rs-components.com



Chargée de Communication externe - France
Julie DUQUESNE

julie.duquesne@rs-components.com

Agence OXYGEN
Sidonie LEGRAND            

T : 03 74 02 03 83
sidoniel@oxygen-rp.com

Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ces liens :

Twitter :  Rscomponents_fr

Facebook :  RS Components France

LinkedIn :  RS Components France

Youtube:  RS Components France


Liens associés :

Electrocomponents plc –
www.electrocomponents.com

RS Components
fr.rs-online.com

DesignSpark
http://www.designspark.fr