Perché dans son atelier et portant fièrement un T-shirt Team Carbide identique à celui qu'il portait lors de son passage à la télévision, Dave Moulds est radieux lorsqu'il présente l'invention de son équipe qui repose sur une table à tréteaux derrière lui.
"Voici Carbide", lance-t-il très enthousiaste tout en présentant un robot menaçant de 110 kg qu'il a créé de A à Z.
Carbide est une machine vert émeraude impressionnante qui porte une arme rotative de 85 cm de long, dont la lame pèse 25 kg et peut tourner jusqu'à 400 km/h en moins de cinq secondes !
Le long cheminement qui a débouché sur la création de ce robot commence dans l'enfance de son créateur qui était fasciné par la série culte "Robot Wars". Dans cette série, plusieurs équipes de passionnés de robotique s'affrontaient par robots interposés. Il a été fasciné par les différentes transformations de ces robots guerriers et est vite devenu un inconditionnel de cette série.
Cela a révélé en lui une passion pour la robotique et il s'est fixé comme défi de créer son propre robot, avec comme ambition d'obtenir la consécration avec le titre de champion de Robot Wars.
Son implication dans la création de son propre robot l'a poussé naturellement vers une carrière d'ingénieur, afin de maîtriser les compétences indispensables à son succès. Dans la vie de tous les jours, il est ingénieur de maintenance dans l'usine britannique de Cadbury à Bournville, près de Birmingham, et sa réputation de passionné d'ingénierie n'est plus à faire. Il a déjà accompli un parcours remarquable alors qu'il n'a que 28 ans.
Après plusieurs années à poursuivre son ambition, avec à son actif plus de 20 robots et de nombreuses participations à des concours, Dave Moulds a enfin pu concrétiser son rêve d'enfant en avril 2017 avec la fondation de Team Carbide et le titre ultime de la saison neuf de Robot Wars !
Dave Moulds a été rejoint par son ancien adversaire, Sam Smith (34 ans), qui a décidé de se joindre à la Team Carbide après leur affrontement au cours d'un autre concours.
Si je suis devenu ingénieur aujourd'hui, c'est grâce à cette série télévisée
Carbide était finaliste lors de la saison huit de Robot Wars, mais cela n'a pas suffit à Dave et Sam qui ont décidé de modifier leur machine et de se représenter en 2017. Par conséquent, au début de l'année, ce duo a passé trois mois à revoir la conception de son robot, pour un coût total d'environ 5 000 £.
"Si je suis devenu ingénieur aujourd'hui, c'est grâce à cette série télévisée", avoue Dave. "À l'époque, je m'amusais déjà à démonter les trains électriques et autres objets dans le seul but de participer à Robot Wars. Les études d'ingénierie sont une suite logique de ma passion et j'ai suivi toutes les formations nécessaires pour arriver là où je suis maintenant."
"Outre Robot Wars, j'ai également gagné le trophée britannique Roaming Robots 2007 dans la catégorie poids lourds alors que je n'avais que 17 ans. J'ai gagné ce concours avec une machine que j'avais assemblé dans le cabanon du jardin avec de l'argent de poche et je suis parvenu à battre un robot valant plus de 50 000 £. L'expression sur le visage de mon concurrent lors de l'annonce du résultat a été l'un des meilleurs moments de ma vie.
Afin de l'aider sur le chemin de la victoire sur Robot Wars, RS a sponsorisé Team Carbide en fournissant les divers composants nécessaires pour créer leur machine.
Carbide n'aurait jamais décroché son titre
Dave Moulds poursuit : "Après avoir formé un partenariat avec RS, Carbide est passé d'une machine donnant de bons résultats, mais relativement moyen, au cours de la saison huit, à un robot ultradominant au cours de la saison neuf où il a gagné haut la main, sans une seule panne électrique ou mécanique.
"Sans l'aide de RS, Carbide n'aurait jamais décroché son titre. Non seulement RS a assuré le développement du superbe moteur de combat qui a permis à Carbide de dominer la compétition du début à la fin, mais a également fourni la majeure partie des composants. Cela va des petits composants électroniques aux gros composants essentiels, notamment les pignons de la boîte à vitesse."

Après sa victoire, Team Carbide va non seulement défendre son titre dans Robot Wars, mais également participer à d'autres concours.
"Pour ce qui est de l'avenir, il y a de nombreux concours en Chine", précise Dave Moulds. "Sam et moi avons très envie de construire une machine radicalement différente pour une nouvelle compétition appelée "King of Bots"."
En revenant sur la façon dont il a réalisé ses rêves d'enfant, Dave Moulds livre quelques conseils : "Je dirais aux ingénieurs en herbe qu'il ne faut jamais abandonner en cas d'échec ou de frustrations, car cela fait partie du processus d'apprentissage."
N'ayez pas peur de l'échec
"Si vous refusez l'échec, vous ne pourrez pas réussir. Ma philosophie consiste à toujours comprendre ce qui n'a pas fonctionné, de façon à apporter des améliorations et atteindre la perfection. N'ayez pas peur d'échouer, continuez jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose dont vous pouvez être fier."
Peu de gens peuvent dire qu'ils ont réalisé leurs rêves d'enfant, mais dans le cas de Dave Moulds, ces rêves ont été une véritable inspiration.