![]() |
- Pourquoi une telle suprématie de la LED ?
- Les nouveaux produits
- La lumière horticole change-t-elle de visage ?
- Les drivers de LED - Tension ou courant constants, sur quel pied danser ?
- Les LED produisent-elles de la chaleur ? Attention aux fausses idées !
- Les articles sur DesignSpark.com
- Nos marques leaders
Pourquoi une telle suprématie de la LED ?
![](https://fr.rs-online.com/euro/img/global/campaigns/led-lighting/201607_type-led_media_led_coloured-leds.jpg)
Pourquoi remplace-elle la technologie à incandescence ?
- Efficacité énergétique - L’éclairage à LED permet d’économiser jusqu’à 90% d’énergie par rapport à l’éclairage traditionnel.
- Couleur - La gamme de LED disponible aujourd'hui offre une large palette de couleurs et températures de couleur, ainsi les designers peuvent laisser libre cours à leur créativité sans contrainte.
- Faible niveau d’entretien - La durée de vie des LED peut atteindre 60 000 heures, ainsi la fréquence des interventions de maintenance est réduite.
- Durabilité - Contrairement aux ampoules à incandescence, les lampes à LED ne comportent pas de filament, ni de globe en verre (tous deux extrêmement fragiles). Elles sont ainsi plus résistantes aux chocs et aux vibrations.
- Sécurité - Dues à leur faible consommation, les lampes à LED produisent très peu de chaleur, éliminant les risques de brûlures lors de leur remplacement.
- Environnement - La technologie à LED ne contient pas substances toxiques telles que le mercure
- Polyvalence - Grâce aux atouts énoncés ci-dessus, la technologie à LED ouvre la voie à de nombreuses applications qui jusqu’à présent étaient impossibles avec les anciennes technologies.
La lumière horticole change de visage
![](https://fr.rs-online.com/euro/img/promotions/Solution LED horticoles/solution_led_horticoles.jpg)
La technologie LED permet de concevoir également des systèmes d’éclairage, bien plus intelligents, communicants et économes en énergie, en parfait accord avec la photosynthèse.
Le diagramme ci-dessous donne une vue d’ensemble d’un tel système.
Lisez la suite de l'article posté sur DesignSpark.com | Voir les LED horticoles
![](https://fr.rs-online.com/euro/img/global/campaigns/led-lighting/201607_full-width_led-block-diagram-fr.png)
Les nouveaux produits
![]() |
Découvrez ci-dessous les dernières nouveautés pour appréhender et développer vos projets basés sur la technologie LED. |
Les drivers de LED - Tension ou courant constants, sur quel pied danser ?
![](https://fr.rs-online.com/largeimages/F7805809-01.jpg)
Les drivers de LED fonctionnent soit en mode courant constant (CC), soit en mode tension constante (CV), voire proposent les deux modes (CC) et (CV). Le mode de fonctionnement est le premier critère à prendre en compte. Le choix se détermine selon le type de LED ou groupe de LED que vous avez besoin d’alimenter.
- Les drivers à courant constant (CC) sont préconisés lorsque les LED sont montées en série. La combinaison du montage série et du mode CC permettent une homogénéité de flux lumineux et une protection des LED. Une infime variation de tension aux bornes des LED peut générer un fort courant au travers de celles-ci. De plus la stabilité du courant permet de fixer les coordonnées chromatiques des LED blanches.
- Les drivers à tension constant (CV) fonctionnent comme des alimentations. Vous utiliserez les drivers LED (CV) pour alimenter des groupes de LED montées en parallèle comme notamment les barrettes de LED. Ce type de driver est préconisé lorsque les LED ou groupes de LED sont équipés d’un minimum de protection telle qu’une résistance de limitation de courant. La tension de sortie doit répondre à la tension exigée par l’ensemble de la chaine. Ils peuvent aussi être utilisés pour alimenter des modules LED (Light Engines) qui intègrent un circuit intègre driver de LED.
- Les drivers LED proposant les deux modes de fonctionnement (CV + CC) opèrent en mode tension constante au démarrage, qui est adapté aux applications avec circuits intégrés driver de LED ou résistance série intégrés. Une fois que le courant de sortie excède le courant nominal de l'alimentation et atteint la zone de courant constant, le driver passe en mode courant constant, qui lui est adapté à l’alimentation en direct des LED. Ainsi ces drivers sont adaptés à tous les types de LED ou groupes de LED qu'ils soit protégés ou non, en montage série ou parallèle.
Drivers de LED CC | Drivers de LED CV | Drivers de LED CC + CV
Les LED produisent-elles de la chaleur ? Attention aux fausses idées !
![](https://fr.rs-online.com/largeimages/R7805966-01.jpg)
Le flux lumineux des LED ne produit pas de rayonnement infrarouge (donc pas de chaleur émise par le flux lumineux).
Néanmoins, une grande part de l'électricité utilisée par les LED (environ 70%) est transformée en chaleur.
(En comparaison, 95% de l’électricité utilisée par la technologie à incandescence est transformée en chaleur et évacuée par rayonnement Infrarouge).
La chaleur produite par les LED est essentiellement provoquée par l’échauffement de la jonction. Elle doit être dispersée sous peine de réduire les performances d’éclairement ou tout simplement de détruire la puce.
C’est pourquoi, le maintien d'une température de jonction adaptée est importante et nécessite l’utilisation de dissipateurs thermiques. Cette préoccupation thermique doit faire partie intégrante de toutes nouvelles conceptions.
Voir les dissipateurs