Alimentations électriques – Aperçu

Qu'est-ce qu'une alimentation électrique ?

Les alimentations électriques sont des dispositifs permettant de faire exactement ce que leur nom suggère. Elles alimentent une charge électrique en énergie électrique. Il existe un grand nombre d'alimentations de types différents servant à des fins différentes. Les alimentations régulées peuvent ajouter une tension constante et une alimentation stable à un dispositif, et vous pouvez les trouver aujourd'hui dans un large éventail d'appareils électroniques de types différents. Le problème avec les alimentations non régulées, c'est que l'on ne sait pas quelle tension elles produisent, ce qui peut être dangereux.

Une alimentation électrique peut se trouver à l'intérieur d'un dispositif électrique, comme un ordinateur. Elles font partie intégrante de presque chaque type de projet en électronique, et une bonne alimentation électrique peut faire toute la différence. En revanche, une mauvaise alimentation électrique peut condamner un projet avant même qu'il ne prenne son envol.

L'alimentation électrique doit pouvoir recevoir un courant sous haute tension CA sortant des prises de courant et le convertir ou le réguler en tension CC que vous pouvez ensuite utiliser avec vos appareils. Il est facile de localiser des alimentations électriques internes sur un appareil. Elles se trouvent là où le cordon d'alimentation se connecte. Il existe différentes tailles de sources d’alimentation, connues sous le nom de facteurs de forme lorsqu'on se réfère aux alimentations électriques dans un ordinateur.

 

Quelles sont les parties qui composent une alimentation électrique ?

Les alimentations électriques sont composées de plusieurs parties afin de fonctionner correctement. Elles sont dotées d'un filtre d'entrée et d'un rectificateur, d'une CPR, d'un mode de consommation, d'un transformateur et de circuits de sortie. L'électricité provenant des murs voyage à travers les différentes parties de l'alimentation, ce qui la rend utilisable par des appareils qui nécessitent une tension d'alimentation CC plus basse. Le fonctionnement interne d'un grand nombre d'alimentations électriques inclut également des résistances, des condensateurs, des inducteurs, des diodes, et des convertisseurs Boost. Certaines alimentations peuvent avoir différentes caractéristiques que d'autres.

 

Comment choisir la bonne alimentation pour vos besoins ?

C'est souvent lorsqu’on construit son propre ordinateur que l’on réalise qu’on doit sélectionner une alimentation électrique,  L'ordinateur a bien évidemment besoin d'une bonne alimentation électrique capable de fournir une alimentation stable. Bien sûr, vous pouvez avoir besoin d'une alimentation pour une variété de projets électroniques de types différents. Toutefois, les connaissances de base que vous devez avoir lorsqu'il s'agit de choisir une alimentation électrique vont s'appliquer quelle que soit l'utilisation. Voici une liste de ce qu’il faut garder à l’esprit lorsqu’on choisit une alimentation électrique.

Tout d'abord, quelle est la quantité d'énergie maximale que l'alimentation offre ? Vous devez toujours connaître la puissance dont vous allez avoir besoin pour faire fonctionner l'appareil, quel qu'il soit. Vous pouvez trouver des calculateurs d'alimentations électriques en ligne qui vous aideront à déterminer la quantité d'énergie dont vous avez besoin pour vous assurer que l'appareil fonctionne bien avec l'alimentation électrique. Pensez aussi à l'avenir. Si vous pensez à améliorer d'autres parties du système à l’avenir, une alimentation électrique qui couvre tout juste vos besoins pourrait alors ne pas suffire. Vous pourriez en avoir besoin d'une autre. Il serait préférable d'acheter une alimentation électrique qui a une plus grande puissance, de sorte que vous n'ayez pas à en racheter une plus tard.

Deuxièmement, vous devez savoir quel type de connecteurs elle présente, et vous assurer qu'ils fonctionneront avec votre unité. Certaines alimentations électriques offrent des connecteurs ATX 24 broches qui fonctionnent aussi comme connecteurs 20 broches. Toutefois, certains modèles pourraient ne pas offrir les deux options. Comme les connexions 24 broches sont « high end », elles pourraient ne pas avoir les connecteurs 20 broches et vice versa. Les connecteurs « low end » pourraient ne pas avoir l'option 24 broches. Vous devez savoir ce dont vous avez besoin lorsque vous achetez l'alimentation, afin de ne pas avoir de mauvaise surprise lorsque vous essayez de tout raccorder.

Troisièmement, vous devez savoir quel sera le degré d'efficacité de l'unité d'alimentation électrique pour vous. Vérifiez les taux d'efficacité. Essayez de trouver tout ce qui est à plus de 80 % ; plus il est élevé, mieux c’est. Gardez tout de même à l'esprit qu'au fil du temps, les unités d'alimentation électrique, comme c'est le cas de bien d'autres types de composants électriques, vont s'user et ne pourront plus fonctionner au même niveau d'efficacité.

Quatrièmement, assurez-vous qu'elle peut gérer les changements de courant, et qu'elle est munie d’une option de refroidissement avec un ventilateur de grande qualité. Les alimentations électriques qui chauffent et ne refroidissent pas correctement vont surchauffer et pourraient endommager le système. De plus, assurez-vous que vous tenez compte du bruit que le ventilateur pourrait générer. Avec certains types de projets, il se peut qu’un ventilateur bruyant représente un problème.

Cinquièmement, comparez et posez des questions. Comparez les unités d'alimentation électrique que vous envisagez d'acheter avec d'autres, pour vous aider à déterminer laquelle est la meilleure, la plus avantageuse sur le plan du rapport qualité/prix, et qui mènera votre projet à bien. Posez des questions sur des forums et à ceux qui ont acheté une unité d'alimentation électrique avant vous pour avoir aussi leur opinion. Plus vous faites de recherche quant au choix de la bonne unité d'alimentation, plus vous serez sûr de votre décision.

Ces cinq conseils vous donneront une meilleure idée de ce que vous devez prendre en compte lorsque vous choisissez votre première ou prochaine unité d'alimentation électrique. Prenez le temps de choisir celle qui correspond à votre projet, afin d'être sûr qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin, quel que soit votre projet.

 

Qu'est-ce que le symbole de circuit d'une alimentation électrique ?

Différentes sortes d'alimentations électriques ont des symboles différents qui indiquent leur nature et ce qu'ils signifient. Il est important de connaître le plus de symboles d'alimentation électrique possibles pour que vous puissiez comprendre ce qu'ils signifient si vous les voyez à l'avenir.

 

  • Source de tension :
  • Source de courant :
  • Source de tension CA :
  • Générateur :
  • Cellule de pile :
  • Pile :
  • Source de tension contrôlée :
  • Source de courant contrôlée :

 

 

À quoi servent les alimentations électriques en électronique ?

De nos jours, la plupart des appareils électroniques utilisent des alimentations électriques d'un certain type. De nos jours, les ordinateurs, qui peuvent avoir des alimentations électriques internes, représentent l’un des exemples les plus fréquents d’appareils électroniques qui utilisent des alimentations électriques. L'« adaptateur CA » que vous utilisez pour alimenter certains disques durs externes, claviers musicaux, et pour alimenter et recharger votre tablette, est un parfait exemple d'une alimentation électrique. Il prend le courant haute tension CA du mur et le convertit de façon à ce que vos appareils puissent l'utiliser.

 

Quelles sont les types d'alimentations électriques disponibles ?

Il existe aujourd'hui de nombreux types d'alimentations électriques différents sur le marché et facilement accessibles pour ceux qui en recherche une. Toutefois, il est important de comprendre tous les types d'alimentations électriques différents qui existent, afin de déterminer laquelle est vraiment la meilleure option pour votre projet ou conception. Comme vous allez le voir dans les types d'alimentations suivants, certaines peuvent bien fonctionner pour une application, mais représentent un mauvais choix pour d'autres.

 

Que sont les alimentations de table ?

Les alimentations de table sont dans un boîtier présentant des contrôles et des affichages. Les affichages permettent à l'utilisateur de voir les paramètres et la sortie de courant, et les contrôles permettent de faire des changements au niveau de la sortie et d'obtenir un contrôle précis sur le système. Ce type d'alimentation est aussi appelé alimentation de laboratoire. La raison pour cela est simple. Dans de nombreux laboratoires et centres de recherche, il est avantageux d’avoir plus de contrôle sur la puissance de sortie de l'alimentation électrique. Toutefois, elles ne sont pas idéales pour toutes les situations, et il peut être contraignant de les surveiller, à moins de les utiliser pour des besoins spécifiques.

 

Quel sont les alimentations d’ordinateurs ?

Tous les ordinateurs ont une alimentation électrique interne, et c'est à quoi la plupart des gens pensent lorsque le terme apparaît.  Elles fournissent toute l'électricité à l'ordinateur. De nos jours, les ordinateurs utilisent des alimentations à découpage et la plupart d'entre elles correspondent aux spécifications ATX pour le facteur de forme et les tolérances de tension. Cela signifie que lorsque l'alimentation électrique est connectée au secteur, elle a une tension de veille de 5 V pour garantir que l'ordinateur a suffisamment de puissance pour les fonctions de veille et pour alimenter les périphériques.

 

Un grand nombre d'alimentations d'ordinateur ont une protection pour des problèmes différents et variés, dont une protection contre la surtension, la sous-tension, la surintensité, la surpuissance et la surchauffe.

 

Que sont les alimentations de bureau ?

Certains pourraient croire à tort qu'une alimentation électrique de bureau se réfère à une alimentation électrique pour un ordinateur de bureau, mais ce n'est pas le cas. L'alimentation électrique de bureau est une alimentation qui se trouve effectivement sur le bureau, et aura davantage de similarités avec l'alimentation de table, dans la mesure où elle peut donner à l'utilisateur davantage de contrôle sur la puissance de sortie. Les alimentations électriques possèdent généralement une protection contre les courts-circuits et elles se connectent au raccordement du connecteur secteur à l’aide d’une prise.

 

Que sont les alimentations Rails DIN ?

Les alimentations électriques Rails DIN sont des types spécialisés d'unités d'alimentation électrique, dans le fait qu'elles se connectent à un système sur rail. Les alimentations sont alors souvent plus petites et prennent moins d'espace, mais elles peuvent être encore très efficaces et fournir la bonne quantité d'énergie pour les différents dispositifs qu'elles alimentent. De nombreux fabricants proposent des alimentations électriques Rails DIN et elles existent dans différentes tailles et peuvent fournir différentes tensions de sortie basées sur le modèle.

 

Que sont les alimentations à montage panneau ?

Comme son nom l'indique, cette alimentation électrique peut être montée directement sur des panneaux de différents dispositifs et projets que vous pourriez construire, ou sur lesquels vous pourriez être en train de travailler, et comme les autres alimentations électriques, elles existent dans différentes tensions de sortie. Elles offrent aussi différentes plages de température. Ceci peut être pratique pour certains types de projets et constructions, mais il est possible qu’elles ne fonctionnent pas pour tout.

 

Que sont les alimentations linéaires intégrables ?

Une alimentations linéaire intégrable, ou alimentation électrique régulée, régule la tension en diminuant l'excès avec un circuit régulateur. Les versions intégrables des alimentations électriques se trouvent à l'intérieur de l'unité, et elles peuvent avoir simplement une prise qui va de l'unité dans le mur. Elles sont utiles pour un grand nombre d'utilisations différentes, incluant des équipements de test en laboratoire, des circuits de contrôle, le traitement de signal et les amplificateurs à faible bruit.

 

Que sont les alimentations à découpage intégrables ?

Une alimentation à découpage intégrable est une alimentation qui utilise un régulateur à découpage afin de convertir du courant électrique avec une grande efficacité. Elles transforment aussi le courant électrique du secteur vers une charge. Elles régulent la tension en variant les moments de marche et d'arrêt de l'unité, ce qui aide ce type d'alimentation à maintenir un niveau d'efficacité plus élevé que les régulateurs linéaires. Elles sont aussi plus petites et plus légères en poids, mais elles ont un niveau de complexité plus grand, ce qui signifie qu'elles ne sont pas idéales pour toutes les situations.

 

Que sont les alimentations enfichables ?

Les alimentations enfichables, souvent appelées adaptateur ou briques, sont assez courantes encore aujourd'hui. Comme mentionnées ci-dessus, les alimentations enfichables sont les adaptateurs et chargeurs qu’on utilise avec les téléphones, les tablettes, certains disques durs externes et objets similaires. Néanmoins, il est très important de s'assurer que vous utilisez la bonne alimentation électrique pour votre appareil. Si vous utilisez un appareil qui nécessite une alimentation électrique à 5 V et que vous utilisez une alimentation électrique à 24 V, cela pourrait causer des dégâts.

 

Que sont les alimentations à monter sur rack ?

Les alimentations à monter sur rack sont généralement plus grandes, et certaines d'entre elles conviennent davantage à une utilisation intensive avec une puissance élevée. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas. Même si des options d'utilisation intensive sont disponibles, un grand nombre d'alimentations électriques fournissent simplement le même volume de tension. La différence réside simplement dans le fait qu'elles sont montées sur rack plutôt que de se trouver nécessairement à l'intérieur de l'appareil.

 

Quels types d'accessoires sont disponibles pour les alimentations électriques ?

Si vous envisagez de créer votre propre alimentation électrique ou d'en modifier une, c'est possible. Toutefois, vous aurez besoin des bons outils et des bons accessoires pour le faire. Heureusement, plusieurs options différentes concernant les accessoires se présentent à vous et sont facilement accessibles en ligne aujourd'hui. Parmi ces options, on notera les kits de connexion, les faisceaux de câble, les câbles de transmission des données et les kits de couverture. Une large gamme de choix est disponible, ce qui peut vous faciliter la tâche lors du développement ou de la modification de l'unité d'alimentation électrique idéale, quel que soit votre objectif.