Aperçu de fil de câblage et câble monoconducteur

Qu'est-ce qu'un fil de câblage ?

Le terme fil de câblage est souvent utilisé indifféremment pour différents sous-ensembles ou types de fils, tels que le câble monoconducteur, que nous allons voir plus loin. Le câble peut être un seul brin de métal, ou il peut se composer de plusieurs brins tressés ensemble en une seule gaine isolée.  Il existe différents types de câbles, et ils peuvent servir à un grand nombre de fonctions différentes. Dans certains cas, ils peuvent supporter des charges mécaniques. Ils peuvent envoyer et recevoir des signaux de télécommunications, et ils peuvent transférer l'électricité, ce qui est l'une des utilisations les plus courantes et les plus connues du câble.

Les câbles existent dans différentes tailles et peuvent se décliner dans des variétés de câbles solides, monoconducteurs, multi-brins et à tresse plate. La plupart du temps, le câble a un diamètre circulaire, mais il est aussi possible de créer des câbles de forme différente, telle que la forme carrée et hexagonale.

                               

Qu'est-ce qu'un câble monoconducteur ?

Le terme « monoconducteur » signifie simplement qu'il n’y a qu’une seule pièce de câble métallique, traditionnellement en cuivre ou en aluminium, qui a en général une isolation autour. Le câble peut avoir différents calibres ou épaisseurs. De manière générale, plus la taille du câble augmente, plus la flexibilité diminue.

Le terme « câble plein » désigne également ce phénomène. Ceux-ci sont utiles dans certaines situations, telles que le câblage de platines d'essai. Une des raisons pour lesquelles certains choisissent d'utiliser un monoconducteur pour certaines applications est que le prix est plus bas que celui des câbles multi-brins et à tresse plate. Les câbles pleins sont cependant moins flexibles, ce qui n’est pas idéal pour toutes les applications. Un des avantages de ce type de câblage est qu'il a tendance à être plus robuste et plus durable que les autres types de câblage. C'est pourquoi le monoconducteur plein est une bonne solution pour tous les lieux où l'environnement ou la corrosion pourraient provoquer des dommages sur le câblage.

 

Quelle est la différence entre un fil de câblage et un monoconducteur ?

Les termes « fil de câblage » et « monoconducteur » peuvent parfois désigner la même chose selon comment le terme « câble » est utilisé. S'il y a juste un seul brin, alors le fil est monoconducteur. Toutefois, lorsque de nombreuses personnes font référence à un câble, elles imaginent les multi-brins et le câble à tresse plate plutôt qu'un seul brin ou un seul monoconducteur.

Le câble multi-brins auquel les gens pensent traditionnellement lorsqu'ils voient un câble, comporte un grand nombre de fils de petit calibre enveloppés dans une gaine isolante. Il est plus flexible que le monoconducteur, et ces câbles ont tendance à être de meilleurs conducteurs, dans la mesure où ils ont une surface plus grande, vu le plus grand nombre de fils dont ils disposent, même si chacun des fils s'avère être plus petit. Ils sont couramment utilisés pour différents types d'applications. On les trouve dans de nombreux cordons électriques pour des appareils, des câbles de contrôles, câbles d'instruments de musique et bien d'autres.

Lorsqu'un fil a plus de brins dans un seul faisceau tressé, il offre plus de flexibilité et de durabilité. Le fil est alors plus solide et la qualité augmente, mais son prix augmente également. Le nombre minimum de brins dans un fil est de sept, avec un au milieu et six fils qui l'entourent. Les fils peuvent être très larges lorsqu'on les utilise pour différentes applications.

 

Quels sont les types de fils de câblage qui existent ?

Aujourd'hui, de nombreux fils de câblage de types différents sont disponibles facilement sur le marché pour être utilisés pour des applications et projets différents. Les types de fils de câblage suivants sont les plus courants, et chacun d'entre eux a une utilisation spécifique. Assurez-vous de toujours acheter le meilleur fil de câblage pour votre projet, quel qu'il soit.

 

  • Qu'est-ce qu'un fil de câblage pour automobile ? – On compte deux types principaux de fils de câblage pour automobile : réticulé et en PVC. Le fil de câblage réticulé peut supporter des températures bien plus élevées que celui en PVC. Lorsqu'on choisit un fil de câblage pour automobile, il est important de choisir un fil qui soit très puissant, qui puisse supporter les températures à l'intérieur du véhicule et qui puisse résister aux effets dommageables des fluides automobiles tels que l'essence, l'huile et le liquide de frein. Avant de choisir le câblage, il est aussi important de s'assurer que c'est le bon type de fil pour l'application. N'utilisez jamais le mauvais fil de câblage juste parce qu'il est meilleur marché, cela peut s’avérer dangereux et provoquer un incendie. Ceci est vrai autant pour les fils de câblage pour automobile que pour n'importe quel type de câblage. Utilisez toujours le bon fil de câblage pour votre projet.
  • Qu'est-ce que la tresse plate ? – La tresse plate et le câble multi-brins sont très similaires. Ils ont un nombre de petits brins de fils tressés ensemble puis enfermés dans une gaine isolée. Tout comme les câbles multi-brins qui sont de bons conducteurs, les fils à tresse plate ont tendance à mieux conduire l'électricité que les fils.  Ils ont aussi une durée de vie plus longue. Beaucoup utilisent les fils tressés pour la réduction du bruit et l'effet d'écran électromagnétique.
  • Qu'est-ce qu'un fil pour environnement sévère ? – Comme son nom le suggère, le fil pour environnement sévère est utile pour les environnements présentant un danger de températures élevées et de produits chimiques qui pourraient endommager les fils. Le fil pour environnement sévère peut résister aux huiles, aux rayons ultraviolets et à certains acides et alcalins. Il est important de rappeler que tous les types de fils de câblage pour environnement hostile n'ont pas la même température de fonctionnement et la même capacité à résister à différentes situations environnementales. C'est pourquoi il est toujours important de savoir quel type de fil vous achetez et de bien vérifier pour vous assurer qu'il fonctionnera selon vos besoins.
  • Qu'est-ce qu'un fil de câblage électrique ? – Un fil de câblage électrique est en général un seul conducteur isolé qui est utile pour des applications qui nécessitent une tension basse et un courant faible. La plupart du temps, vous trouverez ceci dans le câblage interne d'un ordinateur, des équipements électroniques grand public, des appareils, des panneaux de contrôle et sur des véhicules. Généralement, ce type de fil de câblage est utilisé à l’intérieur des équipements électroniques. Il existe de nombreux fils de câblage différents avec une tension nominale et un courant variés. Assurez-vous de toujours choisir la bonne option pour votre projet spécifique.  Certains câblages par exemple sont mieux adaptés que d'autres pour des conditions où il peut y avoir une distorsion ou des vibrations.
  • Qu'est-ce qu'un câble de test ? – Un câble de test est un fil qui se connecte à une source d'alimentation. Lorsqu'on choisit le fil pour un projet, il est important de prendre en compte le type de fil nécessaire, l'isolation qu'il offre et la résistance. La plupart du temps, le câble de test contient un fil de cuivre multi-brins dans une gaine isolante en silicone ou PVC. Un grand nombre de brins constitue généralement une meilleure option pour votre câble de test.
  • Qu'est-ce qu'un câble de thermocouple ? – Un câble de thermocouple est un câble utilisé dans un thermocouple entre l'extrémité du capteur et celle du CJC où le signal est mesuré. Le thermocouple mesure la température. Ce type de fil dispose d'une isolation en PVC de qualité, dans la mesure où il peut devoir fonctionner à des températures élevées. Les fils ont tendance à être très flexibles. Lorsque vous choisissez les câbles du thermocouple, assurez-vous de vérifier quelle résistance de température ils peuvent offrir. Par exemple, le silicone a en général une résistance plus élevée et il pourrait être le meilleur choix pour les applications à chaleur élevée.
  • Qu'est-ce qu'un câble à rallonge ? – Un câble à rallonge peut avoir un revêtement en silicone ou en PVC, et sa forme est habituellement arrondie. Certains types de câbles à rallonge fonctionnent avec des thermocouples. Il est important de s'assurer que les caractéristiques du câble à rallonge sont similaires aux caractéristiques du thermocouple afin qu'ils puissent correctement fonctionner ensemble. Le câble existe dans de nombreuses couleurs et peuvent fonctionner avec des éléments simples ou doubles.
  • Qu'est-ce que le fil de cuivre ? – Le fil de cuivre est le métal le plus courant parmi les sortes de câblage aujourd'hui, et il existe à la fois des variétés de monoconducteurs et de multi-brins. Le cuivre est utilisé dans le câblage électrique depuis le début du XIXe siècle, et la demande en cuivre était encore plus forte autour de la fin du XIXe siècle lorsqu'il était utilisé comme conducteur pour les téléphones. Aujourd'hui, le câblage en cuivre intervient sous différents types et différentes formes, et il est utilisé pour la production et la transmission d'énergie, la distribution de l'énergie, les télécommunications et bien plus encore. La plupart des câblages dans les bâtiments utilisent d'ailleurs le câblage en cuivre.

 

Les gens continuent à utiliser le câblage en cuivre car c'est l'une des options les plus efficaces et les plus avantageuses quant au coût pour les travaux. Il est très conducteur, très solide et durable et résiste à la corrosion. Il est également facile à installer, il existe en conducteur solide et dans des variétés multi-brins ainsi que dans des câbles d'un diamètre plus grand.  Le câble multi-brins, lui, est très flexible mais il est plus robuste et plus durable que le fil monoconducteur.

 

  • Qu'est-ce qu'un câble haute température ? – La plupart du temps, vous trouverez les câbles haute température dans des endroits où, bien évidemment, règne une température élevée. On les trouve notamment dans des fours, des moteurs de voiture, des équipements de moteur et même des sources lumineuses à haute intensité. Dans de nombreux cas, le câble se compose de cuivre avec un revêtement en nickel, même s'il peut parfois comporter du nickel pur. Dans ce cas, il sera plus cher. Comme les températures sont plus élevées, il doit avoir une meilleure isolation afin de résister à la chaleur. Certains matériaux couramment utilisés comprennent la fibre céramique ou la fibre de verre.

 

Qu'est-ce qu'un câble de commande simple ?

Les câbles monoconducteurs sont en général les mieux adaptés pour des installations fixées, même s'ils peuvent bien fonctionner pour le câblage interne de certains types d'appareils.  Selon la taille du cuivre, la tension est évidemment différente, tout comme la plage de température au sein de laquelle il fonctionne. Comme pour tout achat de câbles, assurez-vous qu'il fonctionne pour votre projet avant de l'acheter.

 

  • Qu'est-ce qu'un dispositif de commutation ? – Un câble de commutation est un câble électrique utilisé dans des systèmes de commutation qui isolent les équipements électriques. C'est un terme générique, car il peut faire référence à de nombreux types de câbles différents qui peuvent servir à cette utilisation, tel que le câble BS/CSA/UL. Selon le type de systèmes de commutation, on aura besoin de différents types de câbles. Par exemple, des systèmes à haute tension sont à l'extérieur et nécessitent des câbles qui peuvent résister aux éléments. Les systèmes basse tension sont à l'intérieur des bâtiments, et nécessitent donc d'autres câbles. Le système à commutation est un équipement qui aide à protéger le système contre une alimentation de charges trop élevée ou des anomalies dans le système.
  • Qu'est-ce qu'un câble BS/CSA/UL ? – Un câble BS/CSA/UL est un type de monoconducteur qui a un retardateur de flamme et présente une grande qualité d'isolation. Il existe des câbles haute température qui peuvent fonctionner continuellement dans des environnements de chaleur élevée. Un autre terme utilisé souvent pour le câble BS/CSA/UL est le câble de panneau. Le câble existe dans des couleurs variées. Le câble devrait avoir une tension nominale de 300/500 V.
  • Qu'est-ce qu'un conduit de câbles ? – Les conduits de câbles présentent des revêtements plus épais, plus solides et plus robustes pour l'isolation et la protection. Ce revêtement extérieur est appelé communément « tube isolateur ». Ils sont utiles pour les câbles d'un diamètre plus important et les câbles qui nécessitent une protection supplémentaire. Certains conduits de câbles ont même une fente le long de la partie centrale qui permet de glisser facilement le long du câble ou dans la conduite. Des revêtements permanents sont également disponibles.
  • Que sont les goulottes et chaînes porte-câbles ? – Dans le domaine des télécommunications, les goulottes et chaînes porte-câbles font référence aux câbles qui traversent le bâtiment d'échange qui relie les sélecteurs. Plus souvent, cela fait référence à un système de boîtiers pour un câblage qui présente une base et un couvercle amovible. Les « goulottes » sont la portion de couvercle qui contient les câbles, les cordons, les conducteurs isolés et bien d'autres éléments.

 

La plupart des fils les plus courants sont disponibles aujourd'hui. Les différents fils énumérés ici sont utiles pour un large éventail de projets différents, qu'ils soient commerciaux, industriels et même personnels. Il est crucial de savoir quels types de fils utiliser dans différentes situations et de connaître les protocoles de sécurité adaptés pour le câblage. Assurez-vous de toujours comprendre les limites et les capacités des câbles afin d’empêcher tout accident ou blessure potentiels.