- Home
- >
- InfoZone
- >
- electroniques
- >
- Computer cable assemblies
Computer cable assemblies
Présentation – Cordons informatiques
Un cordon informatique est une longueur de câble avec un connecteur monté à chaque extrémité. Diverses conceptions sont disponibles pour des applications bureautiques générales mais aussi pour des conditions d'utilisation industrielles lourdes. Ils sont fabriqués par une multitude d'entreprises, telles que RS, Phytec et TE Connectivity, parmi les marques les plus connues pour ce type de produit.
Les types de connecteurs utilisés sont très nombreux, certains étant utilisés depuis plusieurs décennies. Les types les plus courants, incluant USB, ont été améliorés au fil des ans pour offrir des taux de transfert de données plus élevés. Lorsque vous devez monter des cordons sur des équipements moins récents, il est important de vérifier si les nouveaux équipements sont rétrocompatibles. Par exemple, la plupart des connecteurs USB sont rétrocompatibles, mais ce n'est pas toujours le cas.
Adaptation aux connecteurs les plus récents
Des cordons permettent de continuer à utiliser des équipements anciens. Par exemple, les connexions VGA qui étaient à une certaine époque le standard des connexions informatiques/ moniteurs. Actuellement, les connexions DVI sont beaucoup plus répandues. Si vous avez des cordons dotés de connecteurs DVI et VGA, vous n'avez pas besoin de remplacer un moniteur ancien ou une carte vidéo ancienne.
Certains types de connecteurs deviennent obsolètes ou « patrimoniaux », même si des options plus pratiques sont disponibles. Par exemple, le port PS/2 qui équipe la plupart des nouveaux ordinateurs est considéré comme patrimonial par certains fabricants, même s'il est encore largement utilisé. Les ports USB ont les mêmes applications que les ports PS/2, telles que la connexion des claviers et des souris aux ordinateurs, mais les ports patrimoniaux offrent des avantages spécifiques. Ils libèrent les ports USB qui peuvent ainsi répondre à d'autres besoins.
La situation est similaire avec les ports parallèles. Dans l'électronique grand public, ces ports ont été largement remplacés par les ports USB, mais ils sont encore utilisés dans l'industrie, en particulier pour des applications de développement, parce qu'ils constituent une solution d'interconnexion aisée des cartes de circuits imprimés. Les équipements anciens qui sont encore utilisés peuvent aussi nécessiter des connexions parallèles, justifiant la disponibilité de ces connecteurs sur le marché. Mais un grand nombre d'ordinateurs nouveaux n'ont pas de port parallèle, réduisant considérablement leur utilisation dans le secteur de la bureautique.
Les cordons sériels sont aussi utilisés, mais ils sont aussi considérés comme du matériel patrimonial. Comme les connexions parallèles, les connexions sérielles répondent à des besoins de développement et sont très économiques par rapport à d'autres types de connecteurs, ce qui maintient donc leur utilité.
Critères de sélection des cordons
Pour des applications industrielles, certains cordons utilisent les mêmes connecteurs que certains cordons de la grande consommation. Mais ces cordons ne sont pas réellement conçus pour résister aux exigences environnementales et aux utilisations intensives des environnements industriels. Certains de ces câbles ne sont pas capables de dissiper rapidement la chaleur dans des conditions d'utilisation intensives et pourront donc brûler.
Si la sélection des cordons pour des rôles spécifiques joue un rôle essentiel, ils doivent aussi être traités correctement pendant leur cycle de vie.
Protection des cordons informatiques
Quel que soit le niveau de durabilité intégré dans la conception d'un cordon, il y a toujours une limite à sa résistance aux contraintes mécaniques et environnementales. Il est donc important de minimiser ces deux types de contraintes.
Dans des environnements très dangereux, des connecteurs informatiques sont dotés d'un système de fixation, par exemple un filetage, qui réduit les risques d'arrachage ou de détérioration par des contaminants présents dans l'environnement d'utilisation.
Les cordons sont disponibles dans un grand nombre de couleurs. Ce choix de couleurs facilite l'organisation des cordons et peut aussi servir d'avertissement pour réduire les risques d'accident.
Les cordons sont également disponibles dans différentes longueurs. En général, un peu plus que la longueur requise est une bonne chose, mais la performance de certains types de cordons diminue avec l'augmentation de leur longueur. Ce facteur ne doit pas être négligé. Toutes les longueurs de cordons supplémentaires doivent être enroulées et stabilisées avec des serre-câbles. Cette précaution protège les cordons contre les risques de détérioration, minimise les risques de trébuchement, ou autres risques de blessures ou de détérioration des cordons et équipements.
Cordons pour utilisations internes
Certains cordons informatiques sont conçus pour être utilisés à l'intérieur des boîtiers d'ordinateurs ou dans une armoire technique. Ce type de câble doit être sélectionné pour utiliser seulement la longueur minimale requise. Dans certaines applications, le cordon peut être organisé autour du boîtier dans des canaux spécifiques pour augmenter la circulation d'air et son refroidissement. Les cordons doivent être assez longs pour autoriser cette solution.
L'évolution des connecteurs affecte aussi bien les équipements internes qu'externes. Les connecteurs SCSI étaient très répandus à une époque, mais maintenant les disques durs utilisent des connexions SATA, parce qu'elles offrent une meilleure performance. Certains équipements anciens nécessitent des cordons qui ne sont plus répandus sur le marché, mais des fournisseurs électroniques industriels les offrent encore. Ils peuvent aussi être combinés avec plusieurs types de connecteurs.
Il est alors possible de relier ensemble des alimentations électriques et des équipements plus récents pouvant utiliser un type de connecteur différent. Des cordons adaptateurs permettent d'alimenter plusieurs dispositifs avec une seule source d'énergie, mais il est important de savoir combien d'énergie en plus est fournie en utilisant ces cordons, et si cela peut provoquer des détériorations.
Les diverses connexions internes disponibles se différencient par le nombre de broches, la forme et d'autres spécifications.
Installation des cordons informatiques
De nombreux cordons informatiques sont conçus pour être faciles à brancher et débrancher, tels que les connecteurs USB. Par contre d'autres cordons, et les cordons internes en particulier, nécessitent plus d'attention pour les connecter et les déconnecter.
Cordons informatiques internes
Les cordons informatiques internes sont très faciles à installer. Les différents types de connecteurs utilisés sur des cartes mères sont conçus pour qu'un connecteur erroné ne puisse pas être branché sur leur port.
Pour insérer ces connecteurs, ils doivent être alignés directement sur le port et enclenchés en position. L'insertion du connecteur dans le port ne doit opposer aucune résistance ou très faible. Ces connecteurs sont généralement maintenus par des fixations en plastique, qui doivent être ouvertes avant de les retirer.
Un cordon informatique interne qui offre une résistance pendant son branchement ou débranchement ne doit jamais être forcé. Cette situation signale toujours un défaut d'alignement, un problème de compatibilité, un port détérioré, qui empêche le cordon de prendre sa position normale. Tout effort excessif sur un cordon peut endommager le port et la carte de circuit imprimé.
Cordons informatiques externes
Les connexions USB, Firewire et même parallèles sont conçus pour être faciles à brancher et débrancher. Certains ont été modifiés pour répondre à des risques spécifiques, mais la plupart des cordons USB et Firewire se branchent et se débranchent simplement en exerçant un léger effort.
Les cordons parallèles et autres types de cordons informatiques sont parfois dotés de fixations à vis ou à molette. Ce type de fixation comporte deux vis filetés de chaque côté du connecteur, permettant de le visser fermement dans deux orifices filetés sur le port. Ces fixations sont idéales dans les situations présentant des risques de traction mécanique.
D'autres types de connecteurs sont dotés d'un mécanisme d'enclenchement qui assure une bonne stabilité, même s'ils ne sont pas aussi solides que les fixations à vis. Le choix du type de connexion est déterminé par les conditions d'utilisation du cordon informatique.
Les différentes couleurs sont pratiques, et peuvent aussi assurer une meilleure sécurité dans certaines applications. Dans des environnements dangereux, il est nécessaire de consulter la fiche de données des cordons pour vérifier que leurs matériaux de fabrication résisteront aux conditions d'utilisation.
Types de cordons informatiques courants
Les types de cordons disponibles sur le marché changent constamment avec l'apparition de nouveaux connecteurs et de nouvelles technologies. La demande constante en transferts de données plus rapides stimule l'innovation des connecteurs et des cordons.
Certains cordons sont tellement répandus qu'ils sont désignés par des noms sans relation avec leurs connecteurs. Par exemple, un connecteur d'alimentation 5,25 pouces à quatre broches est appelé un Molex. Le nom n'a rien à voir avec le connecteur, étant seulement le nom de son fabricant. Firewire est évidemment un nom plus marketing que technique, la désignation réelle de ces cordons étant IEEE-1394, voir ci-dessous.
Firewire
L'interface série multiplexée Firewire est officiellement connue sous la référence IEEE-1394, associé à la marque Apple Computers, qui a développé la technologie. Ce connecteur est devenu assez répandu depuis son apparition dans les années 1990. Offrant un débit maximal de 400 Mbps, il est largement utilisé dans les applications médias. Un nouveau standard, Firewire 800, double la vitesse de transfert.
Cordons d'écran et vidéo numérique
Ces câbles sont spécifiquement conçus pour les applications médias. Ils peuvent transférer de vastes quantités de données, supportant des applications vidéo de très haute qualité. Les interfaces incluent HDMI, DVI et autres.
Cordons d'alimentation
Les cordons d'alimentation assurent la liaison entre l'unité d'alimentation et la carte mère, l'équipement et les périphériques. Ils sont disponibles en versions CA et CC, et dans des configurations conçues pour être utilisées avec un grand nombre de types de connecteurs.
SCSI
SCSI est l'abréviation de Small Computer Systems Interface. Les cordons équipés de ces connecteurs sont disponibles dans des conceptions spécifiques pour l'intérieur des ordinateurs et pour relier des dispositifs externes. Trois types de cordons SCSI sont différenciés par leur méthode d'émission des signaux.
USB
USB est une nouvelle technologie qui fait partie des plus faciles à utiliser. Elle est aussi très répandue, offrant plusieurs variations, telles que les connecteurs mini et micro USB. La version actuelle de la technologie USB est USB 3.0.
Kits de cordons informatiques
Ces kits incluent des cordons équipés de connecteurs standardisés, fournis avec le matériel complémentaire nécessaire. Ces kits peuvent remplacer des composants usés ou endommagés ou être intégrés dans de nouveaux systèmes. SMT et d'autres types de connecteurs sont disponibles. Cette catégorie inclut aussi les outils nécessaires pour extraire les cordons et autres articles connexes. Leurs fabricants incluent RS et TE Connectivity.
Cordons d'alimentation informatiques
Cette catégorie réunit les cordons d'alimentation et les adaptateurs qui permettent d'interfacer différentes connexions d'alimentation. Un connecteur ATX - AT est un exemple d'adaptateur fourni par RS. Ils incluent des connecteurs 1 sur 4 et de nombreuses options de connexion pour cartes mères et bien d'autres applications.
Cordons d'écran et vidéo numérique
Cette gamme de produits inclut divers types de connecteurs, tels que DVI, HDMI, SVGA et autres options. Les spécifications vont de 0,5 A à 3 A, incluant des longueurs variées, et diverses couleurs de gaines.
Cordons Firewire
Ces cordons incluent différentes options de broches et de pôles, des connecteurs multiples sur le même type de cordon, et d'autres options. Les longueurs disponibles peuvent aller jusqu'à 5 mètres. Ces cordons sont fournis par divers fabricants, incluant Phytec et RS.
Cordons KVM
Les cordons KVM (abréviation de « Keyboard, Video, Mouse » pour clavier, vidéo, souris) permettent d'utiliser ces dispositifs pour contrôler plus d'un ordinateur. Ils sont disponibles dans différentes configurations, permettant d'utiliser PS/2, VGA, RS232 et d'autres connexions.
Cordons parallèles
Les cordons parallèles incluent diverses options permettant de monter différents connecteurs à l'extrémité de chaque cordon. Ils peuvent atteindre 10 mètres de longueurs avec des choix de couleurs de gaines.
Cordons PS/2
Les connecteurs PS/2 sont très répandus. Cette catégorie inclut les cordons PS/2 standard avec des options de configuration mâles et femelles, ainsi que du matériel connexe, tel que des obturateurs.
Cordons SCSI
Les cordons SCSI I, II et III font partie de cette catégorie, fabriqués par diverses entreprises, telles que Harting et RS. Ces cordons offrent des options de fixation, telles que molettes et clips de fixation. Ils peuvent être assemblés dans différentes configurations mâles/ femelles.
Cordons sériels
Les cordons sériels sont disponibles avec différents types de connecteurs, tels que SATA, IDC, eSATA, CDS 25F, entre autres. Un grand nombre de fabricants de produits électroniques offrent ces types de cordons. Diverses options de chemins d'accès sont disponibles.
Cordons USB
Cette catégorie réunit les connecteurs Micro USB, Mini USB, USB et autres, qui peuvent être combinés avec différents types de connecteurs sur le même type de cordon. C'est un des types de connecteurs les plus couramment utilisés dans l'industrie. Diverses options sont également disponibles pour utiliser des connexions USB dans des conditions difficiles.