Mise en sécurité des robots collaboratifs
Qu’il s’agisse de coexistence, de coopération ou de collaboration, la cellule robotisée devra intégrer des fonctions et des composants de sécurité afin d’éviter tout accident. Les mesures de prévention associées à la mise en œuvre d’un robot collaboratif sont encadrées par la norme NF EN ISO 10218-2 qui repose sur quatre principes de mise en sécurité, combinables entre eux en fonction des situations et des résultats de l’analyse de risques : arrêt nominal de sécurité contrôlé, guidage manuel, contrôle de la vitesse et de la distance de séparation, et limitation de la puissance et de la force du robot par conception ou par commande.
![Les mesures de prévention La mise en sécurité des machines](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/115913/securite-des-cobots.jpg)
Article publié le 10/03/2021
Arrêt nominal de sécurité contrôlé
Ce principe de mise en sécurité consiste à arrêter les mouvements du robot dès lors que l’opérateur pénètre dans l’espace de travail collaboratif. Cet arrêt est activé par des dispositifs de sécurité, tels que des barrières immatérielles, des systèmes de verrouillage ou des scrutateurs laser qui détectent automatiquement la présence de l’opérateur afin d’arrêter le robot à un moment défini et en toute sécurité. Le système doit prendre en compte la distance que pourra parcourir le robot avant l’arrêt sûr du mouvement. L’arrêt nominal de sécurité contrôlé est assuré par des fonctions de sécurité qui surveillent la vitesse ou la position des axes du robot. La plupart des fabricants de robots proposent aujourd’hui des cartes ou des modules électroniques s’intégrant au contrôleur du robot pour prendre en charge de telles fonctions de sécurité.
Guidage manuel
Le guidage manuel du robot n’est possible uniquement s’il est équipé d’une poignée de validation et d’un arrêt d’urgence comme le stipule la norme NF EN ISO 10218-1. L’opérateur peut ainsi guider le robot en toute sécurité à l’aide d’un dispositif d’activation et de commande à vitesse réduite, sûre et contrôlée dont la valeur sera définie lors de l’analyse de risque. Il peut ainsi programmer certains mouvements du robot pour certaines tâches par apprentissage ou le robot peut lui apporter une assistance physique pour manipuler des pièces par exemple.
Contrôle de la vitesse et de la distance de séparation
Une distance de séparation suffisante entre l'opérateur et le système robot doit être maintenue de manière dynamique. Le robot s’éloigne lorsque quelqu’un s’approche. Si la distance est inférieure à la limite de sécurité établie, il s’arrête ou change de trajectoire. Cette distance ainsi que la vitesse doivent être contrôlées de manière sûre. Les valeurs-limites de ces deux paramètres sont déterminées lors de l'évaluation des risques.
![La sécurité entre l'Homme et la machine Sécuriser les robots](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/116330/protection-des-robots-collaboratifs.jpg)
Limitation de la puissance et de la force du robot par conception ou par commande
Ce principe de mise en sécurité permet, sous certaines conditions, le contact entre l’opérateur et le robot dans l’espace de travail collaboratif. Il impose toutefois la mise en place de dispositifs limitant les effets des impacts lors d’une collision par l’appréciation des risques selon les points de contact, les parties exposées et la fréquence de contact. Les normes renseignent sur l’impact des chocs auxquels l’opérateur sera généralement exposé. Pour que leurs robots puissent opérer dans ces conditions, leurs concepteurs réduisent leur masse, les recouvrent de matériaux amortissant, augmentent les surfaces de contacts en privilégiant les surfaces arrondies, les parent d’une peau sensible... Leur système de commande doit pouvoir détecter les collisions via des capteurs d’efforts, la mesure de courants moteur, etc. et ainsi stopper leur mouvement d’une manière sûre.
Approfondir le sujet
Si vous souhaitez en savoir plus sur l'univers des cobots, nous vous proposons les articles suivants pour parfaire votre connaissance ou pour simplement répondre à votre curiosité.
![Un système robotisé collaboratif reste une machine](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/200667/un-systeme-robotise-reste-une-machine.jpg)
Un système robotisé collaboratif reste une machine
Un système robotisé collaboratif comprend un ou plusieurs robots industriels ainsi que tous les outillages, composants et capteurs nécessaires à son fonctionnement. Il est soumis à la directive dite ''Machines'' 2006/42/CE. Plusieurs normes y sont associés et cela exige également une analyse efficace des risques.
Modes d’interaction Homme Robot
On parle le plus souvent de robot collaboratif. Cependant, on distingue trois types d’interaction entre le robot, les opérateurs et leurs équipements périphériques. Découvrez quels sont ces modes d'interactions.
![Les modes d'interaction](https://fr.rs-online.com/euro/img/task-requests/200661/interaction-hommes-robots.jpg)
Produits associés
Scrutateurs
La détection de lumière et la portée sont essentielles dans une grande variété d'applications de contrôle de mouvement.
Barrières IR
Ces dispositifs optoélectroniques sont utilisés pour détecter les personnes présentes à proximité de machines mobiles.
Système verrouillage
Les interrupteurs de sécurité sont des mesures de protection conçues pour améliorer la sécurité dans les situations à proximité de machines.
Arrêt d'urgence
Un bouton-poussoir d'arrêt d'urgence est une commande de commutation, ou interrupteur, qui assure un arrêt complet sécurisé des machines.