![]() |
QHSE - Protégez vos équipes : un enjeu, une responsabilité
Les yeux, les mains, les pieds, les voies respiratoires ou encore l’audition, le port de protections individuelles est tantôt obligatoire, tantôt recommandé. Dans tous les cas de figure, il est indispensable de choisir les équipements les plus aboutis pour garantir le bien-être à long terme, des collaborateurs. Mais pour s’inscrire dans une dimension QHSE responsable, il faut aller plus loin et faire en sorte qu’au-delà des protections, l’environnement de travail soit lui-même sécurisé.Qu’il s’agisse de se doter d’outillages spécifiques réduisant les efforts des collaborateurs et réduisant d’autant leur exposition aux TMS (Troubles Musculosquelettiques) ou encore d’assurer la sécurité des sites en matérialisation, à l’aide de marquages au sol par exemple, les zones d’évolution des piétons ou en mesurant la qualité de l’air, une large gamme de solutions existe.
Dans tous les cas, l’enjeu est majeur tant sur l’aspect humain que financier ou industriel. D’autant que le cadre réglementaire est de plus en plus contraignant.
Protéger sans entraver
Si la sécurité des collaborateurs est primordiale, le confort l’est tout autant.Trop de protections individuelles, par le passé constituaient pour le professionnel, une entrave à ses mouvements, à ses évolutions sur l’espace de travail réduisant d’autant le bien-être et la productivité. Car, une protection inappropriée peut engendrer une fatigue et un inconfort, qui, in fine, constituent un danger supplémentaire.
Le choix du dispositif de protection individuelle, qu’il s’agisse d’une protection respiratoire, auditive ou autre, doit toujours faire l’objet d’un soin particulier et représenter le meilleur compromis entre bien-être/sécurité et environnement de travail.
Protection contre le bruit : un contexte normatif en évolution
La norme EU 2016/425, entrée en application depuis avril 2018 et obligatoire depuis le 21 avril 2019, fait passer le Bruit de catégorie II à catégorie III.
L’exposition au bruit est dorénavant considérée comme un risque mortel ou irréversible. Désormais, tout collaborateur exposé à un niveau sonore supérieur à 85dB doit obligatoirement être doté de protections auditives appropriées.
Les protections auditives entrent donc dans la même catégorie que la protection respiratoire et la protection antichute.
Pour plus de détails, regardez notre vidéo 'parole d'experts' sur la page protection de la tête.
Mais, il ne faut pas s’y tromper ! Porter un équipement de protection individuelle n’est pas en soi une garantie de protection efficace du collaborateur.
Le choix de l’équipement, son adaptation à l’usage du professionnel et à sa morphologie sont déterminants. Mais l’utilisation de l’EPI, la rigueur avec laquelle le collaborateur en fait usage compte tout autant. L’exigence de formation qui était intégrée à la précédente réglementation a été renforcée par la Directive 89/656/CEE relative à l’utilisation des EPI.
Équipement de protection individuelle
Nos équipes de chefs produits travaillent en étroite collaboration avec nos nombreux fabricants partenaires comme 3M, Jallatte, Parade, Bollé, Uvex , Petzl, Sibille factory, Ansell etc., afin de vous fournir des produits conformes aux dernières normes.Retrouvez ci-dessous notre sélection produits ou l’ensemble de nos produits, chaussures de sécurité, gants de protection, masques respiratoires mais aussi des casques de protection, bouchons d’oreilles etc. sur notre page dédiée ‘Votre équipement de la tête aux pieds’.
![](https://media.rs-online.com/brand/M0234-01.jpg)
Permet de communiquer avec ses collègues, d'entendre une alarme, un véhicule approchant, sans retirer sa protection auditive.
Les atouts :
- Petits et légers
- Maximisent le confort de l’utilisateur
À découvrir également :
Sécurité des sites
Nous vous proposons une large gamme de produits pour sécuriser vos sites et ce quel que soit l'environnement, bureaux, ateliers, entrepôts ou encore infrastructures externes piétonnières ou routière. Cette gamme de produits a pour vocation à limiter les risques d'accident au sein de votre entreprise et ainsi à vous accompagner dans toutes vos démarches liées à votre politique QHSE.![](https://media.rs-online.com/brand/M0225-01.jpg)
Pouvoir adhésif important, convient aux surfaces exigeantes comme les sols dans les usines, les unités de production, etc
Les atouts :
- Déchirables à la main
- Ne se rétractent pas après application
À découvrir également :
Troubles musculosquelettiques (TMS)
Les TMS (Troubles Musculosquelettiques) reconnues comme des maladies professionnelles les plus fréquemment déclarées, coûtent cher aux entreprises. Retrouvez notre sélection de produits permettant de réduire les efforts afin de réduire les risques de TMS au sein de votre entreprise.![](https://media.rs-online.com/brand/M0349-01.jpg)
![ruban tesa 60953 ruban tesa 60953](https://uk.rs-online.com/euro/img/global/campaigns/201909-building-maintenance/pince_knipex.jpg)
Les pinces universelles à fort effet de levier de Knipex nécessitent 35 % moins d'effort par rapport aux pinces universelles. La poignée confortable bimatière inclut un point de fixation de lanière soudé pour une protection antichute. Forgée en acier spécial de haute qualité qui a été trempé à l'huile pour plus de robustesse et de durabilité.
Les atouts :
- Démultiplication optimisée
À découvrir également :
Pensez-y !
La maintenance des bâtiments nécessite une large variété de matériels, outils et consommables. Naviguez dans les différentes catégories produits de notre site pour obtenir tous ce dont vous avez besoin.![](https://uk.rs-online.com/euro/img/global/campaigns/201909-building-maintenance/photo_batiments_026.jpg)
QHSE (Qualité - Hygiène - Sécurité - Environnement)
RS Components développe un management participatif via le CI (Continuous Improvement) et le déploiement des méthodes du Lean Management pour optimiser ces process et améliorer l’expérience de nos clients.
Dans le cadre de nos activités de maintenance sur le site, nous privilégions la réalisation d’actions de maintenance préventive et le déploiement de la maintenance améliorative en interne.
Quelques exemples du déploiement opérationnel de notre politique QHSE :
- Protection auditive : En mars 2019, participation active à la Journée Nationale de l’Audition en collaboration avec 3M. Pour réduire l’impact sonore, nous avons installé au niveau de notre convoyeur des dalles de mousses d’isolation acoustique.
- Protection des pieds : Consultation et participation des employés et 3 fournisseurs RS Components (UVEX, JALATTE et LEMAITRE) pour l’extension et le remplacement des chaussures de sécurité au sein de notre entrepôt...
- Prévention antichute : Intervention d’un cascadeur dans le cadre d’une campagne de prévention sur les chutes et les glissades.
- Protection des données : L’utilisation du Digital comme outil de management de la prévention (check-list formalisant les tours sécurité, les inspections d’équipements d’urgence, …), contrôle ou maintenance préventive d’équipements, de machine par le Service Maintenance
- Formation QHSE : Création de « tuto vidéo » ou de modules de formation en e-learning permettant une approche complémentaire de la formation QHSE.
- Sensibilisation à l’environnement :
• Mise en place de 8 ruches sur notre site et l’organisation d’atelier pour les employés volontaires et l’apiculteur-partenaire afin de sensibiliser aux enjeux de la biodiversité et de la préservation des espèces
• Programme d’actions engagées pour la réduction des plastiques
• Participation active à la démarche d’Écologie Industrielle et Territoriale
Depuis des années, RS Components est engagé au domaine QHSE, ce qui nous a permis d’obtenir avec succès les certifications suivantes :
- ISO 9001 [Qualité] depuis 2008
- ISO 14001 [Environnement] depuis 2010
- OHSAS 18001 depuis 2011 => certification sur le nouveau référentiel ISO 45001 en Septembre 2019 [Santé et Sécurité au travail]